日本語フォーラム
よくある質問 すでに誰かが尋ねていると思われる質問の答えをお探しですか? そうであれば、FAQが適切な場所です。私たちは長年にわたって多くの質問を蓄積しています。電話をして誰かが答えてくれるのを待つことなく答えを得るのに大いに役立つでしょう。ここにはたくさんの有益な情報がありますので、気軽にブラウズするか、ざっと検索してみてください。 お客様がお持ちのいくつかの質問に対する答えをきっと見つけることができるでしょう。 技術的なヒント 業務内容に関わらず、仕事を改善するために長い時間をかけてつかんだヒントやコツが必ずあります。 Digi-Keyのエンジニアおよびテクニシャンは、測定や試験から実装やリワークの提案に至るまで幅広い範囲にわたり、これらのヒントをお客様に常時ご提供いたします。これらのすべてとさらに有益な情報が、TechForumのテックチップスカテゴリにあります。 部品品番 Digi-Keyで販売されている部品の多くは長い品番で構成されています。この品番から、たとえば電圧、静電容量、パッケージサイズ、またはメーカーから納入時の梱包形態などの情報がわかります。 このパーツナンバリングカテゴリには、部品とその末尾番号について最もよくあるいくつかの質問と回答が掲載されています。 クロスリファレンス TechForum のクロスリファレンスカテゴリは、Digi-Keyが販売していない部品または廃止された部品を対象としています。 当社のエンジニアとテクニシャンは、これらの部品の仕様を確認し、その代替品を推奨いたします。 電子部品技術の深層 Digi-Keyのアプリケーションエンジニアリング部門による詳細な電子部品技術とIPのページ。 電子部品ペディア ~基礎、応用、実践~ 電子部品ペディア ~基礎、応用、実践~ カテゴリは、Digi-Key コンポーネントの基本、応用、実装に関する投稿のホームです。
Topic | Replies | Views | Activity | |
---|---|---|---|---|
TechForumクイックスタートガイド
Digi-KeyのTechForumは、エンジニアリングとコンポーネントの問題の解決策を探している人を対象としています。 このフォーラムは、テクニカルリソースであり、ハウツーやトラブルシューティングからエレクトロニクスの原理に関する簡単な質問まで、さまざまなトピックについてさらに議論するための場所です。 このフォーラムの使用方法をすぐに理解していただけるように、サインアップの方法と、別の言語のフォーラムのバージョンに切り替える方法のヒン… |
1 | 4234 | October 7, 2020 | |
日本語カテゴリのフォーラムについて | 0 | 1486 | September 2, 2019 | |
部品検索方法 監視IC | 0 | 24 | March 13, 2024 | |
FETトランジスタ | 2 | 57 | March 12, 2024 | |
XBee3についてご質問があります。(データのモニタについてです)。 | 3 | 42 | March 11, 2024 | |
XBee3についてご質問があります。(ROレジスタについてです。) | 12 | 82 | March 8, 2024 | |
リレーが開くまでどのくらい時間がかかりますか? | 0 | 60 | March 2, 2024 | |
PIC16 と PIC18 を含む PIC マイクロコントローラにはどのプログラマを使用すべきでしょうか | 0 | 31 | February 20, 2024 | |
Matter 1.2が9つの新デバイスタイプと共に登場 - CSA-IOT | 0 | 37 | February 26, 2024 | |
品番 39-A6H4101P(VNM) のVNMの文字の意味 | 0 | 26 | February 25, 2024 | |
防御的なPLCプログラミングによる予期せぬ機器の起動の防止 | 0 | 53 | March 2, 2024 | |
Halo Electronics Incの HFJ11-1G01ERL の代替品 | 0 | 27 | February 14, 2024 | |
Royalohmの0603WAF1002T5Eの代替品 | 0 | 32 | February 13, 2024 | |
MOSFET アクティブクランプ:リレーの並列フライバック ダイオードに反対する事例 | 0 | 53 | February 27, 2024 | |
エアカーテンドア(Air Curtain Doors) | 0 | 30 | February 17, 2024 | |
はしご、ステップ、およびプラットフォーム (Ladders, Steps, and Platforms) | 0 | 118 | February 17, 2024 | |
ミラー(Mirrors) | 0 | 34 | February 17, 2024 | |
コード、ワイヤおよびアクセサリ(Cords, Wires and Accessories) | 0 | 33 | February 16, 2024 | |
インピーダンスとは何か? | 0 | 63 | February 26, 2024 | |
Crouzetのプログラマブルロジックコントローラに適合するサーミスタの選択 | 0 | 31 | March 2, 2024 | |
LaTeXによる有限ステートマシン(FSM)の状態遷移図 | 0 | 33 | March 2, 2024 | |
CrouzetのPLC用パワーオンセーフティマクロ | 0 | 44 | February 26, 2024 | |
リレーが閉じるまでどのくらい時間がかかりますか? | 0 | 45 | March 2, 2024 | |
三相モータスタータ用、Crouzetのシーケンシャルファンクションチャートのマクロ | 0 | 46 | February 28, 2024 | |
Molexの1462360001と1462360101の間の互換性 | 0 | 34 | February 15, 2024 | |
ACリレーとDCリレーの仕様の対比 | 0 | 39 | March 1, 2024 | |
PLC プログラミングにおけるカム、ドラム、ラチェットシーケンサの理解の重要性 | 0 | 32 | February 28, 2024 | |
アプリケーションに必要な ハイブリッドリチウムイオンスーパーキャパシタ(LiC)の計算方法は? | 0 | 69 | February 28, 2024 | |
ワイヤフェルールの選び方 | 0 | 63 | February 29, 2024 | |
マイクロコントローラの高電圧測定用抵抗の選択方法 | 0 | 34 | February 28, 2024 |