# 12V DCのプログラマブルロジックコントローラ（PLC）はありますか？

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/12v-dc-plc/44336>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Tags:** siemens\
**Created:** [August 22, 2024, 6:56am UTC](https://forum.digikey.com/t/12v-dc-plc/44336 "2024-08-22T06:56:46Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [August 22, 2024, 6:56am UTC](https://forum.digikey.com/t/12v-dc-plc/44336/1 "2024-08-22T06:56:46Z")

</div>

* * *
 [**APDahlen**](https://forum.digikey.com/u/APDahlen) Applications Engineer

ほとんどのプログラマブルロジックコントローラ（PLC：Programmable logic Controller）は、24V DC電源で動作するように設計されています。この業界標準により、PLCは一般的な制御パネルに見られるコンポーネントのエコシステムとの互換性が保証されます。しかし、自動車や船舶用の12V DC電源システムを使用する場合は、12V DCのPLCの方が便利な場合があります。

Digikeyでは、12V DCで動作するさまざまなPLCを提供しています。代表的な例を図1に示します。この[SiemensのLOGO!モデル6ED10521MD080BA2](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/siemens/6ED10521MD080BA2/22545532)は、内蔵ディスプレイと押ボタンインターフェースを備えています。12V DCまたは24V DCで使用できます。

 ![Figure 1: This Siemens LOGO! PLC will operate in a 12 VDC system.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/0/3/039673b94ecb2e249e8386fa6c21d579718fa19e.jpeg)

**図1：** この Siemens LOGO! PLCは、12V DCシステムで動作します。

> **技術的なヒント：** 電源電圧は一般に入力電圧と関連しています。例えば、24V DCのPLC は、一般に24V DCのセンサを使用します。24V DCの業界標準から逸脱すると、互換性のあるフィールドデバイスの種類と数が制限されます。

## 12V DCのPLCの検索方法

図2に示すように、電源仕様（電圧 - 供給）は[DigiKeyのパラメトリック検索エンジン](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/controllers/programmable-plc-pac/814)に含まれています。他の検索エンジンと同様に、希望の電源電圧を選択するだけです。

 ![Figure 2: The PLC supply voltage specification is included in DigiKey’s parametric search engine.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/2/8/280315bce33391b011813603e2f0cc610ca77014.jpeg)

**図2：** PLC電源電圧仕様は、DigiKeyのパラメトリック検索エンジンに含まれています。

ご健闘をお祈りします。

APDahlen

[産業用制御とオートメーションのインデックスに戻る](https://forum.digikey.com/t/topic/38527)

## 著者について

Aaron Dahlen 氏、LCDR USCG（退役）は、DigiKeyでアプリケーションエンジニアを務めています。彼は、技術者およびエンジニアとしての27年間の軍役を通じて構築されたユニークなエレクトロニクスおよびオートメーションのベースを持っており、これは12年間教壇に立ったことによってさらに強化されました（経験と知識の融合）。ミネソタ州立大学Mankato校でMSEEの学位を取得したDahlen氏は、ABET認定EEプログラムで教鞭をとり、EETプログラムのプログラムコーディネーターを務め、軍の電子技術者にコンポーネントレベルの修理を教えてきました。彼はミネソタ州北部の自宅に戻り、このような記事のリサーチや執筆を楽しんでいます。[LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/aaron-dahlen-16552260)

 

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/are-12-vdc-programmable-logic-controllers-plc-available/42767)