認識 2N2222 與 2N2907:經典通用型 BJT 雙極性電晶體完整解析

2N2222 與 2N2907 通用型電晶體

在電子設計領域中,2N22222N2907 是最具代表性的通用型雙極性接面電晶體(BJT, Bipolar Junction Transistor)之一。由於具備穩定的性能、廣泛的供貨來源以及良好的成本效益,這兩款元件數十年來一直被廣泛應用於訊號放大、負載驅動、開關控制及教學實驗等領域。

其中,2N2222 為 NPN 電晶體,而 2N2907 則為 PNP 電晶體。兩者經常成對使用,以實現互補式設計,滿足各種電子系統需求。

向 2N2222 的成功歷程致敬

自 1947 年電晶體誕生以來,這項發明已深刻改變全球電子產業。我們向 Bell Labs 的先驅者致敬,包括 John Bardeen、Walter Brattain 與 William Shockley,他們的創新奠定了現代電子技術的基礎。

如果要選出一款最能代表過去數十年電子技術發展的電晶體,我會投票給 2N2222(NPN) 及其互補型 2N2907(PNP)。這組元件可說是美國電子產業最知名、最經典且最廣泛使用的 Jellybean 電晶體組合。

為了向這段歷史致敬,我們特別聚焦於原始的 TO-18 金屬封裝(圖 1),以及 John Haenichen 於 1963 年提出、1965 年取得的著名專利 US Patent 3226614


圖 1:John Haenichen 專利(US-3226614)中所使用的 TO-18 封裝電晶體示意圖

初學者專區

2N2222 是一款擁有超過半世紀歷史的傳奇電晶體。

之所以被歸類為通用型元件,是因為它就像罐子裡的糖果豆一樣隨處可見。無論是學術研究、教育實驗、產品原型設計或量產應用,都能看到它的身影。

如果您曾經使用 Arduino 控制 LED、繼電器或其他簡單負載,那麼很有可能已經接觸過 2N2222 或其衍生產品。

憑藉穩定的性能、廣泛的供應與成熟的應用經驗,2N2222 至今仍是電子工程領域的經典選擇。

釐清 2N2222 電晶體家族的命名方式

談到 2N2222,最容易讓人感到困惑的往往是其型號名稱。

由於 2N2222 已有超過 60 年的發展歷史,因此衍生出許多不同封裝與命名版本。例如,最初的 2N2222 採用 TO-18 金屬封裝,而後來為了降低成本,廠商將相同的矽晶片封裝於廣受歡迎的 TO-92 塑膠封裝 中。

雖然外觀與封裝形式不同,但這些元件本質上都屬於 2N2222 家族

多年來,2N2222 的核心晶片已被封裝至數百種不同型號之中,因此成為市場上最具代表性的通用型電晶體之一。

技術小提醒:PN2222」通常被視為 Plastic(塑膠封裝)版本的命名方式,例如 KSP2222A。許多製造商也會透過前綴或後綴來標示無鉛製程、腳位形式或其他產品特性。不過,在大多數情況下,只要型號中包含「2222」,通常即可視為 2N2222 家族成員。

2N2222 規格概覽

2N2222 家族包含數百種不同型號。其中許多產品仍維持經典規格,例如 ON Semiconductor 的 KSP2222A TO-92 版本,便完整列出了元件的絕對最大額定值(Absolute Maximum Ratings)以及腳位配置資訊。

然而,在選用不同封裝版本時,仍需特別留意其功率耗散能力。尤其是較小型的表面黏著封裝,通常具備較低的功率處理能力,因此應仔細查閱對應的產品規格書(Datasheet)。


圖 2:ON Semiconductor KSP2222A 規格書首頁,顯示 TO-92 封裝之絕對最大額定值與腳位配置。

技術小提醒: 規格書中的絕對最大額定值並非建議操作條件,而是不可超越的極限值。如果長時間接近或超過這些限制,元件壽命可能大幅縮短。作為保守設計的起點,可考慮將相關參數乘以 0.75 作為安全裕量參考。

2N2222 與 2N2222A 常見問題(FAQ)

如何找到 2N2222 電晶體?

尋找 2N2222 這類通用型電晶體最簡單的方法,是在 DigiKey 網站使用關鍵字:

進行搜尋。

這種方式通常能找到大部分採用 TO-18TO-92 封裝的產品,再透過封裝(Package)或外殼(Case)篩選功能進一步縮小搜尋範圍。

如何找到 2N2222 家族的衍生型號?

2N2222 核心晶片已被整合到各種不同封裝之中,從最初的 TO-18 金屬封裝到現代化表面黏著封裝皆有。

建議直接搜尋:

2222 BJT

這種較廣泛的搜尋方式可找到:

  • 單顆電晶體
  • 電晶體陣列
  • SOT-23 封裝
  • SOT-89 封裝
  • SC-70 封裝
  • 其他 SMD 表面黏著版本

透過搜尋結果即可發現 2N2222 不同電晶體。

2N2222 是否已經停產?

答案是否定的。

雖然 2N2222 問世已超過 60 年,但它至今仍然是一款相當實用且廣泛供應的電晶體。

我們確實看到早期 TO-18 金屬封裝逐漸走入歷史,但 TO-92 封裝以及各種現代化表面黏著版本仍然持續供應市場需求。

技術小提醒: 偶爾會看到某個特定型號標示為停產(Obsolete),但這並不代表整個 2N2222 家族已經停產。通常只是單一料號停止供應,而同系列的其他替代型號仍可輕鬆取得。

2N2222 的互補型電晶體是什麼?

許多電晶體都會以互補配對的方式推出 NPN 與 PNP 版本。

對於 2N2222(NPN) 而言,其最常見的互補型元件為 2N2907(PNP)

由於兩者具有相近的特性,因此經常搭配使用於各類電子電路設計之中,也因此成為最知名的通用型電晶體組合之一。

為什麼 2N2222 如此受歡迎?

這是一個相當有趣的問題。

2N2222 在電晶體技術發展初期便提供了良好的性能與合理的成本,因此獲得工程師廣泛採用。隨著時間推移,這種早期普及優勢逐漸形成產業標準,使其成為電子設計中最常見的通用型電晶體之一。

其成功來自於性能、價格與供應穩定性之間的優秀平衡。

TO-18 與 TO-92 封裝有何差異?

最初的 2N2222 採用 TO-18 金屬封裝

雖然今日仍可用於特定應用,但成本相對較高,通常適用於需要金屬外殼屏蔽效果、散熱能力或復原經典設備的場合。

相較之下,TO-92 塑膠封裝價格更低、供貨更普遍,因此成為現代設計最常見的選擇。

需要特別注意的是,兩者的腳位配置並不相同:

  • TO-18 封裝:E-B-C
  • TO-92 封裝:C-B-E

在進行替換或維修時,務必確認實際腳位排列。

哪些元件可以替代 2N2222?

這個問題沒有絕對答案,因為替代方案必須依據實際應用而定。

一般用途替代方案

對於非關鍵應用而言:

通常都可以作為替代選擇。

需要留意的是腳位排列差異。

腳位對應

  • TO-92 版 2N2222 與 2N3904 具有相同腳位排列
  • TO-18 版 2N2222 與 BC547 腳位配置相近

對於一般用途而言,這些元件的:

  • 成本
  • 可靠度
  • 可取得性
  • 性能

都十分接近。

許多工程團隊甚至會統一使用 2N2222(NPN)與 2N2907(PNP)作為標準選型,以簡化物料管理。

技術小提醒: 若使用 BC547 系列進行替代,
建議優先選用:BC547C ,因為尾碼代表不同增益等級。

關鍵應用的替代選擇

若應用涉及:

  • 更高電流
  • 更高頻率
  • 更快切換速度

則需謹慎評估替代方案,例如:

雖然頻率表現更佳,但其電壓能力可能較低,因此未必適合所有應用。

整體而言,2N2222 屬於性能均衡的經典設計,在大多數通用應用中仍然是非常具競爭力的選擇。

2N2222 的發展歷史

2N2222 最早由 Motorola 推出,並與 John Haenichen 有著密切關聯。

目前可追溯到最早的公開資料之一,是 Motorola 於 1963 年出版的《Switching Transistor Handbook》。在該文件中,2N2222 被描述為 Motorola 的 Epitaxial Star Transistor,適用於高速切換電路以及 DC 至 UHF 放大器應用。

這些早期技術文件不僅介紹了磊晶(Epitaxial)製程,也詳細探討了電晶體切換特性、可靠度分析,以及高電壓崩潰機制等重要主題。

「Epitaxial(磊晶)」是什麼意思?
Epitaxial(磊晶)一詞由兩部分組成:

  • Epi:表示建立於既有結構之上
  • Taxis:表示秩序、結構與排列

在半導體製程中,磊晶代表在既有晶體基板上建構新的有序晶體結構。
因此,2N2222 所採用的磊晶技術可視為在晶體基底上逐層形成具高度結構性的半導體材料。


圖 4:John Haenichen 的 US Patent 3226614(Motorola)中的高壓電晶體的外延結構

2N2222 最初是為了什麼應用而設計?

2N2222 的誕生代表當時高速、高耐壓矽電晶體的一項重大突破。

在當時的數位電子設備發展過程中,工程師希望提高電晶體切換速度,以滿足新興數位系統需求。

因此,2N2222 被設計成能夠承受較高的集極—基極電壓(Collector-Base Voltage),同時具備更大的安全裕量,以降低崩潰(Avalanche Breakdown)風險。

這些特性使其特別適用於:

  • 高速切換電路
  • 放大器設計
  • 早期數位電路
  • ECL(Emitter-Coupled Logic)系統

也是其能夠長期受到市場青睞的重要原因。

結語

2N2222 並非性能最強大的電晶體,但它成功地在成本、性能、可靠度與可取得性之間取得絕佳平衡。

正因如此,這款誕生於 1960 年代的經典 Jellybean 電晶體,直到今日依然活躍於教育、開發、維修與量產設計之中。

而搭配其互補型夥伴 2N2907,這組經典 NPN/PNP 組合仍將持續在電子設計領域發揮影響力。