眾所周知,MOSFET 為控制數位負載提供了一個簡單易用的解決方案。理論上,微控制器可以透過直接向 MOSFET 的閘極施加電壓來導通 MOSFET。然而,在實際應用中,情況並非如此簡單,尤其是在使用 3.3VDC 直流邏輯時。
MOSFET 是一種電壓控制器零件,其閘極電壓決定其導通性。經典的 MOSFET,例如 IRF520,需要大約 10VDC 的閘極電壓才能達到規格書中規定的低導通電阻。當使用 3.3VDC 的微控制器(例如圖 1 所示的 Arduino Nano 33 IoT)驅動 MOSFET 時,這會帶來挑戰。
本工程簡報探討了相關技術,並列出了與 3.3VDC 閘極電壓相容的 MOSFET。本文是系列文章之一,該系列文章還包括:
- How to Interface a Microcontroller with a Relay Using a MOSFET
- Driving a Large Relay From a 3.3 VDC Microcontroller Using an NPN Darlington Transistor
- Circuit Myths: MOSFETs Require No Gate Current
- Breadboard an Arduino Controlled BLDC Motor Driver
第一篇文章展示如何使用 5.0VDC 的 Arduino Nano Every 驅動中等大小的負載。第二篇文章介紹了由 3.3VDC 的 Arduino Nano 33 IoT 驅動的 Darlington。接下來的兩篇文章則探討了在高速 PWM 電路中使用 MOSFET 時的動態特性。
圖 1:背景為 Arduino Nano 33 IoT 微控制器的 SIHLU24-GE3 MOSFET 影像。1kohm 柵極限流電阻和 100kohm 放電電阻位於前景。
技術提示:數位半導體開關(例如本文介紹的 MOSFET)可以用靜態(穩定導通)或動態(快速開關)來描述。本文探討了穩態靜態條件。此文探討了動態開關的驅動器要求,例如 MOSFET 用作脈寬調變 (PWM) 電路的一部分時。
MOSFET 規格
在介紹微控制器和 MOSFET 介面之前,我們先花幾分鐘時間回顧 MOSFET 的規格書。就本文而言,只需查看通道電阻和設計最大值(例如汲極至源極電壓和電流)即可。
在本次討論中,我們將 MOSFET 的功能限制為簡單的負載開關控制。脈衝控製或脈寬調變 (PWM) 控制需要更深入地研究規格書。
MOSFET 通道電阻
MOSFET 由汲極到源極的半導體通道所構成。此通道的電導率取決於施加的閘極源電壓。當增強型 MOSFET 的閘極電壓為零時,通道閉合(不導通)。通道電導率隨閘極電壓的增加而增加。雖然這是一個複雜的、受溫度影響的過程,但我們可以透過查看描述汲極電流與源極電壓關係的曲線來獲得初步近似值。
圖 2 展示了幾個典型 MOSFET 的曲線,包括 IRF520NPbF、IRLB8721PbF 和 SIHLU024-GE3。從左到右觀察,每條曲線都包含一個線性上升段和一個水平段。上升段描述了 MOSFET 的線性歐姆響應,而水平段則表示飽和區,在該飽和區,對於給定的閘極電壓,當汲源電壓增加時電流相對恆定。
這些圖表可以提供給定閘極電壓(例如使用 3.3VDC 邏輯元件時)的合格/不合格資訊。例如,考慮 IRLB8721PbF 的 3.0VDC 曲線(圖 2 中間),曲線下方的區域是合格的,而曲線上方的區域是不合格的區域。例如,在 3.0VDC 閘極驅動電壓下,IRLB8721PbF MOSFET 無法支援 5A 的電流。
每張圖表中都增加了一條紅色水平線,代表閘極電壓為 3.3VDC 時的 MOSFET 飽和區。根據這些圖表,我們可以看出:
-
IRF520(左圖)不適用於 3.3VDC 邏輯電路,因為圖表中根本沒有 3.3VDC 閘極電壓對應的曲線。3.3VDC 閘極電壓似乎低於 MOSFET 的截止區。
-
IRLB8721(中圖)能夠提供 10A 的電流。
-
SIHLU024-GE3(右圖)能夠提供約 7A 的電流。
圖 2:各 MOSFET 在選定閘極電壓值下的汲極電流隨汲源電壓變化的曲線:包含 IRF520NPbF(左)、IRLB8721PbF(中)及 SIHLU24-GE3(右)。紅色水平線近似表示閘極電壓為 3.3VDC 時 MOSFET 的飽和曲線。
技術提示:MOSFET 的汲源極電阻規格常被誤解。一個常見的錯誤是假設 MOSFET 具有規格書首頁上突出地顯示的理想導通電阻。由此產生的設計會導致 MOSFET 的功耗高於預期。
為了更好地理解電阻規格,請參考圖 2。圖中新增了一個綠點,指示規格書中提供的電阻測量值計算所依據的位置。請注意,該點位於曲線族的較高位置,對應於較高的閘極電壓。例如,IRLB8721PbF(中間)的電阻值是在閘極電壓為 10VDC、電流為 31A 的條件下計算的。相應的汲源電壓約為 0.2VDC。由此得出汲源電阻約為 6.5mohm。
再次強調,此電阻值僅適用於單一工作點。對於我們的 3.3VDC 邏輯電路,更實際的電阻值可以參考圖表中 IRLB8721PbF(中間)的藍點。該點位於 10A 電流和 0.4VDC 汲源電壓的交點。計算所得的電阻值為 40mohm,與規格書中規定的 8.7mohm 相差甚遠。
MOSFET 汲源電壓
對於特定的電源,我們必須選擇能夠承受預期最大電壓的 MOSFET。此外,也應預留一定的安全裕度,以應付極端工作條件。對於圖 3 所示的 MOSFET,其設計最大電壓如下:
-
IRF520NPbF 的額定電壓為 100VDC
-
IRLB8721PBF 的額定電壓為 30VDC
-
SIHLU024-GE3 的額定電壓為 60VDC
這些元件具有 75% 的安全裕度,通常分別適用於標稱電壓為 75、24 和 45VDC 的電源。
技術提示:選擇 MOSFET 時,必須仔細考慮返馳電壓。請記住,諸如繼電器或馬達之類的電感性負載在關閉時會產生高壓尖波。二極體(例如經典的 1N4004G)或其他類型的緩衝電路用於捕獲這種高壓尖波。如此文所述,返馳電路設計具有重要的電壓和時間成分。您會發現,能夠承受高壓尖波是可取的,因為這樣繼電器/接觸器就能更快關斷。然而,這受到驅動 MOSFET 的最大電壓 V_{DS} 或驅動電晶體的最大電壓 V_{CE} 的限制。
請注意,保護二極體或緩衝電路的失效通常會導致驅動半導體元件損壞或壽命顯著縮短。
MOSFET 最大汲極電流
MOSFET 的設計最大汲極電流是另一個重要的規格參數,通常位於規格書的頂部。典型的裝置會提供連續電流和脈衝電流兩個規格參數。例如,本文介紹的 IRLB8721PbF 的額定電流為:連續電流 44A,脈衝電流 250A,接面溫度是其限制。
MOSFET 最大功耗
接面溫度是所有半導體裝置的限制因素。由於我們將 MOSFET 用作開關,因此無需擔心接面溫度。前提是我們選擇的 MOSFET 相對於所選負載具有較低的導通電阻。由此產生的低 V_{DS} 將確保 MOSFET 無需散熱器亦可低溫運作。
回顧一下,靜態耗電量的計算方法是:
P_{static} = I_{D} x V_{DS}
例如,IRLB8721PBF 曲線(圖 2 中間)上的藍點代表下列功率損耗:
P_{static} = 10 x 0.4 = 4 W
由於 TO-220 封裝的裝置功率較大,需要適當的散熱器,否則接面溫度會顯著升高,無法有效散熱。
本節最後,我們再次觀察藍點,並考慮閘極電壓的影響。在保持電流恆定的情況下,隨著閘極電壓的增加,藍點會向右移動。這導致 V_{DS} 值降低,功耗也隨之減少。雖然這是理想的,但閘極電壓存在設計最大值,因此其降低幅度有限。
示範電路
圖 3 展示了 Arduino 微控制器到 MOSFET 的演示電路,圖 4 為其原理圖。圖中前景可見 Arduino 和 MOSFET。DIN 導軌上安裝了一個 Phoenix Contact 電氣控制繼電器和一個 Schneider Electric 三相接觸器。這兩個裝置均採用 24VDC 線圈,並整合了續流保護二極體。
圖 3:基於 MOSFET 的繼電器驅動器示意圖。MOSFET 和大型三相接觸器之間使用了一個中間繼電器。
圖 4:3.3VDC 直流 Arduino 至 MOSFET 電路原理圖。使用中介繼電器是為了適應較大接觸器 TVS 二極體較高的返馳電壓。
技術提示:對於這個簡單的開關式電路設計,1kohm 的串聯閘極電阻就足夠了。您也可以考慮使用此文中所述的合適的閘極驅動器。
返馳電壓需要一個中介繼電器。
仔細觀察圖 4 的原理圖可知,控制繼電器採用的是傳統的返馳二極體,而較大的接觸器則採用的是瞬態電壓抑制 (TVS) 二極體。如此文所述,TVS 二極體是使接觸器能夠快速斷開的關鍵元件。雖然這對於防止觸點熔接和抑制電弧非常理想,但卻使接觸器難以驅動。假設電源軌電壓為 24VDC,TVS 二極體相對於地箝位電壓約為 70VDC,而傳統二極體的箝位電壓約為 24.7VDC。
本文中提到的 MOSFET 可以輕鬆應對 24.6VDC 的關斷電壓。但是,它們無法承受 70VDC 的關斷尖波電壓。因此,需要使用較小的中介繼電器。
MOSFET 保護
除了返馳二極體之外,MOSFET 還受到兩個電阻的保護。當 MOSFET 的閘極電容由微控制器充電然後放電時,1kohm 電阻器會限制電流。當微控制器的輸出處於高阻抗狀態時(例如微控制器最初通電、編程時),100kohm 電阻器提供保護,並防止程式錯誤。這是一個簡單的電路,可釋放 MOSFET 的閘極電荷,從而關閉 MOSFET。
技術提示:使用 3.3VDC 邏輯時,兩個保護電阻的放置至關重要。對於圖 4 所示的電路,將完整的 3.3VDC 施加到 MOSFET 閘極,從而提供盡可能低的導通電阻。如果 100kohm 電阻器移至 MOSFET 的閘極側,它將與 1kohm 電阻器形成不良的分壓器。
結語
MOSFET 的選擇是本計畫的重要組成部分。研究表明,低閘極電壓下工作的 MOSFET 存在設計上的權衡。低電壓工作似乎會犧牲 V_{DS}。本文介紹的 SIHLU024-GE3 是一款優秀的通用裝置,它允許中等電流($V_{GS}$ = 3.3VDC 時約為 7A),並且能夠在 60VDC 系統中工作。然而, V_{DS} 的限制不足以驅動具有整合 TVS 二極體的大型接觸器。因此,本文提出的解決方案不如 Darlington 方案那麼優雅。
作為一項挑戰,請嘗試使用 DigiKey 工具找到一個能夠直接驅動接觸器的 MOSFET,其箝位電壓為 70VDC。如果成功,請在下方留言。此外,請務必回答本文末尾的問題和批判性思考問題,以檢驗您的知識。
請點擊此連結查看相關的 Arduino 教育內容。
問題:
以下問題將有助於鞏固文章內容。
-
說明 MOSFET 導通所需的條件。
-
定義靜態和動態這兩個術語,並解釋它們與半導體開關(例如 MOSFET)的導通和關斷條件之間的關係。
-
使用 3.3VDC 邏輯訊號驅動 MOSFET 時會遇到哪些挑戰?
-
描述 MOSFET 閘極電壓和通道電阻之間的關係。
-
為什麼需要使用中介繼電器來驅動大型三相接觸器?
-
為什麼傳統的 IRF520 不適合直接 3.3VDC 邏輯驅動?
-
利用圖 2 的曲線,確定 IRLB8721PbF(中間)在 V_{GS} = 3.0VDC 時流入 3A 電流的功耗。
-
關於上一個問題,假設沒有散熱器且環境溫度正常,請使用規格書估算接面溫度。是否需要使用散熱器?提示:您是否考慮過高溫工作環境?
-
SIHLU024-GE3 MOSFET 在導通電阻、電流和電壓方面表現出色。您可以搜尋 DigiKey,看看能否找到一款性能更優的 N 通道 MOSFET,它能夠在 3.3VDC 閘極電壓下工作,在 100VDC 電源下提供至少 10A 的電流。
-
關於圖 4 的原理圖,為什麼 100kohm 電阻要放在 1kohm 電阻的 Arduino 端?如果把它移到 100kohm 電阻的另一側會發生什麼事?
批判性思考問題
這些批判性思考問題拓展了文章內容,幫助你從整體上理解材料及其與相關主題的關係。這些問題通常是開放式的,需要進行研究,最好以論文形式回答。
-
MOSFET 常用於馬達控制電路,例如無刷直流 (BLDC) 馬達的三相 H 橋電路。請研究此應用,並確定哪些特定組件能夠使 MOSFET 被低電壓邏輯電路高效驅動。
-
降低邏輯電路的電壓是降低功耗的正面趨勢。我們已經看到 5VDC 邏輯電路被 3.3VDC 邏輯電路取代,在某些應用中甚至出現了 1.8VDC 電路。請描述 MOSFET 與 1.8VDC 邏輯電路的適用性。
-
關於上一個問題,哪一種技術最適合直接與微控制器連接?提示:比較分析 MOSFET 和 Darlington BJT。
-
本文重點討論 MOSFET 的靜態應用。文中隱含地暗示 Darlington BJT 可能更適合這種應用。如果採用動態 PWM 驅動,情況是否會改變?
-
研究 MOSFET 的規格,並制定策略來確定規格書中規定的通道電阻。提示:目標市場是什麼?優化過程中需要考慮哪些因素?