3M은 글루 스틱을 파운드 단위로 판매합니다. 가장 흔한 것이 11파운드 또는 22파운드 상자입니다. Digi-Key 시스템에서는 스틱 단위로 (1=1스틱) 재고품을 판매하고 있습니다. 하지만 11파운드 또는 22파운드 상자에 몇 개의 스틱이 들어 있는지 묻는 고객들도 종종 있습니다. 해당 부품 번호에 대한 정보가 나와 있는 표를 아래에서 확인할 수 있습니다. 상자 당 총 개수는 추정치로, 스틱 1~2개 정도 많거나 적을 수 있습니다. 전적으로 상자의 무게에 달려있습니다.
이제 11파운드 또는 22파운드 상자 각각에 몇 개의 스틱이 들어 있는지 알 수 있습니다. 작업을 위해 얼마나 많은 핫 멜트를 사야 하는지 알고 싶을 것입니다. 아래 양식에 따르면 대략 파운드 당 직선으로 주) 430피트가 산출됩니다. 모든 데이터는 1/8" 크기의 반원형 비드를 기반으로 합니다.
주) 1"X3" - PG를 예로 들어, 하나의 스틱 당 직선으로 36피트 그리고 파운드 당 스틱 개수는 12개이므로, 36 X 12 = 432피트가 됩니다.
영문 원본: 3M Glue Sticks (Hot Melt) - How Many Sticks in an 11lb box?