所有的东西都可“粘合”的——3M粘合剂

当你有一个项目需要粘合剂时,你首先会问自己什么?

下面有几个关键点,可以帮助你缩小你的选择范围。

1. 你要粘合的物体的材料是什么?
不锈钢、泡沫、粉末涂层、聚丙烯、聚碳酸酯、铝、木材、塑料、混凝土、石材、玻璃、陶瓷、玻璃纤维、橡胶、砖等。

注意: 如果需要粘接两种不同材料的物体,这一信息也很重要

2. 你要应用在什么环境里?

  • 应用将会在室温,高温还是低温环境?固定温度还是变化温度?
  • 室内还是室外使用?
  • 需要柔性,刚性或者永久性的?
  • 在粘合剂应用中,是否有拉伸、剪切、弯折或者强行剥离?

有了这两个问题的答案,真的有助于缩小在你的应用中,3M粘合剂产品筛选范围。此外要记得查看3M数据手册,因为数据手册将为你提供大量的信息。

因此如果您购买环氧树脂胶胶带胶棒热垫液体胶。所有的3M胶带, Digi-Key会有定制模切

英文原文链接: All things "Sticky" - 3M Adhesives!