当5环电阻并非真的5环电阻时

作者: Digi-Key 工程师 Robert Fay

我有时会收到这样的问题,即无法使用Digi-Key网站上的5环计算器来计算5环电阻的电阻值。

如下例所示,

无论是将蓝色还是黑色作为第一环,都无法正确地将这5环输入5环计算器中。然而,可以使用4环计算器进行计算。蓝色、灰色、银色、金色。

00

这就出现了几个问题。我如何确定我的电阻是4环还是5环?如果我的5环电阻实际只是个4环电阻,那么第5环表示什么?

确定电阻环数的一个关键指标是观察各环之间的空隙。大多数电阻公司会先在倍率和容差环之间设置较大的空隙,然后在其他环之间设置空隙。下面以Yageo供应的电阻为例,这是一个带有特殊环的4环电阻。

下面是另一个由Bourns供应的5环电阻,与上述电阻相似。尽管不是非常明显,但你可以看到,倍率和容差环之间的空隙要稍大一些。

现在可以确定的是,你的电阻为4环电阻,而你想知道第5个环表示什么。这可能也有点复杂。

根据IEC 60062:2016的规定,标准颜色代码可能表示温度系数。

但这并不包括所有情况。例如,Yageo在某个系列中使用黑色第5环来表示无感。

尝试识别所有颜色可以说是难上加难。如果是彩色的,那很可能表示IEC 60062:2016中规定的温度系数。如果你的第5环是黑色的,你最好看一看该电阻厂商提供的规格书。

你有想要识别的物料吗?试试发送到Digi-Key技术论坛,我们将竭诚为您提供帮助。

英文原文链接:When your 5 Band Resistor is not a 5 Band resistor