전원 공급 장치의 출력 전력은 사용 조건에 따라 달라집니다. 장치를 오랫동안 안정적으로 사용하려면, 최종 적용 제품 내에서 전원 공급 장치가 겪게 될 환경 조건을 바탕으로 보다 면밀하게 검토해야 합니다. 간단히 말해, 장비의 냉각 설계와 열 관리는 전원 공급 장치의 동작 수명에 지대한 영향을 미칩니다.
그림1의 XP Power CCR550PS12를 통해 이러한 제약 조건을 설명해 보겠습니다. 이 제품은 최대 전력 정격이 550W인 케이스형 AC-DC 컨버터입니다. XP Power측에서 해당 전원 공급 장치의 전력 출력과 발열 관계를 자세히 분석할 수 있는 충분한 데이터를 제공해 주어서 이번 분석에 아주 적합합니다. 그리고 사양을 보다 잘 이해하기 위해 XP Power의 Your Essential Guide to Power Supplies를 참고할 것입니다. 154페이지 분량의 이 문서에서는 전원 공급 장치에 대한 설명뿐만 아니라 고온에서의 냉각과 부하 경감 같은 심화 주제까지 다루고 있습니다.
핵심 요약
- 최대 정격 전력은 조건부이기 때문에 사용 가능한 전력과 장비 수명은 이미 설계 단계에서 결정됩니다.
- 장치의 금속 케이스가 충분한 냉각 능력을 갖췄을 것이라고 단정지어서는 안됩니다.
- 특히 케이스가 밀폐된 구조라면 고온 환경을 고려해 설계해야 합니다.
- 이상적인 조건만을 기준으로 설계해서는 안됩니다. 장비의 수명은 대개 수십 년에 달하기 때문에, 시간이 흐르며 먼지가 많이 쌓이거나 필터 관리가 소홀해지면 냉각 성능이 저하될 수 있습니다.
- 전원 공급 장치의 명판에 적힌 출력은 오직 규정된 조건 하에서만 유효합니다. 방열판이 부족하면 커패시터 수명이 줄어들고 그에 따라 장비 수명도 대폭 단축될 것입니다.
그림 1. XP Power 전원 공급 장치의 이미지.
CCR550 출력 전력은 얼마인가요?
예시로 든 이 전원 공급 장치의 출력 전력은 전적으로 냉각 방식에 따라 달라집니다:
- 230 W: 자연 대류 냉각
- 450 W: 전도 냉각
- 550 W: 팬 냉각
이해를 돕기 위해, 450W 출력 사양을 예로 들어보겠습니다. 열저항 정격이 1.0°C/W 이상인 방열판을 사용해야 이 출력을 낼 수 있습니다. 자연 대류 조건에서 열저항이 1.04°C/W인 Wakefield 127684가 해결책이 될 수 있습니다. 이 알루미늄 방열판의 바닥 면적은 108제곱인치(약 700cm²)이며, 높이는 0.9인치(약 2.3cm)입니다.
이 자연 대류 방식 방열판의 바닥 면적은 전원 공급 장치의 바닥 면적보다 약 6배가 큽니다. 설계자들이 장치의 섀시를 방열판 대용으로 사용하려고 하기 때문에 이 차이는 매우 중요합니다. 매우 견고한 금속 케이스를 제외한 대부분의 케이스는 열저항이 1.0°C/W인 거대한 방열판보다 열저항이 높기 때문에 이 방법은 통하지 않습니다. 참고로, 냉각 팬을 추가하여 방열판 크기를 줄일 수도 있습니다.
그림 2. CCR550 시리즈 전원 공급 장치의 규격서 이미지.
장기간 고온이 지속되면 무엇이 문제인가요?
온도가 상승하면 부품의 고장이 가속화되며, 특히 전해 커패시터가 큰 영향을 받습니다. 예시로 든 이 전원 공급 장치는 그림 3과 같이 세미 포팅(semi-potting)주) 되어 있어서, 모든 부품의 온도가 거의 동일합니다. 다시 말해, 커패시터의 온도는 전원 공급 장치의 금속 베이스와 거의 같습니다.
주) 포팅: 절연성 수지를 부어 단단히 굳히는 공정
XP Power는 문서를 통해 커패시터와 관련된 내용을 다음과 같이 설명하고 있습니다:
일반적으로 규격서에는 전원 공급 장치 내에서 마모 메커니즘이 적용되는 유일한 부품인 주요 전해 커패시터의 온도에 기반한 예상 수명 곡선도 제공됩니다.
해당 문서는 다음과 같은 내용도 제공하고 있습니다:
모든 전해 커패시터의 수명 계산은 아레니우스 방정식을 기반으로 하며, 이 방정식에 따르면 온도가 10°C 낮아질 때마다 화학 반응 속도는 절반으로 줄어들어 수명이 두 배로 늘어납니다. 따라서 전해 커패시터는 최종 적용 시스템의 수명 또는 유지보수 주기를 좌우하는 중요한 부품입니다.
이 게시글에서 아레니우스 방정식에 대해 자세히 다뤘습니다. 이 글에서는 온도가 10°C 상승할 때마다 장비 수명이 대략 절반으로 줄어든다는 10의 경험칙(Rule of 10)을 소개하고 있으며, 리플 전류 역시 커패시터 수명에 영향을 미친다는 점도 함께 지적하고 있습니다.
출력 커패시터에 법칙 적용하기
그림 3에서 Gemcon사에서 제조한 출력 커패시터들을 확인할 수 있습니다. 이 GPH 시리즈 전도성 고분자 알루미늄 고체 커패시터는 극도로 높은 125°C라는 동작 온도에서 2,000시간의 내구성을 갖습니다. 단순한 계산에 따르면 약 30년이라는 수명을 위해서는 온도를 55°C 이하로 유지해야 합니다. 참고로 이 계산에는 리플 전류로 인한 영향이나 스위칭 모드 전원 공급 장치의 고주파 성분으로 인한 자체 발열은 포함되지 않았습니다. 또한 55°C는 인간인 우리의 기준에서는 매우 뜨거운 온도로, 데일 정도로 뜨거운 물과 비슷한 수준입니다.
10의 경험칙을 단순하게 적용하면, 이 전원 공급 장치의 수명을 다음과 같이 표현할 수 있습니다:
- 125°C: 2,000시간 (83일)
- 115°C: 4,000시간 (167일)
- 105°C: 8,000시간 (0.9년)
- 95°C: 16,000시간 (1.8년)
- 85°C: 32,000시간 (3.7년)
- 75°C: 64,000시간 (7.3년)
- 65°C: 128,000시간 (14.6년)
- 55°C: 256,000시간 (29년)
기술 팁: 장치의 수명 주기는 가장 수명이 짧은 부품에 의해 결정되므로 이를 기준으로 종합하여 계산해야 합니다. 예를 들어 그림 3의 고체 고분자 커패시터들은 앞서 단순하게 추정한 예측치보다 실제 수명이 훨씬 더 길 수 있습니다. Würth Elektronik사의 애플리케이션 노트 ANP701에는 다음과 같은 흥미로운 내용이 실려 있습니다:
액체 전해 커패시터의 경우, 부품 온도가 10°C 낮아질 때마다 예상 수명이 두 배로 늘어납니다 (2). 반면 고분자 전해 커패시터의 경우, 부품 온도가 20°C 낮아질 때마다 수명이 열 배로 늘어납니다 (1).
참고로 Würth Elektronik의 애플리케이션 노트는 디지키가 공급하고 있는 이 커패시터와 유사한 부품을 기준으로 하고 있습니다.
그림 3. XP Power CCR550PS12에 장착되어 세미 포팅 된 출력 필터 커패시터.
단기간의 매우 높은 온도는 무엇이 문제인가요?
장기간 지속 가능한 수명은 주로 커패시터의 노화에 의해 결정됩니다. 앞서 50°C 이상에서 장치를 작동시키는 것은 바람직하지 않다는 점을 확인하였습니다. 하지만 그림 4의 경감 곡선은 50°C에서 시작해 80°C에서 끝나는 것을 볼 수 있습니다. 이와 같은 매우 높은 온도에서 단기간 동작은 반도체 소자의 한계에 의해 결정됩니다. 이는 반도체 소자를 고온에서 사용할 때 적용하는 전형적인 선형 부하 경감 곡선입니다.
사실, 이는 주목할 만한 부분으로, 대다수의 반도체 소자들이 25°C를 넘으면 온도가 1°C 오를 때마다 정해진 전력만큼 경감해야 하기 때문입니다. XP Power의 전원 공급 장치가 50°C에서 부하 경감이 시작된다는 것은 그만큼 설계 마진이 넓다는 것을 의미합니다. 또한 이는 열저항 때문에 전원 공급 장치의 섀시 온도가 반도체 접합부 온도보다 낮다는 것을 보여줍니다.
또 다른 예로 파란색 곡선(자연 대류 냉각, 110VAC)과 보라색 곡선(자연 대류 냉각, 220VAC)을 살펴보겠습니다. 두 조건에서 전원 공급 장치의 정격 전력은 각각 230W와 260W입니다. 두 곡선간의 차이는 정류 전압의 크기, 그리고 공급 전압이 낮을수록 증가하는 전류와 관련이 있다고 볼 수 있습니다. 즉, 전류가 높을수록 손실이 커져 발열이 증가한다거나, 단순히 입력 전압이 낮으면 효율이 떨어진다고 해석할 수 있다.
그림 4. XP Power 규격서에 수록된 열 경감 곡선.
전원 공급 장치 운용 체크리스트
장비 설계에 참고할 만한 몇 가지 실무적 지침으로 글을 마무리하겠습니다.
- 팬 소음은 특히 AC 및 의료용 장비에서 문제가 됩니다. 이 경우 전원 공급 장치의 출력을 낮춰 사용하거나 더 큰 크기의 방열판과 저속의 저소음 팬을 함께 사용하는 보다 나은 방법일 수 있습니다.
- 오염 물질은 냉각 효율을 떨어뜨립니다. 그림 5는 오래된 팬 냉각 방식의 전원 공급 장치에 먼지가 쌓여 냉각 효율이 떨어진 극단적인 사례를 보여줍니다. 장비를 설계할 때 먼지가 쌓일 가능성도 반영하십시오.
- 오랫동안 안정적으로 사용하려면 온도를 50°C보다 훨씬 낮게 유지해야 합니다. 이를 위해서는 장비의 수명, 크기, 필요한 팬 냉각 성능, 그리고 방열판 크기 사이에서 균형을 찾아야 합니다.
- 때로는 매우 높은 온도에서 간헐적으로 동작시켜야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 하지만, 이러한 간헐적 동작이 지속적인 동작으로 이어지지 않도록 반드시 주의해야 합니다. 예를 들어, 80°C 한계치 근처에서 장비를 동작시키면 장비의 수명은 수십 년에서 수년으로 크게 줄어들 것입니다.
- 장비에 온도 감지 기능의 추가를 고려해 보십시오. 작은 케이스 안에 장비를 설치하고는 무심코 공기 흐름을 막아버리는 실수를 저지르곤 합니다. 과열 상태를 작업자에게 알려주면 장비 수명을 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
그림 5. 오래된 팬 냉각 전원 공급 장치 내부로 유입된 먼지.
저자 소개
미합중국 해안경비대(USCG) 소령(LCDR)으로 전역한 Aaron Dahlen은 디지키에서 애플리케이션 엔지니어로 근무하고 있습니다. 27년간의 군 복무 동안 기술자 및 엔지니어로서 쌓아온 그 만의 전자 및 자동화에 대한 지식은 12년간의 교단을 통해 (상호 연계되어) 더욱 향상되었습니다. 미네소타 주립대학, Mankato에서 전기공학 석사(MSEE) 학위를 받은 Dahlen은 ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology, 미국 공학 기술 인증 위원회) 공인 전기공학 과정을 가르치고, EET(Electrical Engineering Technology, 전기공학 기술) 과정의 프로그램 조정관으로 일했으며, 군 전자 기술자에게 부품 수준의 수리에 대해 가르쳤습니다. 미네소타 주 북부의 집으로 돌아와 이런 류의 연구와 글쓰기를 즐기고 있습니다.
영문 원본: Power Supply Thermal Derating: Why a 550 W Supply May Only Deliver 230 W