5G——基础知识

作者: Digi-Key 工程师 Kelsie McMillin

5G的发布可分为四次浪潮。第一次浪潮始于2018年,发布了固定无线接入。第二次浪潮已于2019年开始缓慢启动,将支持消费类蜂窝设备连接到5G。第三次浪潮预计将于2020年开始,将支持IoT产品连接到5G。第四次浪潮将发生在2021年或以后,将支持超可靠、低时延的应用。

设定5G标准时,不仅考虑了智能手机,还审核了IoT产品,因此对于这些产品而言,5G的操作环境会比4G好得多。5G着眼于未来,它在建立时预测了当前及未来用例的需求,例如智能能源、无人驾驶汽车等。

5G涵盖三类通信,称为海量机器类通讯(mMTC);超高可靠超低时延通信(URLLC)和增强移动宽带(eMBB)。

5G最大的变化之一是新型无线电(NR),它支持工作频率为20-300 GHz的毫米波。由于这一频段不太常用,因此其数据传输速度非常快。从理论上讲,5G NR在6 GHz以下的频率范围1(FR1)中可以达到77 Gbps的峰值速率,在24.25至52.6 GHz之间的频率范围2(FR2)中可以达到216 Gbps的峰值速率。它还有助于节省超高的网络功耗。

要了解有关此主题的更多信息,请查看Sierra Wireless的白皮书

Sierra Wireless供应商中心

英文原文链接:5G - The Basics