# AC-DCコンバータの入力周波数の重要性

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/ac-dc/9804>\
**Category:** よくある質問\
**Created:** [October 28, 2020, 4:28pm UTC](https://forum.digikey.com/t/ac-dc/9804 "2020-10-28T16:28:31Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [October 28, 2020, 4:28pm UTC](https://forum.digikey.com/t/ac-dc/9804/1 "2020-10-28T16:28:31Z")

</div>

![](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/1X/b9b1cdc53754fa78659bc0fa0d3368ac6598ddc1.jpg)

この仕様では、電源が動作するように設計されているAC入力電圧周波数の範囲について説明しています。 言い換えると、それは指定されている残りの仕様が有効で適用されると見なされるパワーラインの周波数の範囲です。実際には、これはデバイスの能力や動作を直接説明するものではなく、製品を設計するときにメーカーが決定した期待される使用条件の宣言であると言っても過言ではありません。これらの条件外での動作はある程度は可能ですが、そうすることは自己責任です。デバイスは説明通りに動作しないか、故障するかもしれません。一般的に、メーカーは指定された条件外で使用された製品の技術サポートや保証サービスを提供しません。

それは電源の内部設計に依存するので、一般論を提供することしかできません。古い/単純な設計では、多くの場合、主にブリッジ整流器とフィルタコンデンサで構成される入力段があり、このような電源はDC電源から十分に動作することがよくあります。 力率補正（PFC）を組み込んだ設計ではより多様であるため、DC またはその他の仕様外の入力での動作は予測できません。

低い周波数のAC 入力の問題は、主にAC 波形が低電圧の間の電力を供給するのに十分なエネルギーを蓄える必要があることです。 AC 入力電源は通常、入力電圧を除去した後、数ミリ秒（「ホールドアップ時間」）にわたって完全な出力電力を連続して提供するのに十分な内部エネルギー貯蔵できるよう設計されているので、負荷を減らして仕様以下の周波数で使用できると考えられます。 ただし、これを行うと、元の設計で想定されていたものをはるかに超えて入力フィルタコンデンサにストレスがかかる可能性があり、早期の故障または耐用年数の短縮が予想されます。

仕様を超える高いライン周波数入力は、スイッチング損失の増加による過度のデバイスストレスやリップル周波数によるパラメータシフト、さまざまなフィルタまたは制御ループの周波数/帯域幅との競合など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。 ただし、一般的に言えば、AC-DC コンバータの最大入力周波数仕様は、特に単純入力タイプの場合、多少の誤差は許容できます。最大入力周波数63Hzの定格のデバイスは、64Hzでも問題なく動作すると考えられます。 しかし、64 kHzではないでしょう。

  
  
  

[オリジナル・ソース（英語）](https://forum.digikey.com/t/significance-of-input-frequency-for-an-ac-dc-converter/202)