ADC 中的 "模拟地" 和 "数字地" 的接地问题,该如何处理?

#1

在大多数 ADC(模数转换器)应用中,您可能会对如何处理模拟地(AGND)和数字地(DGND)引脚感到困惑,应该在电路设计中分开两者吗?

在大多数情况下,分开你的模拟地会造成更多的害处。拆分接地可以增加返回电流的电感值。通过公式,V = L(di / dt),当电感增加时,电压噪声也增加。因此,除非您有理由将它们分开,否则最好仍然保持模拟地和数字地连接。

在常见应用中,您可能还会发现AGND和DGND应连接在芯片外部,并且阻抗连接最低,引线长度尽可能最短。这两个引脚不能与芯片连接,因为数字通道中存在的噪声可能会进入模拟电路并影响其性能。

但是当系统数字电源噪声很大或开关数字信号太快时,例如ADIAD977由噪声电源供电,建议将ADC的数字地引脚(DGND)连接到系统的数字地,并与其分开,并与AGND引脚分开。

有关更多模数转换器的技术信息,请参阅:

英文原文链接:How to deal with AGND and DGND on ADCs