ADI 的 MAX32660-EVSYS 開發板快速入門指南

ADI 的 MAX32660-EVSYS 開發板快速入門步驟

如何開啟動 MAX32660-EVSYS 開發板?請依照以下三個步驟啟動:

1. 設定目標電壓(VDD)

開發板上有一個跳線帽 JP1。將其插入與您要用於開發板的電源電壓相對應的電壓引腳。
例如,如果您想使用 3.3 V 為電路板供電,請將 JP1 插入標有「3.3 V」的兩個引腳之間。

2.連接到您的電腦

取出隨附的 micro-USB 數據線。將一端插入 MAX32660-EVSYS 板上的 USB 埠,另一端插入電腦的 USB 連接埠。這樣就可以為電路板供電,並可以透過 USB 實現電路板和電腦上的軟體之間的通訊。。

3. 評估系統軟體安裝與操作

請按照「軟體使用手冊」中的說明進行操作。它將指導您如何安裝驅動程式、範例程式以及透過 GUI 介面來配置 MCU(微控制器)的各種功能。

一般只需要在電腦上執行評估軟體,和設定好 MAX32660-EVSYS 板上 JP1 的 VDD 電壓 ,就可以將範例韌體下載到電路板上並開始 debugging 除錯。

更多內容:

MAX32660-EVSYS 使用手冊

相關產品:

ADI 開發板 MAX32660-EVSYS:提供小巧且強大的開發平台,可存取 MAX32660 的所有功能。該開發板以非常小的尺寸提供了強大的處理子系統,使其易於整合到各種應用程式中。

更多 MAX32660-EVSYS 技術內容: