前回の記事Alchitry Au FPGAのデモ(組み込み/開発ボード、キット、プログラマ)(DigiKey TechForum)(電子部品およびエンジニアリングソリューションフォーラム)では、XilinxのArtix 7 XC7A35T-1C FPGAを搭載している優れたボードである、Alchitry Au FPGAについて説明しました。本シリーズの記事ではAlchitry Au V2 FPGA開発ボード(XilinxのArtix 7)( 1568-27874-ND )を取り上げます。
このボードは、前述のボードのバージョン2です。XilinxのArtix XC7A35T-2FTG256I FPGA(Au V1 からの速度と温度グレードのアップグレード)を搭載し、104本のI/Oピンが2つのヘッダに引き出されています。このうち22本は3系統の電圧(3.3V、2.5Vおよび1.8V)に対応し、そのうち20本はLVDS_25対応の出力です。44本のピンは100Ωの差動ペアとして配線されています(20本のデュアル電圧ピンを含む)。残りのI/Oは50Ωのシングルエンド(差動ペアとして使用する場合は約90Ω)として配線されており、Bank Bには1.35Vピンが2本あります。8組のペアはXADCの入力(0〜1Vの入力範囲)として使用でき、残りのI/Oは3.3Vです。すべてのペアは、Bank Bの3ペアを除き、LVDS_25入力として使用できます。オンボードLEDにも接続された8本のI/Oピンを持つコントロールヘッダがあります。また、オンボードのリセットボタンにも接続された1本のI/Oピンがあります。さらに、専用のXADC入力(0〜1V範囲)を備えています。外部電源入力と3.3Vの安定化電源出力や、QWIICコネクタも備えています(Bank Bのピンと共有)。100MHzオシレータ、1つのボタン(通常はリセットとして使用)を備えています。256MB DDR3L-800(バスクロック400MHz)、32Mビット設定フラッシュメモリを搭載しています。FT2232HQによりUSBからJTAGに接続でき、USBからUART(最大12Mb/s)に接続できます。5〜12V入力のオンボード電源を備え、3.3V 4A(I/O)、2.5V 500mA(3.3Vから生成の電圧ピン、)、1V 4A(VCCINT)、1.8V 1.2A(VCCAUX、3系統電圧ピン)、1.35V 1.2A(DDR3L)、および1.8V 200mA(アナログ)を供給します。
シールド(Arduino拡張ボード)やHAT(Raspberry Pi 拡張ボード)に似た、「エレメント」と呼ばれるスタック可能な拡張ボードを追加することができ、例えばプロトタイプエリアを備えた以下の拡張ボードがあります。
また、7 セグメントディスプレイ、スイッチ、LEDなどのさまざまなI/Oデバイスを備えたボードもあります。
さらに、HDMIとインターフェースできる拡張ボードもあります。
Alchitry Au V2 FPGA は、プロトタイプエリア、ボタン、LEDなどを追加して自身のI/Oハードウェア機能を拡張することができます。
この記事を終える前に、このシリーズで必要となる初期セットアップについて説明します。最初のステップは、WindowsのコンピュータにVivadoをインストールすることです。次に、以下のパスをWindowsの環境変数に追加します。
C:\AMDDesignTools\2025.2\Vivado\bin
C:\AMDDesignTools\2025.2\Vivado\doc\eng\man.
次回の記事では、Windows PowerShellからこのデモを完了する手順について説明します。Alchitry Au V2 FPGA は、取り扱いに優れ、拡張性のある強力なボードであり、DigiKeyで入手可能です。
どうぞ素晴らしい一日を!
この記事はスペイン語でこちらからご覧いただけます。
Este artículo está disponible en español aquí.