En este artículo estaremos presentando un demo en la Unidad de Procesamiento Gráficas (GPU) como un próximo nivel para la plataforma Alchitry Au V2 FPGA Development Board (Xilinx Artix 7)
Para este demo, por favor utilize el siguiente Alchitry adapter para crear la salida HDMI.
También el cable que convierte a la salida de HDMI también se necesita, mostrado en la siguiente foto y disponible en DigiKey
para este demo de la unidad de gráficas de procesamiento (GPU). Procede a conectar ambas plataformas entre sí como sigue,
Este demo de GPU en el FPGA consiste en un cilindro creado en Blender,
e importado en la plataforma de Alchitry Au V2 FPGA Development Board (Xilinx Artix 7) Read Only Memory (ROM) (Memoria No Volátil), y mostrado (procesado) por el FPGA hacia el monitor conectado al HDMI. Como fue explicado en nuestro previo artículo, este objeto el cual es una aproximación a un cilindro ideal, está compuesto por una colección de triangulos. En este caso, tiene un total de 124 triangulos y 372 vértices, representan este cilindro que está rotando alrededor del eje de X en un marco de referencia rectangular.
Este demo del GPU implementado en el FPGA está mostrado en el siguiente video,
Este es el próximo nivel en esta serie de artículos en relación al demo GPU en este FPGA que es estandar en la plataforma Alchitry Au V2 FPGA Development Board (Xilinx Artix 7). The Alchitry Au V2 FPGA Development Board (Xilinx Artix 7) la cuál es una compacta pero bien poderosa plataforma y está disponible en DigiKey. Que tenga un buen día.
Este artículo está disponible en inglés aquí.
This article is available in english here.