# B58033 Ceralink静電容量のテスト

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/b58033-ceralink/13921>\
**Category:** よくある質問\
**Created:** [April 28, 2021, 9:26am UTC](https://forum.digikey.com/t/b58033-ceralink/13921 "2021-04-28T09:26:49Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [April 28, 2021, 9:26am UTC](https://forum.digikey.com/t/b58033-ceralink/13921/1 "2021-04-28T09:26:49Z")

</div>

これらのTDK Epcos Ceralink SPコンデンサでは共通の測定の問題が発生します。この記事は正しい値を参照し、正しく測定するのに役立ちます。  
これはよくある問題です。

測定する静電容量は、[データシート](https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/20/10/ds/B58033_SP.pdf)3ページ上部の表のC0（初期容量）を参照する必要があります。

![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/4/14775d6a28955641d2d11804c368d9ce0bc6e1bc.png)

従って、測定すべき静電容量は、500Vと900Vの部品でそれぞれ6.5μF ± 20%、1.5μF ± 20%となります。

また、この構造の内部には2つのコンデンサがあり、両方を並列に接続して測定する必要があります。

これは上記データシートの4ページに示されています。

![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/0/0/00f230c6c512ee38023830730adfcbccae5e18b5.png)

![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/b/1bb8bc43a651a7980c2a062a317dbe85ebf06778.png)

そのため、2つの内部コンデンサを並列に配置するには、上記の+端子ピンを相互に接続する必要があります。

最後に、コンデンサは工場の最終テストで残留分極を保持しており、逆極性で使用する場合は静電容量が約15%減少するため、表示された極性を守ることが重要です。

B58033I9505M001  
B58033I5206M001  
B58033I7106M001

  
  
  

[オリジナル・ソース（英語）](https://forum.digikey.com/t/b58033-cera-link-capacitance-testing/11275)