# ブレッドボードのヒント：ツイストペア線とBNCアダプタを使ったテスト機器への簡単接続

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/bnc/38065>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Created:** [January 17, 2024, 1:15pm UTC](https://forum.digikey.com/t/bnc/38065 "2024-01-17T13:15:43Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [January 17, 2024, 1:15pm UTC](https://forum.digikey.com/t/bnc/38065/1 "2024-01-17T13:15:44Z")

</div>

[**APDahlen**](https://forum.digikey.com/u/APDahlen) Applications Engineer

回路のブレッドボード作製には、プロトタイプをオシロスコープや関数発生器などの外部テスト機器に接続することがあります。これには、多くの場合、専用のプローブやその他の扱いにくいワニ口クリップの使用が必要になります。プローブが使いにくいのではありません。そうではなく、ブレッドボードでの使用に適していないのです。

個人的には、オシロスコープのプローブが何度測定中の部品をブレッドボードから引き抜いたか分かりません。そのため、部品を再度挿入するために貴重な時間を消費します。また、回路を組み直す際にミスがあれば、トラブルシューティングにさらに時間がかかります。

1つの賢い解決策は、下記の写真のように [バナナ～BNCアダプタ](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/between-series-adapters/373?s=N4IgjCBcoKxaBjKAzAhgGwM4FMA0IB7KAbXBAF18AHAFyhAGUaAnASwDsBzEAX3wGYA7PBBJIaLHkIkQ-MAE55AJnkVqdSIxYdufcADZ9IsRJz4ikUvyVgADGAiUQtekzZde%2BMPuHRRKDDNpS1kFQUFbNWcNLXddL3kADlU-E0CpC1JI8j0AWgAWYwDJcxlEsESKPLhU4qDM2SqeHiA)を使うことです。アセンブリはアダプタ本体と[22AWGワイヤのツイストペア](https://forum.digikey.com/t/topic/38182)から構成されます。ツイストペア線の一端はブレッドボードに接続されます。もう一方の端は、小さな穴とネジカラーの間で圧縮された状態で保持されます。その結果、ブレッドボードから部品を引き抜くことなく、きれいに接続できます。

 ![Picture of the Banana to BNC adapter facilitating a microcontroller to oscilloscope connection.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/c/1cba22ebc61f014eb4df038b74a03a48470c20ab.jpeg)

# 限界

この「プローブ」には限界があることを知っておいてください。従来の1Xプローブと同様に動作するため、被測定デバイスに負荷がかかり、測定が不正確になる可能性があります。また、ワイヤをツイストすると効果はありますが、同軸ケーブルほど効果的ではありません。 相互作用によって、妨害信号を受けることもあるし、信号が外部に漏れることもあります。

# 安全性

最後に、タッチセーフではないすべてのバナナコネクタに適用される安全上の考慮事項があります。写真のように人体に感電死の危険をもたらす露出した金属がはっきりと示されているため、高電圧接続には適していません。

ただし、低パフォーマンスの低電圧測定では、このソリューションが非常に効果的であることがわかります。

このヒントは役に立ちましたか？もしそうなら、あなたが直面したプロトタイプの課題についてコメントを残してください。

成功をお祈りします。

APDahlen

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/breadboard-tip-easy-connection-to-test-equipment-using-twisted-wire-and-bnc-adapter/37214)