Carlo Gavazzi 的UDM40系列数字面板仪表显示 "EEE",该怎么办?


#1

Carlo GavazziUDM40系列是一种用于电流、温度、电阻、速率频率、速度和周期测量的通用数字面板仪表。测量范围和功能都很容易编程。在操作过程中, 一般很少会遇到此 「EEE」显示问题。如果出现此 「EEE」显示问题, 可以如何解决?

EEE

「EEE」表示仪表的输入高于或低于其设定的范围。影响这一点的值是在「inP」列下找到的范围代码「rAnG」和/或在「SCAL」列下找到的「LoE」和「HIE」。输入主密码后,您应该能够通过重复按下两个中间键中的任何一个来移动到这些列中的任何一个。之后,要更改列下的任何变量,请反覆按下底部键向下滚动变量。如果您一直按下底部键,它将循环到列标题。

如果编程正确并且您已经接线沒有问题,那么「EEE」可能表明仪表本身存在问题,但这种情况非常罕见。

eee1

有关應用Carlo Gavazzi Inc.的UDM系列的技术信息, 请查看以下內容:
UDM35/40 数字面板仪表编程指南
UDM35/40 程序流程图