# 電流伝達比（CTR）とは？それが重要な理由は？

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/ctr/62753>\
**Category:** 技術的なヒント\
**Created:** [November 28, 2025, 8:41am UTC](https://forum.digikey.com/t/ctr/62753 "2025-11-28T08:41:10Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [November 28, 2025, 8:41am UTC](https://forum.digikey.com/t/ctr/62753/1 "2025-11-28T08:41:10Z")

</div>

## 電流伝達比（CTR）とは何ですか？

**答：**  **電流伝達比（CTR）** は、オプトカプラを選択する際の重要なパラメータです。  
オプトカプラの利得は、電流伝達比（CTR）として表されます。これは、フォトトランジスタの出力電流（Ic）をLEDの入力電流（If）で割った比率であり、パーセンテージで示されます。

> **CTR = (Ic / If) × 100%**

## CTRは温度や経年劣化によって変化しますか？

**答：** CTRは、順方向電流、コレクタ - エミッタ間電圧、および周囲温度の影響を受けます。  
**CTRは高温で低下** し、LEDの経年により **時間とともに劣化します** 。最悪の条件下でも安全を確保するため、 **保証された最小のCTRを** 用いて回路設計を行ってください。

### 詳細記事をご覧ください

[安定した絶縁型SMPSのフィードバックのためのオプトカプラのバイアスを理解する](https://forum.digikey.com/t/nov-3-sheet3-5542-upload/62787)  
[絶縁型SMPSのフィードバックループにおける補償ネットワーク設計](https://forum.digikey.com/t/nov-3-sheet4-5543-upload/62788)

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/what-is-current-transfer-ratio-ctr-and-why-does-it-matter/60919)