Cukコンバータ:Cuk LEDドライバの実装解析(GaN版)

この記事は、以下の記事の続編です。Cukコンバータ:Cuk LEDドライバの実装解析(MOSFET版)

この設計でも、Microchipの MCP1663 コントローラを採用し、同社のアプリケーションノートMicrochip AN6208を参考に、非絶縁型バックブースト定電流LEDドライバの実装例を示します。

主な違いは、メインスイッチング素子にあります。従来のシリコンMOSFETの代わりに、GaNトランジスタ GAN7R0-150LBE を使用しています。

代表的な用途

12V DCバスLED照明システム:自動車のデイタイムランニングライト/テールライト、特殊建設機械用ランプ、高級船舶用照明、高出力産業用LED光源

対象要件:駆動効率、PCB実装面積、EMC性能、低フリッカに関して厳しい性能指標が求められるミドル~ハイエンドのLED照明ソリューション、およびスイッチング周波数の高周波化やインダクタの小型化を目指す設計。

技術的なヒント:シリコンMOSFETを使用したCukコンバータは、通常、スイッチング損失のために動作周波数が制限されます。GaNデバイスはスイッチング損失を大幅に低減するため、より高い動作周波数の実現、インダクタL1/L2の小型化、筐体全体の小型化、および受動部品のコスト削減が可能になります。

Cuk LEDドライバの実装解析(GaN版)

(画像提供:Microchip)

この回路は5つの主要な機能ブロックで構成されています。シリコンMOSFET版と比較して、メインパワースイッチとゲート駆動回路のみを対象に最適化が施されています。

メインコントローラユニット(U2 MCP1633 、QFN-16)

ピーク電流モードPWMコントローラで、システム制御の中核を担います。

  • EN:ハードウェアイネーブル
  • FAULT:異常状態出力
  • FSW:外付け抵抗によりコンバータのスイッチング周波数を設定
  • CS:メインスイッチの電流を検出し、サイクルごとにピーク電流を制限
  • FB:LEDの定電流制御用の閉ループを形成
  • COMP:タイプIIのループ補償ネットワークを構成
  • DRV:ゲート駆動出力
  • SDIM:同期調光信号入力
  • OVP:外部からの負荷オープン保護信号を受け取り、異常時に駆動信号を停止

:warning: 主な変更点:DRV駆動分岐回路に、C22 (スピードアップコンデンサ)+ R24(充電抵抗)+ R23(並列放電経路)が追加されています。GaNデバイスには、シリコンMOSFETで使用される単一抵抗による簡単なゲート駆動とは異なり、専用の独立した充電/放電ゲートループが実装されています。

Cukメインパワー回路のトポロジ(GaN電力変換段)

(画像提供:Microchip)

主要なパワー部品:入力インダクタL1、出力インダクタL2、並列接続されたフライングコンデンサC7/C12、GaN メインスイッチQ1( GAN7R0-150LBE )、フリーホイール用ショットキーダイオードD1( PMEG10030ELP )

  • L1: 入力インダクタで、バス入力電流を平滑化し、入力側の伝導EMIを抑制します。
  • L2: LED負荷と直列に接続された出力インダクタで、LED負荷電流を連続的に維持します。
  • C7 // C12: フライング結合コンデンサで、Cukトポロジの中核となるエネルギー転送素子です。

定常状態における2つの動作フェーズ:

  1. Q1(GaN)オン: L1がエネルギーを蓄積し、フライングコンデンサがL2およびLED負荷へエネルギーを放出します。
  2. Q1(GaN)オフ: L1がエネルギーを放出してフライングコンデンサを再充電し、L2は蓄積された磁気エネルギーによってLEDへの給電を継続します。

負荷の特性:LEDの一方の端子はGNDに接続され、もう一方は負電圧に接続されています(出力極性が反転しています)。

回路上で確認できる変更点:シリコンMOSFETでは通常、単一のゲート抵抗が使用されます。GaN回路では、ゲート発振を抑制し、ゲート過電圧による破壊を防ぐために、専用の充電/放電経路C11/R23/R24が追加されています。

Cuk LEDドライバにおけるGaNデバイスと従来のシリコンMOSFETの主な違い

項 目 シリコンMOSFET Cukドライバ GaN(GAN7R0)
Cukドライバ
設計への影響
スイッチング損失 大きい。ゲート電荷QGが大きく、ハードスイッチング条件下での損失が顕著です 非常に小さい。QGが小さく、逆回復電荷QRRがありません より高いスイッチング周波数が可能となり、L1/L2インダクタを小型化し、全体的な効率を向上させます
ゲート特性 容量性ゲートで、駆動方式が単純であり、抵抗1個で十分です GaN HEMTは閾値電圧が低く、ゲート電圧許容範囲が狭く(通常±6V~±10V)、また発振しやすい特性があります 専用のゲート充放電回路が必須であり、シリコンMOSFETの駆動方式をそのまま流用することはできません
逆方向導通 ボディダイオードの逆回復の影響が大きく出てきます GaNはQRRゼロで、双方向導通に対応します スイッチングノードのリンギングが低減され、EMI性能が向上します
高周波性能 周波数の上昇に伴い、効率が急激に低下します 高周波域での効率の低下が緩やかです 同等の電力であれば、GaN設計ではより高いスイッチング周波数と受動部品の小型化を実現します
コスト 部品単価は低い GaNデバイス単体のコストは高くなります ミドル~ハイエンドの小型・高効率設計に推奨されます。低コストのソリューションでは、シリコンMOSFETが引き続き優先されます

3.2 GaNのゲート駆動に関する重要な設計指針(本回路の設計の要点)

GaNはゲート電圧の許容範囲が狭いため、シリコンMOSFETで一般的な単一抵抗による簡単な駆動方式を採用することはできません。本回路では、充電抵抗R24と放電抵抗R23を別々に用いて、ターンオン/ターンオフのスルーレートを制御し、スイッチングノードのリンギングや寄生ゲート発振を抑制しています。

  • 駆動電圧の厳密な制御:MCP1633 DRVは3.3 Vのロジックレベルを出力し、このエンハンスメント型GaNの閾値に適合しているため、追加のドライバICは不要です。
  • PCB上のゲート配線は、寄生インダクタンスを最小限に抑え、高周波発振によるゲート破壊を防ぐため、できるだけ短くする必要があります。

3.3 Cukトポロジに固有の設計上のトレードオフ

利点

  • 入力電流および負荷電流が連続して流れ、LED電流のリップルが小さく、フリッカも少なく、SEPICやバックブーストと比較して、優れたEMC性能を備えています。
  • トポロジ自体がバックブースト機能を備えており、広い入力電圧範囲や、順方向電圧が異なるLEDストリングに対応できます。

欠点

  • 2つのパワーインダクタに加え、高耐圧のフライングコンデンサが必要です。
  • 出力極性が反転するため、負荷配線には特別な配慮が必要です。
  • フライングコンデンサには大きな交流リップル電流が流れます。部品選定の際には、交流ストレスによる温度上昇を評価する必要があり、DC電圧定格の確認だけでは不十分です。

3.4 PCBレイアウトにおける重要な制約事項 (GaN版ではより厳しい要件)

  • GaNのスイッチングノードを含む高周波スイッチングループ(Q1、D1、フライングコンデンサ、L1)の面積を最小限に抑えてください。GaNの高速スイッチングは、高周波放射妨害を引き起こしやすいためです。
  • ゲート駆動ループ(DRV → R4/R23/R24 → GaNゲート)の配線は極めて短くし、電力ループから離して配線する必要があります。
  • パワーグランドおよびアナロググランドについては、1点でスター接地してください。FBフィードバック配線およびOVPセンシング配線は、パワーインダクタやスイッチングノードから離す必要があります。
  • パワーインダクタL1、L2は、磁界結合によるノイズを回避するため、オペアンプやメインコントローラなどのノイズに敏感なアナログ回路から離して配置する必要があります。

まとめ

Cukトポロジに固有の特性:入力インダクタL1および出力インダクタL2を備え、サイクル全体を通じて入力電流とLED負荷電流が連続して流れるため、電流リップルが小さく、優れたEMI性能が得られます。これは、出力電圧の極性が入力に対して反転するバックブーストトポロジです。GaNデバイスを組み込むことで、スイッチング周波数をさらに高め、スイッチング損失を低減できるため、より高い効率と受動部品の実装面積の縮小を実現します。

関連製品

その他の参考文献

Cuk Converterに関するその他の記事

Cuk の応用

Cukの動作原理

オリジナル・ソース(English)