DE-25 FPGA Dev Kit configuración adicional Parte 1 (Arm Trusted Firmware)

El presente artículo va a describir el proceso del Arm Trusted Firmware relevante a el DE-25 FPGA Dev Kit,

image

para actuar como el FSBL y el SSBL bootloader como se observa en el siguiente diagrama:

Para realizar este proceso complete lo que se presenta a continuación,

git clone -b QPDS24.3_REL_GSRD_PR  https://github.com/altera-opensource/arm-trusted-firmware arm-trusted-firmware-sdcard
cd arm-trusted-firmware-sdcard
git switch -c test
make realclean
ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- make PLAT=agilex5 SOCFPGA_BOOT_SOURCE_SDMMC=1 bl2 bl31 PRELOADED_BL33_BASE=0x80100000 -j$(nproc)

El DE-25 FPGA Dev Kit es una plataforma poderosa que tiene el HPS/FPGA Agilex 5 (disponible en la serie D y la serie E dependiendo en el caso) capaz de implementar los sistemas Tensor AI,

que va mas allá que lo que tradicionalmente se uso en el área de DSP en el pasado,

y está disponible en DigiKey.

Que tenga un buen día.

Este artículo está disponible en inglés aquí.

This article is available in english here.

1 Like