DE-25 FPGA Dev Kit Parte 4 (El camino a Zephyr Agilex™ 5 Plataforma Virtual Simics)

Este artículo describe donde obtener e instalar la plataforma virtual Simics del Agilex™ 5 relevante a el DE-25 FPGA Dev Kit

image

Para configurar el mismo vaya al siguiente enlace. Despues de bajar el mismo, cambie los permisos e instale como se describe a continuación,

DigiKeyCoffeeCup@M1:/ ./AlteraSimicsSetup-intel-fpga-ext_26.1.0.9-linux.run

De esta forma se instala la plataforma virutal Simics de Agilex™ 5. En nuestro próximo artículo se continuará con esta plataforma virutal del Agilex™ 5 Simics que va a correr la aplicación de los filosofos que cenan en el sistema operativo Zephyr RTOS. El DE-25 FPGA Dev Kit es una poderosa plataforma la cual contiene el HPS/FPGA Agilex 5 (disponible en la series D y la serie E dependiendo el caso) que implementa la IA Tensor,

que implementan procesamientos DSP + IA dentro del mismo,

y está disponible en DigiKey.

Que tenga un buen día.

Este artículo está disponible en inglés aquí.

This article is available in english here.

1 Like