Digi-Key的哪些物料需要MSDS(SDS)?

作者: Digi-Key 工程师 Kaleb Kohlhase

经常有客户向我们索要某些物料的材料安全规格书(现称为安全规格书),而这些物料根本不需要这些资料。该规格书的缩写是MSDS,经常会与另一种称为材料声明表(MDS)的文档相混淆。

MSDS 定义

根据OSHA(美国职业安全与健康管理局)的规定,材料安全规格书是危险化学物质的必需文件。如果某些产品缺少必备的MSDS,则厂商可能会陷入法律纠纷中。但是,OSHA并不要求厂商或经销商重新发送该文档。

MDS 定义

材料声明表为 可选 文档,其中说明了特定物料的原料(化学、金属、塑料、合金等)清单。大多数厂商都可以按要求提供这些文档,但是根据定义,这些文档并不是必需的,因为它们不适用于OSHA的内容。

那么哪些物料需要 MSDS 呢?

根据OSHA文件29 CFR 1910.1200(g)段中的规定,“必须针对工作场所使用的危险化学物质制定文档,并且必须列出产品中所含量为1%或以上,或0.1%或以上(如果该化学物质为致癌物的话)的化学物质。MSDS不需要说明有害化学物质的量。”该文档还需指出被定义为对健康和身体有危害的任何有害化学物质。必须通过大量测试才能认定这些物质对人体或物理环境有害(即化学灼伤、致癌性、爆炸、高易燃性、有毒、有毒烟雾、氧化剂、过氧化物、反应性、引起刺激性等)

以下所列项目可能拥有MSDS(不限于此):

  1. 大型电池或带有某些化学物质的电池
  2. 大量含铅焊料
  3. 助焊剂
  4. 粘合剂
  5. 异丙醇
  6. 各种电子清洁剂
  7. 环氧
  8. 灌封材料

以下所列物料一定不会有MSDS或不应制定MSDS:

  1. 电阻
  2. 电容
  3. 电感
  4. 少量含铅焊料
  5. 电线
  6. 小型电池(这可能是灰色区域,最好在使用前询问)
  7. 风扇
  8. 连接器

还有许多物料没有该文档,这是因为要么没有足够的材料来认定其危险性,要么其中根本不含任何危险的材料。

以下是OSHA.gov提及的OSHA标准参考:
https://www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/1993-05-07
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=10099&p_table=STANDARDS
这些内容阅读起来较为困难,因此本帖作了摘要和说明,以帮助需要MSDS信息的客户。如果还有其他问题,你可以查看其他的在线参考资料。

我在哪里获得 MSDS

对于必须具备此类文档的任何物料,我们都会在关联的物料页面上链接该文件。如果你觉得电池或化学制品之类的物料应该具备该文件,而我们并未列出,请向我们询问。最好与我们的应用工程部门联系,以解决该问题。在大多数情况下,你也可以在厂商的网站上找到相关MSDS。请通过以下电子邮件与我们联系:Applications.Engineering@digikey.com

我在哪里获得 MDS

Digi-Key物料页面上通常不会链接材料声明表,因为这些文件是可选的且客户仅在特定情况下才会需要。要获取此文档,最佳方法是联系Environmental@digikey.com。这些文档查找起来并不是很容易,因此我认为,在厂商的网站上找到该信息可能比较困难。环境部门不会处理MSDS请求,因为它们是完全不同的文件。

英文原文链接:What Requires a MSDS (SDS) From Digi-Key?