有关Digi-Reels的详细信息


#1

作者:Digi-Key工程师 Lindsay Foy

Digi-Reels- 是什么、其用途及识别方法

Digi-Key对Digi-Reel的官方定义如下:

Digi-Reel®是一种客定数量的连续切割卷带,是从生产商的料盘上将绝缘料带连续卷装在定制卷轴料盘上。带有18英寸头尾引带,能使链轮齿孔成一线对直,并确保卷带笔直且毫无偏差地送入自动化板装置设备;然后根据电子工业联盟(EIA)标准重新卷装到塑料卷盘上。在大多数情况下,我们可依客户订单专门组装这种卷轴带,并在当日发货。在无法满足您的订单要求的情况下,我们会与您联系。

我们来更深层次的了解下Digi-Reel涉及的方面及其在标准定义外的实际用处。

我们从头说起。带卷盘的产品通常会按原厂包装运到Digi-Key。例如,Yageo的RC0402FR-071KL是用10,000颗大卷原厂料盘向我们发货。然后,我们会根据订单要求,将这些工厂级的卷装料切装成较小数量的订单。

Digi-Reel是一个增值流程,可通过添加引带和尾带来剪切卷带。这尤其对使用标准取料机来打板,但又用不完一整盘标准原厂卷装料的客户有帮助。

Digi-Reel由适当尺寸的卷盘、两个空白切割带(用作引带和尾带)和主剪切部件带组成。主剪切部件带之前和之后用黄铜垫片和黄色卷带连接引带和尾带。

引带和元件条之间的连接示例:

在剪切带连接处用黄铜垫片来增加结构强度的示例:

常见问题:

如何通过 Digi-Key 零件编号识别 Digi-Reel

答:零件号可通过-6-ND或DKR-ND后缀识别。有关Digi-Key部件尾缀的更多信息,请参阅此TechForum帖子:Digi-Key后缀TR、CT、DKR和ND是什么意思?

所有切割的卷带部件都可以放在 Digi-Reels 上吗?

答:Digi-Reels不提供某些“带装”部件的Digi-Reel定制,例如:连接头,因为此种物料实际上原厂包装中没有剪切纸带/塑料带,这就使得操作中无法连接引带或尾带。当然,在使用过程中如有任何问题,请随时联系Digi-Key,我们可以为您查看相关物料是否可以提供相应的增值服务。

引带和尾带有多长?引带和尾带由什么组成?

答:18英寸。它们是类似于原厂包装的空白切割条带。

Digi-Reel 可以对静电敏感切割条带进行定制吗?

答:可以。

Digi-Reel 会用某种特定的卷装方式来卷盘吗?

答:是的。Digi-Reel包装的盘孔面向你时,传动孔也将处于相同的位置。料带会以顺时针方式展开。

英文原文链接:Details about Digi-Reels