如何将DPDT开关作为多路开关进行4路接线

作者: Digi-Key 工程师 Kristof Berg

我们来介绍一下如何使用一般DPDT开-开型拨动型、按钮型或摇臂开关,并将其多路开关进行4路接线。

多路开关方法是指使用两个或多个开关来独立控制单个负载,例如从不同位置控制同一盏灯。

举例而言,从楼梯的顶部和底部来开关同一盏灯。

这一技术不仅适用于从不同位置开关灯的场景,也适用于没有空间设置家用型开关的场景,如卡车、船和房车的床上,或家中的低电压/功率LED系统(例如酒店床两侧的床头灯)。

对于使用恒定电压的LED,只需在直流电源和LED灯带/模块之间设置开关即可。

如果开关的电压为120V,请确保按照规范将其连接到接线盒/带电线安全防护和热收缩管(对于低压直流系统而言)的外壳中,而类似于法兰安装外壳则有助于将暴露风险限制在面板、机柜或外壳内的电端子上。

此处显示的是一个3路多路开关系统,通常被称为出行者系统或出行对。

现在,你可以在该电路的中间添加一个开关(称为4路开关),并且可以根据需要在这两个3路SPDT开关之间添加任意数量的4路开关,以增加控制电路的位置。4路开关是专为该应用构建的DPDT开关。

在我写这篇文章的时候,Digi-Key没有任何标准家用开关/接线盒4路开关的库存,并且4路开关在拨动开关、摇臂开关或按钮中也并不常见,但我们要向你展示,只需简单地在DPDT按钮、拨动开关或摇臂开关上交叉连接电线,即可自制一个4路开关。

下图展示了包含3路和4路开关的普通出行者系统。

只需简单的布线、拨动开关、摇臂开关或按钮DPDT开-开型开关即可制作一个4路开关。


可用作3路开关的SPDT开-开型开关的示例

360-1899-ND -拨动开关—SPDT—开-开

CH876-ND—摇臂开关—SPDT—开-开

360-3776-ND—按钮—SPDT—开-开


可用作4路开关的DPDT开-开型开关示例

360-2090-ND—拨动开关—DPDT—开-开

CH940-ND—摇臂开关—DPDT—开-开

MB2085SS1W01-BA-ND—按钮开关—DPDT—开-开

请务必确保你要使用的开关能够处理将要印加在开关上的电流/电压负载。

英文原文链接:How to wire a DPDT switch as 4-Way for Multiway Switching