为什么要将电阻与FET的栅极串联?

作者: Digi-Key 工程师 Alec Schmidt

在查看将分立FET用作开关的电路图时你会发现,一些电阻会以串联方式接入FET的栅极和驱动它的元件之间。以下述电路图为例。

使用R1的原因请参见FET为何无法断开?一帖,但R2呢?

R2本质上是为了限制电流峰值涌入隐形栅源电容(如FET为何无法断开?中所述),该电阻将根据源电压和基于欧姆定律选择的电阻值来设置最大电流。

为什么设计人员要这样做?一个原因是,设计人员可能希望增加FET的导通及后续所切换负载的“域度”。通过减缓流向隐形电容的电流速度,FET可以减慢从关切换到开的速度,而这在快速导通时是非常理想的。另一个原因是,栅极电压的来源可能会因FET的栅极所要求的电流涌入而产生暂时过载,因而需要一个限流电阻来防止可能由此引起的来源问题。有时甚至快速切换栅极驱动(例如用于切换电源电路)中也会使用小型串联电阻来略微减慢切换速度,以便改善EMI从而通过认证(例如FCC)。

英文原文链接:Why put a resistor in series with the gate of a FET?