# FRDM-MCXA156 開発ボードでエレクトロニクス製品の開発効率を大幅に向上

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033>\
**Category:** 日本語フォーラム\
**Tags:** nxp-usa-incorporated, nxp, nxp-usa-inc, nxp-semiconductors\
**Created:** [June 24, 2026, 6:20pm UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033 "2026-06-24T18:20:33Z")\
**Posts on this page:** 13\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [June 24, 2026, 6:20pm UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/1 "2026-06-24T18:20:34Z")

</div>

今日の激しいエレクトロニクス製品の研究開発競争において、開発サイクルとシステムの信頼性が製品の市場での成否を左右する重要な要素となっています。しかし、低レベルのドライバ開発やペリフェラルのデバッグから、セキュアなファームウェアアップデートに至るまで、エンジニアは煩雑な設定やソフトウェアとハードウェアの統合に多くの時間を費やさざるを得ず、中核となるアプリケーション開発に集中することが困難になっています。NXPの [FRDM‑MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、まさにこうした課題を解決するために登場しました。

Arm® Cortex®-M33コアと豊富な産業用インターフェースをハードウェア基盤とする [FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、さらにNXPのMCUXpressoフルスタックエコシステムを活用することにより、無料のIDE、グラフィカルな設定ツール、ワンクリックでのSDK生成までを網羅し、これまで数週間かかっていたペリフェラルのドライバの開発とピンの初期化作業をわずか数時間に短縮します。同時に、オンボードMCU-Linkデバッガによりプラグアンドプレイが可能になり、外部エミュレータは不要になります。さらにZephyr RTOSをネイティブサポートしているため、迅速な試作から高い保守性を備えた製品開発へのスムーズな移行が可能です。USB Type-Cケーブル1本で最初のプロジェクトを立ち上げることから、OTAとセキュアブートを本格的に導入するに至るまで、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) はまさに、「開発効率」を単なるスローガンではなく、具体的なエンジニアリング成果として実現します。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/8/8/886c679f136d193c32223bd1b5599cfb9729bdee.jpeg)  
FRDM-MCXA156 開発ボード（NXP提供）

## 強力なエコシステムサポートを備えた FRDM-MCXA156 開発ボード

NXPが発表した [FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードの最大の特長は、その強力なエコシステムサポートにあります。高効率の中核ハードウェア、豊富な開発ツール群、そして柔軟なオープンソースソフトウェアエコシステムが緊密に統合されており、エンジニアにとって試作設計から製品発売までのプロセス全体を大幅に簡素化し、加速させます。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/0/3/03ed837872c17eb29c82e344a2d6a5b8a646d906.jpeg)  
FRDM-MCXA156 開発ボードの構成（NXP提供）

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、NXP MCX A156 マイクロコントローラを中核として構築されており、開発効率を重視して設計されたボードと言えます。その中核機能は、効率的な開発を支える強固な基盤を提供します。最大96MHzで動作するArm® Cortex®-M33コアと、8KBのECC RAM（Error Correction Codeメモリ）を搭載しており、優れた演算性能を提供するとともに、データ処理の信頼性も確保しています。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは十分なメモリ容量を備えており、オンボード1MBデュアルバンク フラッシュと128KB RAMを搭載しています。デュアルバンク機能はOTA（Over-The-Air）アップデートをサポートしており、動作中でもセキュアなファームウェアのアップデートが可能となるため、遠隔保守が必要な産業用IoT機器に非常に適しています。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは豊富なインターフェースと柔軟な拡張性を備えており、産業用通信プロトコル（CAN-FD など）、各種アナログ/デジタルのペリフェラル、そしてセンサインターフェース（MIPI I3C、I2C、SPIなど）をサポートしています。さらにArduino、FlexIO、mikroBUSといった標準インターフェースにも対応しているため、さまざまな拡張ボードを容易に接続でき、ファクトリオートメーション、スマートホーム、およびモータ制御など、さまざまなアプリケーションシナリオに柔軟に適応できます。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、ワンストップのツールチェーンを提供することで開発プロセスを加速します。公式のMCUXpressoソフトウェアおよびツールエコシステムは、開発環境全体の中核となる強みであり、エンジニアの開発工数を大幅に削減します。NXPが提供する完全無償の統合開発環境（MCUXpresso IDE）は、編集、コンパイル、デバッグ機能を統合しており、箱から出してすぐに利用できます。

さらに、包括的なソフトウェアサポートパッケージであるMCUXpresso SDKが用意されており、ハードウェア抽象化レイヤ（HAL）およびペリフェラルドライバの完全なソースコードを、制約の少ないオープンソースライセンスのもとで提供しています。[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 向けのカスタムSDKはSDK Builderのウェブサイトから生成でき、低レベルドライバ開発の作業負荷を大幅に軽減します。

使いやすさを向上させるため、NXPはグラフィカル設定ツール（MCUXpresso Config Tools）も提供しています。このツールは、ピン、クロック、ペリフェラルなどの設定をグラフィカルなインターフェースで行うことができ、対応する初期化用Cコードを自動生成できます。これにより、低レベルの設定を効率的かつ直感的に行うことができます。ワンクリックで操作できるセキュアプロビジョニングツール（SEC）のGUIは、開発から量産までのファームウェア生成とプログラミングプロセスを簡素化し、特にセキュアブートの設定において大きな利便性を提供します。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/b/4/b463241e5e96d09d3f9b2479dc344f999931421d.png)  
MCXA156 ブロック図（NXP提供）

## 複数のツールチェーン対応の FRDM-MCXA156 開発ボード

一方で、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは複数のツールチェーンもサポートしています。公式IDEに加えて、SDKはIAR Embedded Workbench、Keil MDK、およびコマンドラインGCCツールチェーンにも対応しており、開発チームや個人の開発スタイルに応じて選択できます。

さらに、豊富なハードウェアリファレンスとサンプルが用意されており、詳細なハードウェア回路図、ユーザーマニュアル、そしてApplication Code Hubからの多数のソフトウェアサンプルとリファレンスデザインが提供されるため、プロジェクトの初期段階での学習曲線を効果的に低減できます。[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、LED点滅プログラムがプリインストールされており、安心して使い始めることができます。Type-Cインターフェースから電源を供給するだけで、ハードウェアが正常に動作していることを確認できます。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) のハードウェア設計も「利便性」を中心に据えており、箱から出してすぐに使えるモジュール化されたハードウェアを採用しています。オンボードデバッガ（MCU-Link）を搭載しています。この統合型MCU-LinkデバッガはCMSIS-DAPプロトコルをサポートすることで、外部デバッガなしでプログラムのダウンロードやデバッグが可能です。また、電源供給と通信には標準のUSB Type-Cインターフェースを使用し、ケーブル接続を簡素化しています。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) は、オンボードRGB LEDとユーザーボタンを含む分かりやすいステータス表示を備えており、基本的な機能検証とユーザーインターフェースのデモンストレーションを容易にします。また、柔軟なブートモードおよび、ISP機能を備えており、特定のインターフェース（UARTなど）を介したブートローダのアップデートが可能です。さらに、JP5ジャンパなどのハードウェア機構により、ファームウェア破損時の復旧も容易に行えます。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) のオープンソースのソフトウェアエコシステムは、ユーザーにさらなる選択肢を提供します。公式のMCUXpressoエコシステムに加えて、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) は主流のオープンソースのRTOSエコシステムにも対応しており、開発者は効率的な開発を実現するための別のアプローチを利用できます。

たとえば、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) はZephyr RTOSに正式対応しており、Zephyrプロジェクトによって公式にサポートされているボードです。これは、Zephyr RTOSにおいて [FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) が公式のボードサポートパッケージ（BSP）を有し、Zephyr環境で直接アプリケーションを開発できることを意味します。Zephyrは、このボードのMCU-Linkデバッガ、GPIO、UART、I2C、SPIなどを完全にサポートしています。また、メーリングリストやGitHubを通じて質問を投稿したり、サポートを受けたりできる、活発なコミュニティもあります。ディスプレイインターフェースのようないくつかの高度な機能は、Zephyrシールドメカニズムを通じて検証できます。たとえば、J-Linkデバッグを使用する場合、オンボード回路にもオプションが提供されています。しかし、デフォルトのファームウェアが破損している場合、復旧のために JP5などをショートさせてDFUモードに入る必要がある場合があります。Zephyrの入門とデバッグについては、公式ドキュメントでアプリケーションのビルドおよび実行方法が詳しく説明されています。

総じて、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) は単なるハードウェア開発ボードではなく、包括的な開発ソリューションです。強力なMCX Aシリーズ MCU、フル機能のMCUXpressoソフトウェアエコシステム、およびオープンなZephyr RTOSサポートを緊密に統合しており、プロジェクトの立ち上げ段階での機能検証と迅速な性能評価に適しています。豊富なサンプルと設定ツールは迅速な開発を支援し、短期間での製品試作を可能にします。さらに、高品質なSDKと活発なコミュニティにより、製品開発およびテストサイクルを大幅に短縮できます。また、標準化されたインターフェースとモジュール設計は、柔軟な機能拡張やソリューション変更を容易にし、将来の保守コストを削減します。

## FRDM-MCXA156 開発ボードの設計上のヒント

使いやすいMCUというだけでは十分ではありません。製品の可能性を最大限に引き出すためには優れたハードウェア設計も欠かせません。[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは MCUを評価するためのツールにとどまらず、それ自体がハードウェア設計の優れた実例でもあります。ハードウェア設計のノウハウ、主要なパラメータ、およびさまざまな設計上の考慮事項を取り入れており、エンジニアにとって有益な参考資料となります。[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) を用いた開発は非常に容易です。以下では、設計のハードルを下げるためのいくつかのハードウェア設計のヒントを紹介します。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、高精度な信号デバッグ機能を備えています。このボードは、抵抗オプションによってペリフェラル接続経路を柔軟に構成できます。たとえば、チップ内蔵の高精度オペアンプ（OPAMP）を用いて信号チェーンを構築する場合、ハードウェアの微調整によって内部接続を設定でき、非常に低いBOMコストで効率的な信号チェーンのデバッグを実現できます。

さらに、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは柔軟なインターフェースエミュレーション機能を備えています。統合されたFlexIOモジュールにより、I2S（オーディオデバイス用）、カメラ、LCDドライバなど、さまざまな通信プロトコルとタイミングインターフェースを柔軟にエミュレートできます。[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) は柔軟性の高いクロックシステムも備えています。そのクロック設計は非常に柔軟性であり、エンジニアは消費電力と性能のバランスを最適化できます。外部高精度クロック（8～50MHzの水晶発振子入力）と内部高速RC発振器（FRO）をサポートしており、低消費電力モードでは16kHzのFROを利用して低速システム動作を維持できます。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、便利なデバッグおよびブート機能も備えています。オンボードの MCU-LinkデバッガはCMSIS-DAP通信プロトコルをサポートしており、ファームウェアの高速ダウンロードとデバッグが可能です。また、ISPやWake-upなどの物理的なボタンにより簡単にモード切り替えができ、プログラムデバッグや低消費電力テストが大幅に容易になります。

開発プロセスにおいては、コアとメモリを含む多くの重要なパラメータが設計に影響します。[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、96MHzのArm Cortex-M33コアをベースとし、1MBのデュアルバンク フラッシュと128KBのRAMを統合しています。デュアルバンクはセキュアなファームウェアOTAアップグレードをサポートし、8KBのECC RAMはデータ信頼性を向上させます。

電源管理と消費電力に関しては、低消費電力MCUとして、複数の低消費電力モードと独立した電源ドメインをサポートしており、エンジニアがペリフェラルの電源を正確に制御できるため、バッテリ駆動製品に最適な選択肢となります。I/Oとパッケージに関しては、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは48ピンから112ピンまでのさまざまなパッケージオプション（LQFP、HVQFN、VFBGA など）を提供しており、アプリケーションに応じてコストと面積の柔軟なバランスを提供します。

産業用通信およびモータ制御に関しては、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードはCAN-FDをサポートし、2 つのFlexPWMモジュールと2つの直交デコーダ（QDC）を備えており、産業オートメーションや高性能モータ制御（BLDC/PMSM など）向けに設計されています。また、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードはアナログペリフェラルも備えており、12ビットA/Dコンバータ（ADC）、オンチップオペアンプ（OPAMP）、およびコンパレータ（CMP）を統合しています。これにより、低コストかつ高精度なアナログ信号の取得およびコンディショニング回路を容易に構築できます。

## 豊富な設計リソースを備えた FRDM-MCXA156 開発ボード

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは豊富な設計リソースを備えており、多様なリファレンスデザインライブラリを提供しています。NXPは [FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) のハードウェア設計ソースファイル（回路図、PCB、BOMリスト）をすべて公開しています。たとえば、I3C 温度センサやCANトランシーバ回路およびPCBレイアウトを直接参照できます。

NXPコミュニティとApplication Code Hubも豊富なリファレンスデザインを提供しています。たとえば、CANバスとUSBをベースとしたリモートセキュアファームウェアのアップグレードソリューションや、FlexIOを用いてI2SバスをエミュレートするUSBスピーカの完全なリファレンスデザインが用意されており、ソフトウェアとハードウェアの両方を網羅しています。

[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、アナログ信号チェーン設計など、さまざまな設計例も提供しています。[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) のオンチップオペアンプ（OPAMP）はDACとADCと組み合わせて、非常に実用的なプログラマブルゲインアンプを構成できます。内蔵アルゴリズムの制御によりゲインを動的に調整し、ADCが常に最適な入力範囲内で動作するようにできます。これにより、自動レンジ切り替えや高精度測定を実現する際の有用な設計リファレンスになります。

さらに、デュアルモータ制御アプリケーションでは、MCXA156 は2つのFlexPWMモジュールを提供しており、6組の相補PWM出力を直接生成できるため、デュアルモータの駆動に非常に適しています。FRDMシリーズは、設計評価を容易にするための専用モータ制御ドーターボードも提供しています。

コミュニティの知見は、開発プロセス全体において強力なサポートを提供します。NXP公式コミュニティには、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) に関する多数の実践的なディスカッション、技術的なQ&A、およびプロジェクトの共有が行われています。RT-Threadについては、豊富な実践的なガイドや評価記事があり、さまざまなペリフェラルを効率的に駆動し、完全なアプリケーションを迅速にビルドできます。一方、Zephyプロジェクトに関しては、この開発ボードに対する公式ネイティブサポートが詳細なハードウェア構成手順とデバイスツリーファイルを提供しており、先進的で高い移植性を備えた組み込み開発モデルを示しています。

要約すると、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) は優れた評価ボードであり、単に動作するハードウェアというだけではありません。オープンな設計、柔軟な構成オプション、そして詳細なドキュメントにより、エンジニアが直接参照できる一連の優れたエンジニアリング手法を提供し、設計リスクを効果的に低減し、研究開発サイクルを短縮します。

| カテゴリ | 仕様 |
| --- | --- |
| MCUモデル | NXP MCXA156VLL（Arm Cortex-M33コア、96MHz） |
| メモリ構成 | 1MBデュアルバンク内蔵フラッシュ + 128KB RAM   
+ 8KB ECC RAM |
| デバッグインターフェース | オンボードMCU-Linkデバッガ（ LPC55S69 MCUに基づく）、  
CMSIS-DAPプロトコル対応、JTAG/SWD用コネクタ付き |
| USBインターフェース | USB Type-C コネクタ 2個：1つはデバイス機能用USB Full-Speed  
インターフェース、もう1つはオンボードデバッガ用 |
| 産業用通信 | FlexCAN（FD対応）x 1 、I3C x 2、FlexIO、LPSPI、LPI2C、  
LPLUART7 |
| 拡張インターフェース | Arduino®ヘッダ、mikroBUS™、Pmod™、FlexIO/LCDヘッダ、FlexIO/Cameraヘッダ |
| オンボードセンサ | P3T1755DPJ I³C/I²Cデジタル温度センサ（精度 ±0.5°C） |
| ユーザーインターフェース | RGBユーザーLED、リセットボタン、ISPボタン、Wake-upボタン |
| 外形 | コンパクト設計、5 V/3.3V電源対応、  
クロック源：8MHz（ MCXA156 ）＋16MHz（デバッガ） |
| 動作温度 | 産業用温度範囲（-40°C～+105°C）（MCU仕様に基づく） |
| アプリケーション | 空調制御、BLDC/PMSMモータ制御、電力計、モータ駆動など |
| 開発ツール | MCUXpresso IDE、IAR Embedded Workbench、  
Arm® Keil MDK、GCC |

## まとめ

総括すると、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) 開発ボードは、単なる独立したハードウェア評価ツールではなく、高度に統合された「効率化エンジン」です。産業グレードのMCUを中核とし、オンボードデバッガ、グラフィカル設定ツール、ワンクリックSDK生成機能、およびZephyr RTOSのネイティブサポートにより開発者は、低レベルドライバを一から作り直す手間から解放されます。試作段階において3日間でサンプルを製作する場合でも、量産開始直前にOTAアップデートやセキュアファームウェアを展開する場合でも、この開発ボードは開発サイクルを大幅に短縮し、技術的リスクを低減します。

エレクトロニクス製品開発の課題が、「実現できるかどうか」から「どれだけ速く実現できるか」へと移行する中で、[FRDM-MCXA156](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/nxp-usa-inc/FRDM-MCXA156/24374704) はコンセプトから市場までの距離を短縮する鍵となります。FRDM-MCXA156を採用することで、開発チームはアプリケーションの革新やシステムの差別化といった中核的な強みにより集中でき、開発効率を製品成功の強力な推進力にすることができます。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bcdg123456789](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/49beb7/32.png) [@bcdg123456789](https://forum.digikey.com/u/bcdg123456789)\
**Post date:** [June 29, 2026, 11:26pm UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/2 "2026-06-29T23:26:19Z")

</div>

農地の管理において、自動散水に使えたらと思います。プログラム通りに散水、施肥を行うのに使えたらと思います。  
FRDM-MCXN236と組み合わせてミスのないシステム構築を考えています。

・FRDM-MCXA156で土壌水分に応じた自動散水を実行  
・FRDM-MCXN236でその動きを監視・ログ化し、万が一ミスっていたら遠隔操作で散水  
という、バックアップ体制をもった管理が必要だと思うので。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hirozzz](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/bc79bd/32.png) [@hirozzz](https://forum.digikey.com/u/hirozzz)\
**Post date:** [July 1, 2026, 11:31am UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/3 "2026-07-01T11:31:01Z")

</div>

フィジカルAI向けの実験ベースの中核として使ってみたいです。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kasaaki](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/eada6e/32.png) [@Kasaaki](https://forum.digikey.com/u/Kasaaki)\
**Post date:** [July 2, 2026, 2:31pm UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/4 "2026-07-02T14:31:38Z")

</div>

家庭菜園レベルでのセンシングデータ取得兼OTAの検討用に使用してみたいです。

①デュアルバンクフラッシュを用いたセキュアなOTAの実証  
1MBのデュアルバンクフラッシュメモリを活用した「動作を止めない安全なファームウェア更新（OTA）」の仕組みの検討  
②オンボード高精度センサーによる環境モニタリング  
ボードに標準搭載されている±0.5℃精度のI3Cデジタル温度センサー（P3T1755DPJ）を活用したデータの取得や、I3Cを拡張して各種データの取得検討

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ccmks](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/848f3c/32.png) [@ccmks](https://forum.digikey.com/u/ccmks)\
**Post date:** [July 3, 2026, 6:19am UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/5 "2026-07-03T06:19:41Z")

</div>

盆栽が趣味なので、市販のタイマー式ポンプをグレードアップした、センシング機能付きの自動灌水システムを作ってみたいです！

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wanwan24101](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/w/2bfe46/32.png) [@wanwan24101](https://forum.digikey.com/u/wanwan24101)\
**Post date:** [July 4, 2026, 7:37pm UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/6 "2026-07-04T19:37:04Z")

</div>

ロボット用の小型センサ/I/Oノードを作ってみたいです。

現在作成しているロボットでは、エンコーダ、IMU、ToFセンサ、ラインセンサなど、さまざまなセンサやI/Oが分散して配置されます。これらを1か所のマイコンに長い配線で集めるのではなく、センサの近くでローカル処理し、上位コントローラへ必要な情報だけを送る構成を試したいです。

将来的には、複数の小型ノードをロボット各所に配置し、配線を整理しながら、より拡張しやすい制御システムに発展させたいと考えています。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![k-yano](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/dec6dc/32.png) [@k-yano](https://forum.digikey.com/u/k-yano)\
**Post date:** [July 10, 2026, 4:27am UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/7 "2026-07-10T04:27:46Z")

</div>

高精度・低コストな「ブラシレスDC（BLDC）モーターコントローラー」を作ってみたいです。

小型ファンやドローン、ロボットの関節に使われるBLDCモーターのベクトル制御（FOC）を行います。MCX A156には、モーター制御に最適な高機能タイマー（FlexPWM）や、電流を正確に読み取る高速ADC、内部バッファ用のオペアンプが統合されているため、外部回路を最小限に抑えたコンパクトなモータードライバが作れます。

「ブラシレスDC（BLDC）モーターコントローラー」の具体的なアプリケーションとしては、ミラーレス一眼カメラ用のジンバル雲台を、精密に角度制御してみたいです。テレビ中継で使われるお天気カメラのような、精密で安定した撮影装置がスマートにできるといいですね。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![t.ideno](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/6a8cbe/32.png) [@t.ideno](https://forum.digikey.com/u/t.ideno)\
**Post date:** [July 15, 2026, 5:33am UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/8 "2026-07-15T05:33:07Z")

</div>

プロペラモーターの制御につかいたい．  
SAPに後付け可能なペラを自作したけど更なる高性能化に挑戦したい！！！  
MCXA156を「モーター制御担当」、MCXN236を「安全監視（転倒とか？）」で役割分担．  
PWM調整で、２つあるプロペラの回転数を個別にしっとりパワフルるに変換したい．  
MCXN236は回転数上限決めてみたり，転倒検知とかにつかえるかも？  
ワクワクしますね

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RyuheiYOSHIDA](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/da6949/32.png) [@RyuheiYOSHIDA](https://forum.digikey.com/u/RyuheiYOSHIDA)\
**Post date:** [July 18, 2026, 6:26pm UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/9 "2026-07-18T18:26:37Z")

</div>

FRDM-MCXN236でセンサーからの情報を処理し，FRDM-MCXA156がカメラの位置調整や実験に用いるサーボモーターの制御などを行えば，信頼性の高いシステムを組み立てることができると思う．

普段冷凍コンテナで実験をしているので，FRDM-MCXA156の-40℃までの対応は非常に魅力的だ．

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![YANGZHANG](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/y/dfb087/32.png) [@YANGZHANG](https://forum.digikey.com/u/YANGZHANG)\
**Post date:** [August 26, 2026, 1:30am UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/10 "2026-08-26T01:30:43Z")

</div>

FRDM-MCXN236のデュアルコア性能と高度なセキュリティを活かして、エッジコンピューティング対応のスマート農業ノードを作りたいです。

現地でセンサーデータを処理し、軽量な機械学習モデルを実行して、アラートを送信する前に畑で直接作物のストレスや害虫の兆候を早期に検知させます。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![猫耳Ｇ７](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/%E7%8C%AB/c4cdca/32.png) [@猫耳Ｇ７](https://forum.digikey.com/u/%E7%8C%AB%E8%80%B3%EF%BC%A7%EF%BC%97)\
**Post date:** [October 1, 2026, 11:09am UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/11 "2026-10-01T11:09:21Z")

</div>

音楽の譜面をカメラで読み取りただちに鍵盤楽器や打楽器等を演奏するヒト型ロボットの制御に使えると面白そうです。

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jkl](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/5e9695/32.png) [@jkl](https://forum.digikey.com/u/jkl)\
**Post date:** [October 3, 2026, 7:44am UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/12 "2026-10-03T07:44:03Z")

</div>

2重倒立振子ならCAN FDを活かせそうだと思います

下位の通信規格しかないマイコンボードに比べて滑らかに制御できるようになるんじゃないでしょうか

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![\_handle\_name](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/_/8edcca/32.png) [@\_handle\_name](https://forum.digikey.com/u/_handle_name)\
**Post date:** [October 7, 2026, 2:51pm UTC](https://forum.digikey.com/t/frdm-mcxa156/70033/13 "2026-10-07T14:51:19Z")

</div>

FRDM-MCXA156を使って、締切が近づくほど物理的な針が「ヤバい」方向に振れていく、卓上の「締切圧メーター」を作ってみたいです！

PCから締切までの残り時間を受け取り、FRDM-MCXA156でサーボモーターなどを制御して、「余裕」「そろそろ」「ヤバい」「締切直前」と針を動かす仕組みにしたいです。締切直前になるとRGB LEDも点滅させるなど、見なくても危機感が伝わってくる装置にしてみたいです。

将来的にはGoogle CalendarやGitHub Issuesなどの情報をPC側から取得して、複数ある締切の中から一番危険なものを自動的に選び、物理メーターで表示できるようにしてみたいです。