# 集積型GaNパワーステージへの移行に向けた主要技術と設計アプローチ

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/gan/72355>\
**Category:** 技術的なヒント\
**Created:** [September 30, 2026, 8:23pm UTC](https://forum.digikey.com/t/gan/72355 "2026-09-30T20:23:20Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [September 30, 2026, 8:23pm UTC](https://forum.digikey.com/t/gan/72355/1 "2026-09-30T20:23:20Z")

</div>

# 集積型GaNパワーステージへの移行に向けた主要技術と設計アプローチ

ディスクリートGaN（窒化ガリウム）から集積型パワーステージへの移行には、いくつかの利点があります。CoolGaNTMに代表されるGaN HEMTは、 **極めて低いQg（ゲート電荷）、極めて低いCoss（出力容量）、およびゼロの逆回復電荷（ボディダイオードなし）** という特長を備えています。これらの特性により、高周波やソフトスイッチングトポロジに適していますが、寄生インダクタンスの影響を極めて受けやすいこと、dv/dtが50～100V/nsを超える可能性があること、Miller結合による誤ターンオンが発生しやすいこと、および不適切なレイアウトによる激しいリンギングやEMIなど、設計上の課題も生じます。

外付けドライバを備えたディスクリートGaN FETを使用する従来のアーキテクチャでは、ゲートループインダクタンスを最小限に抑えることが難しく、ドライバとFETのマッチングには試行錯誤が必要で、また保護機能を外付け回路で設計する必要があり、設計の再現性も良くありません。そのため、業界ではGaN FET、高速ゲートドライバ、レベルシフタ、および保護回路を同一のパッケージ内、または同一のチップ上に集積した単一パッケージの集積型パワーステージへの移行が徐々に進んでいます。

**集積型GaNパワーステージ** には、寄生成分を極めて低く抑えるパッケージング技術が必要であり、これが集積化を成功させるための主要な条件となります。主な目標としては、 **ゲートループインダクタンスを1nH未満に抑えること、パワーループインダクタンスを最小限に抑えること、およびKelvinソース構造を採用すること** が含まれます。これらは、銅クリップパッケージング、埋め込み型ダイ構造、フリップチップ相互接続、および多層リードフレームの最適化などの技術的手段によって実現できます。これにより、 **リンギングを効果的に低減し、EMI特性を改善し、スイッチング動作のばらつきを抑えます。**

GaNに最適化されたゲートドライバを設計する際には、GaNがシリコンMOSFETとは異なることを認識することが極めて重要です。従来のドライバ設計をそのまま適用することはできません。これらのドライバは、 **精密なゲート電圧制御（通常5～6V）、高いCMTI（100V/ns超）に対応し、調整可能な立ち上がり/立ち下がり駆動能力とMillerクランプ** を備えている必要があります。

しかし、設計においては、高いdv/dt環境下における誤ターンオンの回避や、ゲート過電圧による損傷を防ぐための十分高速なターンオフの確保など、数多くの技術的課題があります。集積化により、ゲート抵抗の最適化、ドライバとFETの組み合わせの最適化および両者間の物理的距離の最小化、予測可能なスイッチング波形が実現できます。

高周波GaNシステムでは、より厳しい保護要件が課されており、内蔵の保護機構が必要となります。一般的な集積型保護機能には、 **サイクルごとの過電流保護（OCP）、短絡保護（SCP）、過熱保護（OTP）、低電圧ロックアウト（UVLO）、およびデッドタイム制御** などがあります。保護機能に関する技術的な要点は、通常動作時の効率に影響を与えることなく、100ns未満の高速センシングを実現するとともに、高周波駆動との同期を確保することです。集積化により、外付けのコンパレータや保護ロジックが不要となり、システムの信頼性向上や設計リスクの低減といったメリットが得られます。

**高周波LLCやトーテムポールPFCのアプリケーションにおいて** 、集積型GaNパワーステージは、ソフトスイッチングの最適化技術を活用してデッドタイムを精密に制御し、ZVS条件を最適化し、ハードスイッチングによる損失を低減し、Cossによるエネルギー損失を最小限に抑えます。これにより、GaNは **500kHz～1MHzの周波数帯** において、商業的に実現可能なソリューションとなっています。

設計の移行プロセスは、一度きりの置き換えではなく、段階的な進化です。第一段階では、ディスクリートGaNを採用します。このアプローチでは、既存のドライバアーキテクチャを維持しつつ、GaNによる高効率化のメリットを検証します。これにより、設計者は高いdv/dtでの動作に習熟できる一方で、EMI制御の難しさやレイアウトの繰り返し修正といった課題にも直面することになります。

次のステップは、GaNと専用のGaNドライバチップを採用し、Kelvinソース設計を取り入れ、PCBのパワーループを最適化した、 **セミインテグレーテッドソリューション** です。これにより、スイッチング波形の安定性が向上し、EMIが低減されますが、依然として基板レベルの寄生成分による制約が残っています。

最後に、CoolGaNTM集積型パワーステージなどの製品を使用することにより、完全に集積されたGaNパワーステージを採用できます。これらの製品は、ドライバとFETを単一のパッケージに集積し、保護機能を内蔵し、高いCMTIを実現する設計を採用しています。これにより、最適化されたスイッチング特性、PCB設計の簡素化、開発サイクルの短縮、および高い再現性を実現できます。

システムレベルでは、集積型GaNパワーステージにより電力密度が向上します。スイッチング周波数を高くすることにより、磁性部品の小型化と受動部品の点数削減が可能となり、さらに放熱経路を最適化することで、電力密度を2～3倍に高めることができます。さらに、パッケージングによって内部の寄生成分が最小限に抑えられるため、EMIをより制御しやすくなり、dv/dtスルーレート制御を導入することでコモンモードノイズを低減できます。設計プロセスの標準化により、経験則に基づくゲート調整への依存度が低減され、リファレンスデザインを提供できるため、量産時のリスクを低減できます。集積型GaNパワーステージ技術の今後の動向としては、さらなる集積化（コントローラを含む）、シングルチップGaN-on-Siの集積化、電流センシング機能の内蔵、AIによるスイッチング制御の最適化、および車載向けAEC-Q認証が挙げられます。

ディスクリートドライバとGaN FETの組み合わせから、集積型GaNパワーステージへと移行する主な目的は、単に「 **デバイスの集積化** 」にとどまらず、寄生効果の抑制やゲートループを短縮して高精度な駆動を実現することにあります。これにより、損失の低減と信頼性の向上、開発サイクルの短縮、BoM（部品表）コストの削減、電磁干渉の低減、およびスイッチング周波数の向上が実現します。高周波、高効率、高電力密度がパワーエレクトロニクス市場の主要なテーマとなる中、集積型GaNパワーステージは、もはや単なる最適化の選択肢ではなく、エンジニアリングにおける設計思想の自然な進化となっています。

* * *

**関連情報：**

- **[Key technologies and design approaches for integrated GaN gate drive power stages](https://forum.digikey.com/t/key-technologies-and-design-approaches-for-integrated-gan-gate-drive-power-stages/70783/1)**
- **[集積型GaNパワーステージへの移行に向けた主要技術と設計アプローチ](https://forum.digikey.com/t/gan-6249/72355)**
- **[集積型GaNパワーステージにスマート保護機能とセンシング機能を内蔵  
 ](https://forum.digikey.com/t/gan-6251/72363)**
- **[保護機能とセンシング機能を備えた集積型GaNパワーステージソリューション](https://forum.digikey.com/t/gan-6252/72369)**

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/key-technologies-and-design-paths-for-upgrading-to-integrated-gan-power-stages/71214)