El Nordic nRF54L15-DK kit de desarollo ahora ofrece la opción de ¨baremetal¨. Esta opción no requiere el uso del sistema operativo de tiempo real (RTOS) conocido como Zephyr, que requiere los pasos de configuración del conocido Kconfig y el árbol de los artefactos ¨Devicetree" en cada plataforma que caracteriza a ese sistema.
A continuación, se muestran los pasos a seguir para implementar en esta opción ¨baremetal". (Por favor complete los pasos para instalar el nrfutil y los otros pasos necesarios descritos en el previo artículo.
pip3 install intelhex
sudo apt install libfuse2
nrfutil sdk-manager install v0.8.0 --type nrf-bm
west init -m https://github.com/nrfconnect/sdk-nrf-bm --mr main
west update
cd sdk-nrf-bm
Ahora podemos construir la aplicación correspondiente a un demo de un paciente a quién se le monitorean los latidos del corazón,
west build -p always -b bm_nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp/s115_softdevice samples/bluetooth/ble_hrs
Finalmente, luego de completar el proceso previo, se procede a programar el artefacto,
west flash
En este punto, estamos listos para conectar la aplicación al teléfono celular que utiliza Android via Bluetooth® LE (Low Energy) (Baja Energia) a el Nordic nRF54L15-DK kit. Esto se realiza conectando la identificación Bluetooth® (LE) correspondiente al kit. El próximo video, muestra este demo de la aplicación ¨baremetal" de emulación de un paciente a quien se le monitorean los látidos del corazón,
El previo video muestra en el terminal Minicom la información transmitida via USB a la computadora del Nordic nRF54L15-DK kit. También podemos observar el Nordic nRF54L15-DK kit, y el teléfono celular que corre la aplicación de Nordic que muestra la gráfica de los latidos del corazón via Bluetooth® LE. Esta gráfica ilustra en el eje vertical la cantidad de latidos del corazón por minuto y en el eje horizontal es el tiempo transcurrido. Se puede ver como en lo que tradicionalmente se considera tiempo real, los valores que se transmiten del Nordic nRF54L15-DK kit, a la aplicación en el celular via protocolo Bluetooth® LE (Baja Energia) que opera en la banda de 2.4 GHz.
El código que realiza estas función se encuentra en este directorio,
samples/bluetooth/ble_hr/src/main.c
El Nordic nRF54L15-DK kit es una excelente plataforma para este tipo de aplicaciones vía radio frecuencia en el protocolo Bluetooth® LE (Low Energy) (Baja Energia) entre otros.
Para concluir queremos mencionar que Nordic también ofrece otro kit conocido como el NRF7002-DK.
Cualquier pregunta estamos aqui en Digikey para serviles.
Que tenga un excelente día.
Este artículo esta disponible en inglés aquí.
This article is available in english here.
Este artículo se encuentra disponible en idioma japones aquí.