IO-Link付きBannerのステータスディスプレイ SD50 入門
最初にBannerのディスプレイ SD50P300WKQP を使い始めたとき、PLCのセットアップに飛びつかずに、IO-Linkを使って何ができるかを知りたいと思いました。内部ロジック機能を備えたDXMR110-8K IO-Linkマスタを選んだので、SD50 のようなIO-LinkデバイスをPLCなしで制御でき、ディスプレイを簡単に立ち上げることができました。

部品リスト:
- SD50P300WKQP - IOリンク付き SD50
- DXMR110-8K - プログラマブルIO-Linkマスター
- STP-M12D-406 - Ethernetコンバータケーブル
- PSD-24-4 - 電源
- IO-Link 構成ソフトウェア
- IODDファイル(Zip形式)
まず主なものを集めました。SD50 ディスプレイ、DXMR110-8K マスター、PSD-24-4 電源、そしてすべてをPCに接続するためのEthernetアダプタケーブル( STP-M12D-406 )です。Bannerのウェブサイトのソフトウェアセクションにある無料のIO-Link構成ソフトウェア( DXMR110-8K 用)もダウンロードしました。
物理的な接続はとても簡単でした。電源をDXMRのPiポートに接続し、Ethernetケーブルをネットワークポートの1つに接続し、それから SD50 をIO-Linkポートの1つに接続しました。8つあるポートのどれでも動作します。
すべての配線が完了したら、BannerのIO-Link構成ソフトウェアをインストールして起動し、「Connect 」をクリックしました。接続タイプとしてEthernetを選択し、デバイススキャンを実行しました。PCのIPを手動で192.168.0.2に設定していたので、192.168.0.*のサブネットを選択しました。DXMR110-8K はすぐに表示され、問題なく接続できました。

技術的なヒント:SD50がスキャンに表示されない場合は、電源が入っているか、IO-Linkポートに正しく接続されているか、そしてPCのIP設定がサブネットと一致しているかを再確認してください。IPを192.168.0.1に設定すると、競合が発生します。
この時点で、SD50P300WKQP 用のIODD(IO Device Description)ファイルがロードされていないことが検出されるはずです。IO-Link構成ソフトウェアには、IODD情報を自動的に検索して読み込む機能がありますが、デモ中はインターネットに接続できなかったので、手動で読み込む必要がありました。すでにBannerのウェブサイトからIODDをダウンロードしてファイルを解凍していたので、そのフォルダに移動して、そのファイルをIO-Link構成ソフトウェアに読み込みました。
注:ODD(IO Device Description)は、IO-Linkデバイスに必要なすべての情報を含む標準化されたファイルです。IODDファイルはhttps://io-link.com/community/services/ioddfinderにもあります。使用する前に解凍する必要があります。
IODDがロードされると、ソフトウェアは SD50 を認識し、品番とポートが書かれたタブを開きます。「Process」タブで、表示設定、アニメーション、色、明るさ、スピード、さらにはカスタムテキストまで試し始めました。こんなにたくさんのオプションが用意されているなんて驚きです。注意点としては、「Write 」を押すまで変更が反映されないので、調整するたびにそれを忘れないようにする必要がありました。
また、「Parameters」タブでは、より深くカスタマイズすることができます。「Read Params」をクリックすると、表示動作やテキストフォーマットなど、長い設定リストが表示されました。ここでも変更は、「Write Params」ボタンで決定する必要があります。
全体として、このセットアップにより、PLCを必要とせずにIO-Linkを使用して SD50 ディスプレイを制御する方法を理解するための素晴らしいスタートを切ることができました。これは、より高度な自動化ワークフローを探求したり、将来的にPLCと統合したりするための確固たる基盤となります。