JST의 SH 계열 커넥터 접점 SSH-003T-P0.2-H에서 "-H"의 의미가 무엇인지, 그리고 SSH-003T-P0.2와 호환해서 사용이 가능한 지를 묻는 질문을 받곤 합니다.
이와 관련하여, JST는 FAQ에서 다음과 같이 설명하고 있습니다. ('Filter by:'에서 ‘SH / SR series’ 선택, 'What does the “-H” indicate in the SH series contact?'을 확인)
“-H” 접미사가 있는 접점
“-H” 접미사가 없는 접점
SSH-003T-P0.2-H는 SSH-003T-P0.2의 새로운 버전으로 "고압 접점 유형(high-pressure contact type)"이라고 합니다. 보다 확실하게 체결될 수 있도록 그리고 헤더 커넥터와 체결될 때 접점이 뒤틀리는 것을 방지할 수 있도록 접점의 접촉점이 수정되었습니다. 두 접점 모두 동일한 압착 공구를 사용하여 적용 가능한 전선에 압착할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 JST의 FAQ를 확인해 보시기 바랍니다.