KPSE06F123S

I want to purchase KPSE06F12-3S. Is KPSE06F123S the same as KPSE06F12-3S? The photos show the parts disassembled, but will the actual delivery be fully assembled? I would like to confirm this before making the purchase. Thank you.

1 Like

@s-asahara
Yes, KPSE06F123S is the same as KPSE06F12-3S.
You can refer to this post for more details:
When searching part numbers, look at other names

Please note that the actual delivery is not fully assembled.

[日本語]
はい、KPSE06F123S は KPSE06F12-3S と同じ部品です。
詳細につきましては、以下の投稿をご参照ください。
品番を検索する時は「その他の製品名/品番」を見てください - 日本語フォーラム / よくある質問 - DigiKey TechForum

※なお、実際の納品は 完全に組み立て済みではございません のでご注意ください。

ご担当者様

早速ご返信ありがとうございます。
完全な組み立て済済ではないとのことですが、写真のようにバラバラの状態ということでしょうか。
実際に簡単に組み立てられるものでしょうか。(工具は必要でしょうか)

1 Like

@s-asahara
KPSE06F123S コネクタについて、必要な工具を整理しました。

  1. 圧着工具(Crimp Tool)
    電線とコンタクトを接続するために必須

引用: “with the standard M22520/1 crimp tool”
ダイセット
目的: 電線とコンタクトの圧着に使用。確実な電気接続を行うために必須です。

  1. コンタクト挿入/抜き取り工具
    挿入: コンタクトをハウジングに入れる作業
    手でも可能挿入

コネクタ本体(シェル)の組立には特別な工具は不要です。
必要な工具は、あくまで 電線とコンタクトを接続する作業 のためのものです。

よろしくお願いいたします。

ご担当者様

お世話になっております。
丁寧な解説をいただきありがとうございます。
また私の理解が乏しく何度も申し訳ございません。

もし御社でご注文させていただいた場合、手元には、御社のウェブ上にございます写真

ご担当者様

お世話になっております。
度々恐れ入ります。

弊社で組み立てができる、または組立済みであれば、取引先への納期の関係で、本日中にご注文させていただければと思っております。
もし可能でしたら、本日中にご返信いただければ幸いです

どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご担当者様

お世話になっております。
とりあえず何とかなると思い、先ほど購入してみました。
色々とご対応・ご教示いただきありがとうございました。