Digi-Key ウェブサイトでLEDアセンブリを検索すると、3つの異なるタイプ - LEDエンジン、LEDモジュール、およびチップオンボード(COB)を目にすると思います。個々のプロジェクトのニーズによって、最適なLEDアセンブリが決まります。
LEDエンジンは、「完全な」LEDアセンブリと考えてよいでしょう。電流制限回路が組み込まれており、このタイプの製品として得られ得るプラグアンドプレイ性能です。 LEDエンジンに電力を供給すると、LEDが光ります。これにより、システム設計者は他の作業に集中でき、すべての照明回路を単一のコンポーネントに統合できますが、LEDを通る電流レベルが輝度を決めるため、システム設計者にはある程度の柔軟性が求められます。
LEDモジュール は、統合型電流制限回路を含まないディスクリートLEDで作られたLEDアセンブリです。LEDエンジンよりもシンプルで通常は安価であり、照明回路への電流を制御する柔軟性をシステム設計者に提供しますが、過電流になってLEDが焼けてしまわないように、LEDモジュールの周囲に外部回路を実装する必要があります。 LEDモジュールはディスクリートLEDで構成されているため、ライトバーなど、さまざまな形状の物に組み込んだり、柔軟なライトストリップにし、光で飾りたいあらゆるものに適合させることも可能です。

チップオンボード(COB)はLEDモジュールに似ていますが、複数のLEDダイを単一のパッケージに組み込んで1つの均一な照明システムを作る点が異なります。すべての光を生成する単一の巨大なLEDとして機能し、とてつもない光レベルを生成できる素晴らしい光るデバイスです。モジュールと同様に、COBには電流制限回路が組み込まれていないため、外部に実装する必要があります。 COBは複数のダイを単一の大きなパッケージに組み込んでいるため、通常は長いライトストリップやバーにできませんが、多くのモジュールよりも、単一の光源から高いレベルの照明を提供します。

プロジェクトに適したLEDの選択に関する詳細は、下記、LEDの選択と設計に関する投稿をご覧ください。
正しいLEDとLEDドライバの選択
LED Terms
LED用の適切な抵抗の選択
LEDのテスト方法