# LEDストリップライトを互換性のあるLEDドライバと適切に組み合わせる方法

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/led-led/65839>\
**Category:** 技術的なヒント\
**Tags:** american-bright-optoelectronics-corporation\
**Created:** [February 25, 2026, 3:16am UTC](https://forum.digikey.com/t/led-led/65839 "2026-02-25T03:16:26Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [February 25, 2026, 3:16am UTC](https://forum.digikey.com/t/led-led/65839/1 "2026-02-25T03:16:26Z")

</div>

* * *

[**jacobog**](https://forum.digikey.com/u/jacobog) Verified Supplier Rep

LEDストリップライトに適切なLEDドライバを選ぶことは、最高の性能、安全性、および長寿命を実現するために極めて重要です。

本記事では、[American Bright](https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/american-bright)の製品ラインを用いた具体例をご紹介しながら、LEDストリップライトとLEDドライバを組み合わせる際の一般的な考え方についてご説明します。

1. 適切な組み合わせが重要な理由

ドライバの選択を誤ると、ちらつきや明るさの低下といった問題が生じたり、LEDストリップ自体を損傷する恐れがあります。電圧とワット数を適切に合わせることで、照明システムが効率的かつ確実に動作します。

2. LEDストリップライトの仕様について理解する

ドライバを選択する前に、お使いのLEDストリップの主要なパラメータを確認してください。

- 入力電圧：12V、 24V、または48V
- 消費電力：ワット/メートル
- 使用ストリップの長さ：総ワット数 = ワット/メートル × 総メートル数
- 制御タイプ：固定式または調光可能

3. American Brightでは、さまざまなニーズにお応えするため、複数のタイプのLEDドライバをご用意しています。

- 定電圧ドライバ – 固定電圧ストリップ用（例：12V、24V）
- 定電流・定電圧ドライバ – 高出力またはカスタム構成向け
- 調光対応ドライバ – PWM制御またはアナログ調光制御に対応
- 屋外対応ドライバ – 環境保護のためのIP65およびIP67規格

4. ペアリングの考え方と互換性

ストリップライトとドライバを組み合わせる際、以下の点にご注意ください.

- 電圧一致：ドライバの出力電圧は、ストリップの定格電圧と一致している必要があります。
- 電力余裕：安全な動作を確保するため、ドライバの容量はストリップの総消費電力より20～30%上回る必要があります。
- 制御互換性：調光プロトコル（PWM、0–10Vアナログなど）が一致する調光対応ドライバをご使用ください。
- 環境：ドライバが屋内または屋外の要件を満たしていることをご確認ください。

 ![ABDriverChart](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/c/5/c5830d9c129a89f4aa00799795e01d599f0586bb.jpeg)

5. その他のヒント

- 長い配線における電圧降下を考慮し、必要に応じて複数の給電点をご利用ください。
- 適切な放熱とドライバの効率を確保してください。

6. 例

当社のライトストリップ [AB-FC01240-19712-8A1](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/american-bright-optoelectronics-corporation/AB-FC01240-19712-8A1/9677836) の関連仕様は次の通りです。

- 長さ： 5m

AB-FC01240-19712-8A1 の総消費電力は、10W/m × 5m = 50Wとなります。

20%の電力余裕を含めると60Wとなります。少なくとも60W以上の容量を持つドライバは、安全な動作を保証します。

当社のLEDドライバ [AB-D6580-V12-Q](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/american-bright-optoelectronics-corporation/AB-D6580-V12-Q/22474970?s=N4IgTCBcDaIIICEC0ARAbAVgBwAYkDUBGMJARRAF0BfIA) は、当社のLEDストリップに最適です。仕様は以下のとおりです。

- 出力電圧：12V DC

7. まとめ

ドライバとストリップの組み合わせに関する考え方を理解することで、安定した性能の実現、LEDの寿命延長、および動作上の問題回避が可能となります。プロジェクトの開始点として、上記のガイドラインと組み合わせ表をご活用いただくことをお勧めします。

ご質問や具体的な事例がございましたら、お気軽に下記の返信からお問い合わせください。追加のガイダンスを喜んで提供します。

* * *

[**janid**](https://forum.digikey.com/u/janid) Verified Supplier Rep

とても興味深い記事です。

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/how-to-properly-pair-led-strip-lights-with-compatible-led-drivers/62315)