# LED 부식을 방지하는 방법

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/led/18976>\
**Category:** 기술 조언\
**Tags:** electromechanical, leds, tech-tips, optoelectronics\
**Created:** [December 29, 2021, 7:12am UTC](https://forum.digikey.com/t/led/18976 "2021-12-29T07:12:46Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Brian\_Lee](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/brian_lee/32/12387_2.png) [@Brian\_Lee](https://forum.digikey.com/u/Brian_Lee)\
**Post date:** [December 29, 2021, 7:12am UTC](https://forum.digikey.com/t/led/18976/1 "2021-12-29T07:12:47Z")

</div>

신뢰성은 [LED](https://www.digikey.kr/ko/products/filter/led-indication-discrete/105) 기반 제품들의 제품 수명을 추정하기 위한 가장 중요한 사양 중 하나입니다 - 즉, 다양한 조건에서 얼마나 오래 지속해서 동작할 수 있는 지 말입니다. 하지만 LED와 그 주변 환경 사이의 화학 반응으로 인한 LED의 부식은 LED 기반 제품의 성능을 악화시킬 것입니다.

부식을 방지하기 위해서는, LED 주변에서 유해 물질을 멀리하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 소량의 유해 물질이라도 부식을 일으킬 수 있습니다. 공정 단계에서 생산 라인 장비 안과 같은 곳에서 LED가 부식성 기체와 접촉만 하더라도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 경우 LED 부품에의 손상은 최종 시스템 조립 전에 이미 관찰되었을 수 있습니다. 특히나 황의 오염은 피해야 합니다. 다음의 예들은 부식성 물질,특히 황하수소(H2S),의 원천일 수 있습니다:

- 오링, 개스킷, 유기 고무, 폼 패드
- 고무 실링, 가황 탄성중합체(vulcanized elastomer), 방진 패드

유해 물질을 완전히 멀리할 수 없다면, 부식에 대한 견고성이 높은 LED를 사용해야 합니다. 하지만, 유해 물질의 농도에 따라 부식에 대한 견고성은 제한된다는 점을 유념해야 합니다. 이 경우 '견고함’은 상대적입니다; 보다 견고한 LED를 선택한 후에도 이런 유해 물질에 대한 노출을 최소화하기 위해 항상 애써야 합니다.

특히 열, 습도 그리고 빛이 일반적으로 부식성 화학 반응을 가속화 할 수 있습니다. 하지만, 주요 영향 요인은 유해 물질 농도 수준과 온도에 한정될 수 있습니다. 이 두 가지를 제한하면 LED를 가장 오래 보존할 수 있을 것입니다.

보다 많은 LED의 기술 정보는 아래 게시글을 참고해 보시기 바랍니다:

> [@LED를 테스트하는 방법](https://forum.digikey.com/t/led/12634):
>
> 이 글에서는 LED 기초 몇 가지와 LED를 테스트하는 방법에 대해 다룰 것입니다. LED는 애노드에서 캐소드로 양 전류가 흐를 때 빛을 발하는 반도체 (p-n 접합)다이오드인 발광 다이오드(Light-Emitting Diode)의 약자입니다. 애노드는 다이오드의 + 또는 양극이며 캐소드는 다이오드의 - 또는 음극입니다. 다이오드의 기호는 수직선에 화살표의 머리가 닿아 있는 형태이며, 화살표는 LED에서 빛이 방출되도록 하는 전류의 방향을 나타냅니다. 때때로 LED의 기호에는 다이오드에서 나오는 빛을 나타내는 화살표도 포함됩니다. [led1] 대부분의 패키지는 실제 LED가 아닌 리드와 플라스틱 렌즈입니다. 패키지의 보다 긴 리드가 다이오드의 애노드 또는 +극 입니다. LED를 바닥면에서 볼 때 패키지 베이스의 평평한 면에 인접한 리드가 캐소드 입니다. [led2] 멀티미터를 사용하여 다이오드를 테스트하는 방법 검은색 리드선을 멀티미터의 COM 단자에 연결합니다. 여러…

> [@새로운 설계에 사용할 LED 및 드라이버 선택 팁](https://forum.digikey.com/t/led/16364):
>
> [정전류 또는 정전압 LED 드라이버](https://forum.digikey.com/t/led/11780) 중에서 선택하십시오. 다소 복잡한 새로운 설계의 경우, LED 드라이버에 맞는 LED 사양과 배선 구성의 최적의 조합을 파악해야 할 필요가 있습니다. 특정 LED 분기 및 길이에 따른 LED 전압과 전류 요구 사양을 맞출 필요가 있기 때문에 이 작업은 약간의 노력이 필요할 수 있습니다. LED의 전압과 전류 요구 사양 및 LED 스트립의 배선 구성과 때로는 스트립 내 LED 배선을 알고 싶을 것입니다. 그리고 여러분의 조명에 필요한 사양과 배선 구성에 맞는 드라이버와 LED를 동시에 선택하고 싶을 것입니다. 예를 들어, 규격서에 따르면 3V@700mA 정격인 LED를 사용해 10개로된 스트립을 만들고 싶다면 총 30V@700mA인 직렬로 결선하면 됩니다. 그런 다음 700mA의 출력과 출력 전압 스윙이 30V 위아래인 예를 들면 Vout=20~40V인 정전류 드라이버를 선택합니다. LED를 통과해 흐르는 전류는 700mA로 일정하며, LED에 …

> [@올바른 LED 및 LED 드라이버 선택하기](https://forum.digikey.com/t/led-led/16260):
>
> LED 및 LED 드라이버 올바른 LED 또는 드라이버를 선택하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 선택함에 있어 아래 게시글을 참고로 활용해 보시기 바랍니다. 항상 그러듯이 안전을 최우선으로 해서 정확한 사양은 제조 업체의 규격서를 참고하십시오. 영문 원본: [Choosing the correct LED and LED Driver](https://forum.digikey.com/t/choosing-the-correct-led-and-led-driver/1623)

> [@디지털 멀티미터(DMM)로 LED 테스트하기](https://forum.digikey.com/t/dmm-led/14572):
>
> “다이오드 테스트” 기능이 있는 [디지털 멀티미터](https://www.digikey.kr/short/dzp35hdz)(Digital Multimeter, DMM)는 LED를 쉽게 테스트할 수 있도록 도와줍니다. LED가 정상적으로 동작하는지 테스트하기 전, 다음 사항에 유의하시기 바랍니다. 1. 테스트 전류와 순방향 전압 확인 테스트하려는 LED의 규격서에 명시된 테스트 전류와 순방향 전압을 알아야 합니다. 예를 들어, [Everlight](https://www.digikey.kr/ko/supplier-centers/everlight-electronics)사의 [HLMP-K150](https://www.digikey.kr/product-detail/ko/everlight-electronics-co-ltd/HLMP-K150/1080-1067-ND/2675558) LED는 1mA의 테스트 전류와 1.6V의 순방향 전압으로 테스트할 수 있습니다. [image] 2. LED 테스트를 위해 충분한 출력 전압과 테스트 전류를 공급할 수 있는 지 확인 대부분의 최신 DMM은 대다수의 일반적인 LED의 테스트 수행에 충분한 전압을 공급할 수 있습니다. 하지만 DMM마다 다이오드 테스트 기능에서 공급하는 테스트 전류 및 출력 전압 값이 다를 수 있습니다. 전압과 전류가 충분하지 않으면, 해당 멀티미터로는 LED가 동작하는지 또는 빛을 내는 지의 여부를 확인할 …

> [@LED 디밍 방법](https://forum.digikey.com/t/led/18975):
>
> LED를 디밍하는 두 가지 주요 방법은 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation, PWM)와 아날로그 디밍입니다. 펄스 폭 변조를 사용하면 기본적으로 매우 빠른 속도로 LED를 켜고 끈다는 것입니다. 속도가 빠를 수록 LED는 더 밝을 것입니다. 아날로그 대신 PWM을 사용하면 두 가지 이점이 있습니다. 첫번째로 LED에는 여전히 정격 전압과 전류가 공급되므로 아날로그 디밍처럼 LED의 색이 변하지 않습니다. LED가 켜져 있는 전체 시간 동안 LED에 전압을 공급하는 것은 아니기 때문에 에너지를 절약할 수도 있습니다. PWM 회로의 단점은 PWM 파형을 생성할 컨트롤러 또는 회로가 필요하다는 것입니다. 아날로그 디밍을 사용하면 LED에 공급되는 전류를 조절하기 때문에 더 간단한 회로를 사용할 수 있습니다. 하지만 최대 밝기에 도달하기 위해 필요한 전류를 사용할 수 없기 때문에 LED의 색이 변할 수 있습니다. 또한 이 방법은 이 남는 전류가 조정기에서 빛 대신에 …

> [@LED 선택 시 피크 파장 대 주 파장](https://forum.digikey.com/t/led/11675):
>
> Digi-Key에서 [LED 제품들](https://www.digikey.kr/ko/products/filter/led-indication-discrete/105)을 고를 때 "피크 파장"과 "주 파장"이라는 두 가지 다른 파장 파라미터를 볼 수 있습니다. 일반적인 질문이 "둘 간의 차이점은 무엇인가?"입니다. [image] 피크 파장 - 피크 파장은 광원의 방사선 방출 스펙트럼이 최대치에 도달하는 단일 파장으로 정의됩니다. 간단히 말하자면, 사람의 눈으로 광원의 방출을 감지한 것이 아니라 광 검출기에 의한 것임을 나타냅니다. 주 파장 - 주 파장은 사람의 눈으로 감지되는 단일 파장으로 정의됩니다. 일반적으로 하나의 광원은 하나의 단일 파장이 아닌 여러 개의 파장으로 구성된 스펙트럼 입니다. 우리의 뇌는 그런 다중 스펙트럼을 하나의 특정 파장에 일치하는 단색의 빛으로 바꿔버립니다. 이것이 우리가 빛을 바라볼 때 보게 되는 것입니다. 그리고 이것이 광원의 주 파장입니다. 일반적으로 이 두 파라미터는 크게 다르지는 않지만, 이 두 파라미터를 사용하여 어플리케이션을 고려해 볼 수 있습니다. 예를 들어, 광학…

  
  

영문 원본: [How to avoid LED corrosion](https://forum.digikey.com/t/how-to-avoid-led-corrosion/2494)