LED灯带的类型


#1

在Digi-Key, 我们出售许多不同类型的LED灯;当我们查找LED灯带的时候,我们通常有两种典型的类型。

LED硬灯带或PCB灯带
这类灯带长度是固定的而且不易弯曲的,一般在底部有焊盘用于连接导线。
让我们看一下灯带1568-1136-ND
image

举个例子,这个灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,这种结构可以允许灯带被剪成需要的长度。这中灯带可以使用它所需电压的额定恒压LED驱动器驱动,驱动电流与它所需电流相等或者更大;在长度和摆动电压确定以后,也可以使用精确电流的恒流驱动器进行驱动。

我们还有一些预先接好线的固定灯带。如365-1494-ND

柔性LED灯带
imageimage

我们也有一些灵活的灯带,像固定灯带那样有可焊的焊盘在后面。对于单独的LED灯来说,这个焊盘肯定是一个电源和一个地。

你可能也会遇到可寻址或者特殊的LED灯带,尽快这类灯带外形跟普通柔性LED灯带相似,但一般它们会有三个或更多的触点。
image

这些增加的触点是用来通信。1528-1082-ND 就是一款可寻址的LED灯带。这些灯带都有一个恒流驱动芯片内置在每个LED,所以它只需要一个恒压驱动器。
image

每个LED可以单独寻址,是LED照明的可能性无穷无尽。1528-1582-ND 也是一个可寻址LED灯带,但是他除了红绿蓝三种灯光以外,还有白色灯光。

当查看任何柔性LED灯带时,通过描述确认灯带的长度很重要,不能通过照片确认。一些较短的零件可能与完整的卷轴有相同的制造商零件编号,但由于我们从完整的一卷灯带上切割较短的零件,如 1" 或 2" 灯带,所以最好在订购前进行验证。