了解如何避免LED被腐蚀

#1

LED产品的可靠性,是用来估算LED产品寿命的最重要规格之一。即使在大多数的不同条件下,一般LED产品仍然可以持续运作。不过 一旦LED被腐蚀,LED受到周围环境产生化学反应,使LED产品的性能降低。

为了避免LED受到任何腐蚀,最好的方法是避免LED接近有害物质。即使只有少量的有害物质也会导致LED腐蚀。即使LED在加工过程中仅与腐蚀性气体接触,例如生产线的机器,也可能会可能产生不良影响。在这些情况下,通常可以在实际系统设置之前,先观察到LED组件的是否受到损坏。特别是应该避免受到硫(Sulfur)污染。

下面是一些可能含有腐蚀性物质的例子,特别是硫化氢:

  • O形圈(O-RING)
  • 垫圈
  • 有机橡胶
  • 泡沫垫
  • 密封橡胶
  • 含硫磺的硫化弹性体
  • 防震垫

如果无法完全避免這些有害物质,则应使用具有更高耐腐蚀性的LED。但是,请记住,如何限制腐蚀的多少,具体取决于有害物质的浓度。即使选择了更耐用的LED,您也应該尽量减少对这些LED材料的暴露。

通常,热量,湿度和光等能够加速腐蚀过程。但是,主要影响因素可以限制有害物质的浓度水平和温度,限制这两者将是保护LED的最大方法。

更多关于LED技术信息,详参阅