LM13600 と LM13700 の機能上の違いは何でしょうか?

間もなくEOL(生産終了)となる競合メーカーのデバイスの代わりにTIの LM13600 を探しているお客様が、LM13600LM13700 の機能上の違いについて知りたいとのことです。

現在、TIでは LM13600 は生産中止となっており、LM13700 のみが供給されています。

LM13700NJM13600 の代替品として使用できるでしょうか?

LM13700 のブロック図が LM13600 の回路図と異なることに気付きました。LM13600 のデータシートはこちら

LM13600 の回路図では、Q13のベースがQ3のコレクタに接続されています。しかし、LM13700 ではその接続がありません。

Q1 - この接続にはどのような役割がありますか?出力バッファを高速化するためのものですか?
Q2 - LM1360013700 では、AC特性に違いがありますか?

回答

ほとんどの用途において、その違いはわずかです。また、LM13700 はオーディオ用途においてより優れた特性を備えています。ただし、お使いの回路が分からないため、LM13600 と LM13700 の両方を実際に評価し、LM13700 が使用可能かどうかをご自身で確認することをお勧めします。
LM13600 にある追加の接続には、主に次の2つの効果があります。

  • ピン7およびピン10で必要となるバッファ入力電流を増加させます。
  • バッファ入力トランジスタをより速くオフさせることができます。これは方形波やデジタル信号を扱う用途で有効です。

この違いが影響するのは、ダーリントンバッファのみです。
ダーリントンバッファも有用ですが、ピン5およびピン12の出力電流は、そのままトランスインピーダンスオペアンプ回路へ入力して、利得を得たりバッファリングしたりすることができます。私はこの方法を好みます。なぜなら出力オフセット電圧が発生せず、また LM13700 の出力電圧が変化しないため、THD(全高調波歪み)の改善が期待できるからです。

詳細については、元のTIサポートフォーラムを参照してください。




オリジナル・ソース(English)