ナノ秒タイマ LMK03806 、LMX2581 、SN74LV8154 、LMK04828

この投稿では、LMK03806LMX2581SN74LV8154 、および LMK04828 を用いたタイマについて詳しく説明しています。内容は、以下にリンクされているTI Support Forumに掲載されています。

Q1 - 1. ナノ秒単位の分解能で動作を測定する方法はありますか?

Q2 - 2. 互いに10cm離れた2台のBluetoothデバイスが1ビットを送受信するのに要する時間を測定する必要があります。この時間はナノ秒の範囲になります。測定はナノ秒領域において極めて高精度が必要です。

TIの 回答:
おそらく必要なのはGHzのクロックではないでしょうか? LMK03806 および LMX2581 が候補として考えられます。

お客様からTIへのフィードバック:
1nsの時間間隔を測定するには、これらを回路内でどのように使用すればよいでしょうか。つまり、どのような部品が必要になるでしょうか。

これは、10 cm離れた2つの無線デバイス間の1ビット転送にかかる時間を測定するのに使用できますか。

別のお客様からの回答:
開示事項:私は趣味で取り組んでいるだけで、電気技術者ではありません。私のアイデアは商業化できる可能性はありますが、まずはコンセプトを実証する必要があります。 :slight_smile:
私もナノ秒(またはサブナノ秒)のタイマを必要としています。
10GHzクロック(少なくとも2GHz)を16ビットまたは32ビットのカウンタへ入力することを考えていました。
SN74LV8154 を見つけましたが、データシートには、クロックパルス幅の最小値が10ナノ秒と記載されています。また、私が調べた他のカウンタはいずれも、最小値がそれよりさらに大きな値でした。

Q3 - 単純なことを複雑にしているようにも見えますが、ナノ秒(またはさらに短い時間単位)をカウントするICは既に存在するのでしょうか?
555タイマの使用も考えましたが、やはりナノ秒周期のクロックを扱える十分に高速なカウンタが見つかりません。

Q4 - 次に何をすればよいでしょうか?

TIの 回答:
私のチームでは555タイマおよびカウンタはサポートしていません。ただし、LMK04828 というデバイスがあり、このデバイスはFin端子への3GHzの外部入力をサポートしており、さらにカスケード接続可能な分周器(1~8191)および(1~32)を備えています。

お客様の回答:
私も同じ状況にあり、ご提案に従って、以下のリンクにある LMK04828 用評価ボードを見つけました。
しかし、これはプロセッサ(プログラム可能なハードウェア)なのでしょうか、そうではないのでしょうか。言い換えると、これを単独で使用してナノ秒タイマを作成できますか?それとも、これに接続してタイマを構成するためのコマンドを送るプロセッサが別途必要でしょうか?
www.ti.com/…/lmk04828bevm

TIの回答:
LMK04828 デバイスは、レジスタをプログラムするためのSPIインターフェースをサポートしています。

この投稿の詳細は、TI Support Forumで参照できます。




オリジナル・ソース(English)