# LTC4041 が動作しません

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/ltc4041/9800>\
**Category:** 日本語フォーラム\
**Created:** [October 28, 2020, 1:26pm UTC](https://forum.digikey.com/t/ltc4041/9800 "2020-10-28T13:26:04Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [October 28, 2020, 1:26pm UTC](https://forum.digikey.com/t/ltc4041/9800/1 "2020-10-28T13:26:05Z")

</div>

皆さん、こんにちは。

新しいアプリケーションでLTC4041を使用しています。 バックアップには3V、5Fのコンデンサを使用しています。 システム電圧は3.3Vです。

実際に流れている充電電流が、PROG抵抗によってプログラムされたものと違っています。 現在1Aにプログラムされていますが、実際の電流は1mA未満であると思います。 また、充電電圧は3Vになるようにプログラムされていますが、充電電圧は2.631Vでピークになります。 充電電圧を3.36Vに変更しましたが、それでもピーク充電電圧は2.631Vです。

回路図はつぎの通りです。

R12が100Kに変更され、R16が300Kに変更されていることに注意してください（3.36V充電電圧の場合）

L1: Coilcraft XAL5030-222ME\_：下記URLを参照  
[https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/molded-inductor/xal/xal50xx/xal5030-222/](https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/molded-inductor/xal/xal50xx/xal5030-222/)  
  
Super Cap: [https://www.digikey.jp/product-detail/ja/avx-corporation/SCCR25E505SRB/478-11284-ND/7595400](https://www.digikey.jp/product-detail/ja/avx-corporation/SCCR25E505SRB/478-11284-ND/7595400)

ここで何が起こっているのかわかりませんか？

[![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/1/109f4816c0c3c9621ed39a1b02ac5889ac684641.png)

](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/1/109f4816c0c3c9621ed39a1b02ac5889ac684641.png "image.png")

Solved by [rick\_1976](https://forum.digikey.com/u/rick_1976) in [post #3](https://forum.digikey.com/t/ltc4041-help/1677/3)

回路図をざっと見たのですが、とくに間違っているところはないと思います。また、明らかに低い充電電流と、充電電圧が低くフィードバック抵抗を変更しても変化しないなどの症状について、正確に説明されていますか？もしそうなら、それは実際の….

  
  
  
 [**rick\_1976**](https://forum.digikey.com/u/rick_1976) Applications Engineer 

回路図をざっと見たのですが、とくに間違っているところはないと思います。また、明らかに低い充電電流と、充電電圧が低くフィードバック抵抗を変更しても変化しないなどの症状について、正確に説明されていますか？

 

もしそうなら、それは実際の回路が回路図と異なっているか、思い違いで起こるようなものに思えます。 とくに、これが1回限りの手作業で組み立てられたプロトタイプである場合、私の最初の提案は、実際の回路を非常に注意深く調べることです。はんだブリッジ、オープン接続などを探してください。実装機で製作した複数台に共通に見られる場合は、システムエラーの可能性が高いと思われます。おそらくPCBレイアウトの問題です…

 

それでも問題が見つからない場合は、チップがどのような動作状態にあるのか、主要ノードの電圧が予想通りかどうかを調べてみます。テストピンは何を示していますか？ CAPFBピンの電圧は？バックアップ機能は正常に動作していますか？ 見かけの充電電流は連続的な小さな値ですか、それともパルス状ですか？ 各ノードの電圧は安定していますか、ドリフトやリンギングなどはありませんか？...チップは正しい方向に半田付けされていますか...？

 

すべての情報が手がかりです…

   
  
  [**demedeirosa**](https://forum.digikey.com/u/demedeirosa) 

Rick さん、

 

情報をありがとうございます。

 

あなたのアドバイスを受けてICを交換しましたが、これで問題は解決したようです。このようなQFNパッケージを装着するのはいつも頭痛の種です。

 

ありがとうございました。

   
  
 

[オリジナル・ソース（英語）](https://forum.digikey.com/t/ltc4041-help/1677)