# Microchipの PIC16 の構成可能ロジックブロックを使用したステッピングモータドライブ

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/microchip-pic16/62797>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Tags:** microchip-technology\
**Created:** [November 30, 2025, 7:10am UTC](https://forum.digikey.com/t/microchip-pic16/62797 "2025-11-30T07:10:38Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [November 30, 2025, 7:10am UTC](https://forum.digikey.com/t/microchip-pic16/62797/1 "2025-11-30T07:10:38Z")

</div>

* * *

[**APDahlen**](https://forum.digikey.com/u/apdahlen) Applications Engineer

## 概要

Microchipの PIC16 の構成可能ロジックブロック（CLB）機能は、今回のステッピングモータプロジェクトで実証されています。このプロジェクトは、 [PIC16F13145](https://www.microchip.com/en-us/product/PIC16F13145) のVerilog設計機能に焦点を当てており、回路図とコードが含まれています。

## はじめに

この技術概要では、図1に示すようにステッピングモータを制御することにより、PIC16 の構成可能ロジックブロック（CLB）を説明します。

- CLBファブリックは PIC16 マイクロコントローラのコアとは独立して動作します。

- ステッピングモータにはハーフステップ制御が用いられます。

- モータは回転方向押ボタンとイネーブル押ボタンで制御されます。

- モータはユーザーによってプログラムされた一定の速度で動作します。

- デジタルロジックはVerilogでコーディングされています。これは誤植ではありません。ゲート記述およびVerilogスタイルの記述によるプログラマブルロジックは、現在 PIC16 プログラミングの一部となっています。

CLBにより、一般的にマイクロコントローラの周囲に散在するグルーロジックを統合し、吸収することが可能になります。その結果、フットプリントが小さくなり、BOMが少なくなり、全体的なコストが下がります。

ステッピングモータプロジェクトは、[Stepper.X.zip](https://forum.digikey.com/uploads/short-url/oyFzrOkeRUNtluIRGF6UN2yXepJ.zip)（596.1 KB）からダウンロードできます。

### 前提項目

前回の記事では、Microchip PIC16 CLBを使い始めるための [seed project](https://forum.digikey.com/t/microchip-pic-clb/61779) について説明しました。I/Oピンの設定やMPLAB MCCツールを使用したシンプルなロジックブロックの接続など、前提となる項目が紹介されているので、この記事を読み進める前に確認してください。

 ![Figure 1: Stepper motor drive used in the demo project.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/d/1d766dfb6288ad2c2d5277d4f9ad3859a69f00a8.jpeg)

**図1：** デモプロジェクトで使用されているステッピングモータドライブ

> **3.3V DCと12V DCを誤って接続しないでください。**
> 
> ⚠ 図1では、ブレッドボードの上部の電源レールが12V DCに直接接続されていることがわかります。PICのピンをこのレールに接続しないでください。接続するとPICが焼損します。
> 
> 私も経験しましたが、本当にあっという間に起こります。PICが爆発し、さらにPCのUSBポートが焼損すると事態は悪化する一方です。これは忘れられない高価な教訓となるでしょう。

> **技術的なヒント：** マイクロチップの構成可能ロジックブロック（CLB）は、PICの構成可能ロジックセル（CLC）とよく混同されます。どちらもデジタルロジック機能を提供し、一部の PIC16 ファミリに搭載されているためです。
> 
> PIC16 のデジタルロジックペリフェラルを、相対的なサイズと機能の観点から考えると分かりやすいでしょう。
> 
> **小さな ロジック：** [CLCの紹介記事](https://forum.digikey.com/t/getting-started-with-microchip-s-configurable-logic-cells-clc-turn-your-pic16-into-a-555-timer/59545)は、従来の555タイマに設定する方法を示しています。
> 
> **大きなロジック：** [CLBの紹介記事](https://forum.digikey.com/t/microchip-pic-clb/61779)では、1つのSeed Projectについて説明しています。この記事では、ステッピングモータの例を紹介します。

## 実験再現に必要な部品

図1に示すステッピングモータのデモは、以下の部品を使用して構築されています（コア部品についてはDigiKeyのリンクが張られています）。

- [PIC16F13145 マイクロコントローラ](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/microcontrollers/685?s=N4IgTCBcDaIA4EsDGBGAbAMxQZhQFgFYQBdAXyA)用、Microchipの [EV06M52A Curiosity評価ボード](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/microchip-technology/EV06M52A/22248488)

- [Adafruitの 918 ユニポーラステッピングモータ](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/adafruit-industries-llc/918/5629415)

- モータ巻線用フライバックダイオード

- [Omronの B3F-1000 押ボタン](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/B3F-1000/33150)

- 2N3904 トランジスタ

- 各トランジスタのベースの1kΩ直列抵抗器

- この[ロジックプローブの代用の記事](https://forum.digikey.com/t/led/38311)で説明されている抵抗器付きLED

- 25V DC 1000uFなどの電源デカップリングコンデンサ

- ブレッドボード、ワイヤ、およびジャンパ

- 12V DC電源（図示せず）

## 回路構成

回路を組み立てる前に、必ず[前提条件の記事](https://forum.digikey.com/t/microchip-pic-clb/61779)を確認してください。これにより、組み立てとトラブルシューティングを容易にするための基礎が確立されます。これ以降、回路を組み立てる際に問題が発生することはないはずです。図1と図2の写真とともに、図3の回路図を参考にしてください。

 ![Figure 2: A flyback diode is included across each motor winding. A series resistor is included for each transistor base.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/f/e/fe8e3837e40e3979d00018e3d7b41e9341388b6e.jpeg)

**図2：** 各モータ巻線にはフライバックダイオードが接続されています。各トランジスタのベースには直列抵抗が挿入されています。

> **技術的なヒント：** 各モータ巻線と並列にフライバックダイオードを接続することを忘れないでください。ダイオードを入れないと、高電圧スパイクが発生し、2N3904 トランジスタが破壊されます。図2には、ダイオードをブレッドボードの電源レールに接続している様子がはっきりと示されています。
> 
> 後方に見えるのはトランジスタのベース電流制限抵抗です。

 ![Figure 3: Schematic for the stepper motor project featuring discrete NPN transistors for the motor drive.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/5/d/5d76906659da226367dcaa7aae4b8ea9dda3465a.png)

**図3：** モータドライブ用ディスクリートNPNトランジスタを搭載したステッピングモータプロジェクトの回路図

## このデモプロジェクトにVerilogが使われたのはなぜでしょうか？

Verilogは、ゲートレベル表現と比較して、高速でトラブルシューティングが容易であることから選択されました。この例では、Verilogは、出力ロジックと同様に次のステートのためのカルノー図を作成する必要がありません。以前は何時間もかかっていたことが、数分で済みます。

同時に、学習者からゲートレベルのソリューションを設計する学習機会を奪いたくありません。Verilogを使えば、最終的な結果を素早く示した後、時間をかけてステートマシンを一から手作業で構築することを提案できます。

> **個人的な注釈：** Verilogには本当に驚かされます。およそ25年前にプログラミングを始めたときには、まさかVerilogでPIC16をプログラムするとは思ってもいませんでした。当時は、私はアセンブリ言語で書いていましたので。

## ステッピングモータ制御ロジックのVerilogプログラミング

トップレベルの制御ロジックの説明を図4に示します。これには2つのセクションがあります。

- **Stateモジュール：** このモジュールは押ボタンからのイネーブル入力と回転方向入力を受け付けます。ハーフステップのシーケンスを制御する3ビットのステートレジスタを保持します。コードはリスト1に含まれています。このモジュールが3ビットのアップダウンカウンタとして動作することがわかります。

- **StepperOutputsモジュール：** このモジュールは3ビットのステートを受け入れ、図5に示すように必要な出力信号を生成します。このコードはリスト2に含まれています。このモジュールはデコーダとして動作し、演算の中核はルックアップテーブルとして実装されています。

トラブルシューティングを簡単にするため、モジュールを独立して構築しました。まず、Stateモジュールを最初に構築し、一時的にPIC出力に接続して、LEDを用いて動作を確認しました。

なお、ステッピングモータプロジェクトでは、デジタルロジックファブリックの約50%を消費します。

 ![Figure 4: Top level logic description showing two Verilog modules.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/5/a/5a04d4461d124d0bb818170a6337225119d10632.png)

**図4：** 2つのVerilogモジュールを示すトップレベルのロジック記述

```auto
module State(
    input CLK, enable, dir,
    output step_val_2, step_val_1, step_val_0
);

    reg [2:0] step_val;

    assign {step_val_2, step_val_1, step_val_0} = step_val;

    always @(posedge CLK) begin
        if (enable) begin
            if (dir == 1'b0) begin
                step_val <= step_val + 3'b001; // forward
            end else begin
                step_val <= step_val - 3'b001; // reverse
            end
        end
    end
endmodule

```

**リスト1：** StateモジュールのVerilogコード

 ![Figure 5: Half-stepping drive waveforms for the stepping motor with eight discrete outputs.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/a/1/a164ed6f2d127cea26cffdc2e38f3f7642db0d95.png)

**図5：** 8つのディスクリート出力を持つステッピングモータのハーフステップドライブ波形

```auto
module StepperOutputs(
    input CLK,
    input step_val_2, step_val_1, step_val_0,
    output out_3, out_2, out_1, out_0
);

    reg [3:0] step_val;

    assign {out_3, out_2, out_1, out_0} = step_val;

    always @(posedge CLK) begin
        case ({step_val_2, step_val_1, step_val_0})
            3'b000: step_val <= 4'b1000;
            3'b001: step_val <= 4'b1100;
            3'b010: step_val <= 4'b0100;
            3'b011: step_val <= 4'b0110;
            3'b100: step_val <= 4'b0010;
            3'b101: step_val <= 4'b0011;
            3'b110: step_val <= 4'b0001;
            3'b111: step_val <= 4'b1001;
            default: step_val <= 4'b0000;
        endcase
    end
endmodule

```

**リスト2：** StepperOutputsモジュールのVerilogコード

## おわりに

このステッピングモータのプロジェクトは、PIC16 のCLBの基準となるものです。これにより、PIC16 の機能、プログラミングスタイル、使いやすさについて、どのような結果が期待できるかが分かり、この基準をべースに、PIC16 を従来の74シリーズロジックや他のHDLツールと比較することができます。

ご健闘をお祈りします。

APDahlen

## 著者による関連記事

この記事が気に入った場合は、以下の関連記事も役立つかもしれません。

- MCCツール使用のヒント。[Preventing Microchip’s MCC Melody from Overwriting Your Code](https://forum.digikey.com/t/preventing-microchip-s-mcc-melody-from-overwriting-your-code/59871)

- ラジコンサーボロボットアームから構造体を学びます。[What is a struct?](https://forum.digikey.com/t/what-is-a-struct/51439)

- 産業用アプリケーションで使用されている PIC16 をご覧ください。[Light Curtain Teardown; Inside the Banner EZ-Screen LP](https://forum.digikey.com/t/light-curtain-teardown-inside-the-banner-ez-screen-lp/57946)

## 著者について

Aaron Dahlen氏、LCDR USCG（退役）は、DigiKeyでアプリケーションエンジニアを務めています。彼は、技術者およびエンジニアとしての27年間の軍役を通じて構築されたユニークなエレクトロニクスおよびオートメーションのベースを持っており、これは12年間教壇に立ったことによってさらに強化されました（経験と知識の融合）。ミネソタ州立大学Mankato校でMSEEの学位を取得したDahlen氏は、ABET認定EEプログラムで教鞭をとり、EETプログラムのプログラムコーディネーターを務め、軍の電子技術者にコンポーネントレベルの修理を教えてきました。

Dahlen氏は、ミネソタ州北部の故郷に戻り、コンデンサ探しから始まった数十年にわたる旅を終えました。[彼の物語はこちらからお読みください。](https://forum.digikey.com/t/from-radios-to-microcontrollers-my-digikey-journey/57654)

 

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/stepper-motor-drive-using-microchip-s-pic16-configurable-logic-block/60675)