MORNSUN 製品 出力ポートの件

MORNSUN 製品につきまして、下記2機種を現在 検討しております。

・MORNSUN「LO30-10B12」 … TDK Lambda「ZWS30B-12/J」 置換品
・MORNSUN「LO30-10B05」 … TDK Lambda「ZWS30B-5」 置換品

両機種共に出力ポートが1つのみですが、出力が2ポートの機種は御座いますでしょうか。
添付図面内、右側 赤丸部分が該当箇所で御座います。

お手数お掛け致しまして申し訳御座いませんが何卒お力添えの程宜しくお願い申し上げます。

【MORNSUN LO30-10B12】

【MORNSUN LO30-10B05】

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

1 Like

@aoshima

毎度お世話になっております。
技術部署に確認しておりますので、
返信が入り次第ご連絡差し上げます。

何卒宜しくお願い致します。

@aoshima

TDK-Lambda社のZWS30B-12/J, ZWS30B-5の置換品として
MORNSUN社のLO30-10B12/10B05をご検討中とのことですが、
少し確認させていただけないでしょうか。

・出力が2ポートというのは、電源出力が2系統(例えば5Vと12V)あるというわけではなく、
1種類の電源出力で(TDK-Lambda社の製品のように)DC出力端子を+端子、
-端子ともに2ピンずつ使い、合計4ピンで出力されている構成と理解してよろしいでしょうか。

・MORNSUN社の候補製品ではDC出力端子が+端子と-端子の合計2ピンを使って出力されていますが、その2ピンにそれぞれ2本のリード線をつないで4本の線で出力して使用したり、
あるいは供給を受ける側のコネクタの4端子を+端子同士、
-端子同士で接続して使用することはできないのでしょうか。

よろしくお願いします。

@Matsumura_9111

平素はお世話になっております。

この度はご連絡頂き有難う御座います。

ご確認事項の件、下記にてご回答させて頂きます。

・出力が2ポートというのは、電源出力が2系統(例えば5Vと12V)あるというわけではなく、

1種類の電源出力で(TDK-Lambda社の製品のように) DC出力端子を+端子、

-端子ともに2ピンずつ使い、合計4ピンで出力されている構成と理解してよろしいでしょうか。

⇒上記の認識で間違いないです**。**

・MORNSUN社の候補製品ではDC出力端子が+端子と-端子の合計2ピンを使って出力されておりますが、

その2ピンにそれぞれ2本のリード線をつないで4本の線で出力して使用したり、

あるいは供給を受ける側のコネクタの4端子を+端子同士、-端子同士で接続して使用することは難しいでしょうか。

⇒電流値が下がってしまうため、上記の対応は難しいです。

以上、お手数お掛け致しまして申し訳御座いませんが、何卒お力添えの程宜しくお願い申し上げます。

2022年9月20日(火) 17:24 Matsumura_9111 via Engineering and Component Solution Forum - TechForum │ Digi-Key <notifications@digikey.discoursemail.com>:

1 Like

@aoshima

お世話になります。

ご依頼があった4ピン出力の電源を探してみました。




12V/30W出力では、

Recom Power社 RACM40-12SK/OF/PCB-T RACM40-12SK/OF/PCB-T Recom Power | 電源 - 基板実装 | DigiKey

SL Power Electronics …社 GB30S12K01 GB30S12K01 SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands | 電源 - 外部/内部(オフボード) | DigiKey

CUI社 VOF-30-12 VOF-30-12 CUI Inc. | 電源 - 外部/内部(オフボード) | DigiKey

XP Power社 EML30US12-T EML30US12-T XP Power | 電源 - 外部/内部(オフボード) | DigiKey




5V/30W出力では、

Recom Power社 RACM40-05SK/OF/PCB-T RACM40-05SK/OF/PCB-T Recom Power | 電源 - 基板実装 | DigiKey

TDK Lambda社 CUS60M-5 CUS60M-5 TDK-Lambda Americas Inc | 電源 - 外部/内部(オフボード) | DigiKey

GlobTek社 GTM43007-B3005-FW GTM43007-B3005-FW(R) GlobTek, Inc. | 電源 - 外部/内部(オフボード) | DigiKey

Cincon Electronics社 CFM41S050-T CFM41S050-T Cincon Electronics Co. LTD | 電源 - 外部/内部(オフボード) | DigiKey

がございます。
なお、XP Power社のEML30US12-Tは6ピン出力です。

以上、ご検討いただけないでしょうか。

@Matsumura_9111

平素はお世話になっております。

本件、ご教示頂き有難う御座います。
詳細に選定して頂き重ねてお礼を申し上げます。

頂いた内容にて客先へ展開させて頂きます。

お手数お掛け致しまして申し訳御座いませんでした。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

2022年9月26日(月) 15:42 Matsumura_9111 via Engineering and Component Solution Forum - TechForum │ Digi-Key <notifications@digikey.discoursemail.com>:

1 Like