# MOSFETとuCの接続に関するガイド付き学習 Q1：なぜMOSFETはuCと同じグランドを共有するのですか？

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/mosfet-uc-q1-mosfet-uc/65962>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Tags:** arduino\
**Created:** [February 27, 2026, 1:01pm UTC](https://forum.digikey.com/t/mosfet-uc-q1-mosfet-uc/65962 "2026-02-27T13:01:26Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [February 27, 2026, 1:01pm UTC](https://forum.digikey.com/t/mosfet-uc-q1-mosfet-uc/65962/1 "2026-02-27T13:01:26Z")

</div>

* * *

[**APDahlen**](https://forum.digikey.com/u/apdahlen) Applications Engineer

この記事は、MOSFETとマイクロコントローラの実際のアプリケーションを学ぶガイド付き学習シリーズの一部です。

📌 参照記事：[MOSFETを使用してマイクロコントローラとリレーをインターフェースする方法](https://forum.digikey.com/t/mosfet/44560)  
📘 学習補助（Q&A）：[すべての質問を見る](https://forum.digikey.com/t/learning-companion-for-interfacing-a-microcontroller-with-a-relay-using-a-mosfet/56398)

現在お読みいただいている記事：Q1

## ArduinoマイクロコントローラとDC12V電源が同一のグランドを共有するのはなぜですか？

### ヒント

KVL（Kirchhoff’s Voltage Law、キルヒホッフの電圧法則）の要件は何ですか？

### 回答

MOSFETは、そのゲートに正の電圧が印加されることでオンすることが知られています。しかし、この電圧はMOSFETの **ソースを基準として測定される** ことを明確に理解する必要があります。例えば、ここで取り上げたNチャネルMOSFETは、図1に示すように、ソースに対してゲートに約5V DCの電圧が必要です。

Arduinoマイクロコントローラはこの5V DCを供給できますが、マイクロコントローラのグランドがMOSFETのソースグランドに接続されている場合に限られます。この重要なグランド接続がないと、MOSFETがArduinoに対してフローティング状態となり、予期しない動作や、MOSFETの敏感なゲート領域に過電圧が印加されることによる損傷につながります。

KVLに関しては、電流はループ内を流れると認識されますが、ここでは条件を正確に理解する必要があります。技術的には、 **閉ループシステム** における電圧の和はゼロになります。閉ループの規定は、マイクロコントローラ、MOSFET、およびDC12 V電源が同一の基準を共有しなければならないことを意味します。共通グランドにより、ゲート～ソース間電圧が正しく印加されます。別の言い方をすれば、1本のワイヤでバッテリの電圧を測定することはできません。ループを閉じるには2本のワイヤが必要です。

 ![Figure 1: Representative schematic for the Arduino microcontroller, MOSFET, and relay. The schematic was built using MultisimLive.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/a/7/a7d5aa456c7fefb3c52759cb4ef12a2196bcf5d4.png)

**図1：** Arduinoマイクロコントローラ、MOSFET、およびリレーの代表的な回路図。回路図は[MultisimLive](https://www.multisim.com/)を使用して作成しました。

### 別の回答

MOSFETとマイクロコンとローラは、必ずしも同一のグランドを共有する必要はありません。実際、[光アイソレータ](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/transistor-photovoltaic-output-optoisolators/903?s=N4IgTCBcDaIPYAcAucDGcCuCA2IC6AvkA)を使用してガルバニック絶縁を行うことには利点があります。[この記事](https://forum.digikey.com/t/mosfet/45282)では、ブートストラップ回路で動作するMOSFETを光絶縁する方法を例示しています。NチャンネルMOSFETのソースは、50V DCとグラウンドの間で切り替わることに注意してください（D2の電圧降下を考慮すると、ほぼそうなります）。

 ![Figure 2: This schematic presents a highly simplified high-side MOSFET gate drive circuit. Bootstrap capacitor C1 provides energy for the MOSFET gate drive.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/0/5/05ff17b1191c65300fe763868aaf22f9e08f7411.png)

**図2：** この回路図は、非常に単純化されたハイサイドMOSFETゲート駆動回路です。ブートストラップコンデンサC1は、MOSFETゲート駆動のためのエネルギーを供給します。

✍ DigiKeyアプリケーションエンジニアAaron Dahlen（退役米国沿岸警備隊少佐）による記事

 

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/mosfet-to-uc-guided-learning-q1-why-does-the-mosfet-share-the-same-ground-as-the-uc/57185)