MTBF, MTTF 和 FIT 数据

公司使用MTBF、MTTF和FIT数据来显示产品或零件的可靠性,并根据这些数据确定需要生产多少。制造商有不同的方法和条件来计算这些值,这篇文章将介绍这些数据的一般定义和它们如何得出这些数据。

MTBF ( 平均故障间隔时间 ) 是对硬件或零件可靠性的度量。它被定义为既定设备或系统故障之间的时间间隔,通常以小时计算。此统计值表示既定零件,在长时间内,对于大样本的随机故障之间的平均时间量。它还代表着系统的可靠性,系统的可靠性是由大量零件的故障率计算得出的。

例如:

如果市场上有1000个产品在运行,需要估计100个小时后出现故障产品的数量,用来确定需要准备的替换产品数量。计算的公式如下:

1000个 X 100小时=100,000个*小时

如果MTBF是50000小时,那么需要准备的数量为:

100,000÷50,000=2个。

所以需要准备2个产品来替换这些失效的产品。

由于不同制造商的计算方法和计算条件不同,所以MTBF的计算值也不同。一般有两种不同的计算方式和很多种计算条件,所以有很多不同的计算结果。

一般有两种不同的计算方式和很多种计算条件,所以有很多不同的计算结果。

MTTF( 平均故障时间 ) 用来预示产品在初次使用后出现故障的时间。

MTTF的计算方式跟MTBF相同。但是MTBF是用与可以修复的产品;而MTTF是用与不能修复的产品,或者修复代价高昂的产品。通常使用MTBF来表示电源产品的可靠性,但也使用MTTF来表示明显难以维修的产品,如紧凑的电路板产品。

FIT ( 失效时间 ) 表示故障率和每109小时发生故障次数的单位。

例如,在 10FIT 的情况下,每109小时发生10次故障。

FIT的值可以通过以下公式计算。

FIT%20Formula

下面的链接是德州仪器和安森美关于MTBF/MTTF/FIT数据搜寻的文章:
德州仪器MTBF/FIT数据

安森美MTBF/FIT数据

英文原文链接: MTBF, MTTF and FIT Data