MurataのISO認証の確認方法

以下に、MurataのISO認証を確認するための手順を、順を追って説明します。

  1. Murataのコーポレートウェブサイトにアクセスします。こちら です。

  2. ページ上部のサステナビリティのドロップダウンメニューをクリックします。

  3. すると、下図のページが表示されます。

  4. サステナビリティのドロップダウンメニューの上部付近にある社外からの評価/イニシアティブというリンクをクリックします。

  1. すると、下図のページが表示されます。
  1. 図1のスクリーンショットに示されている社外からの評価/イニシアティブリンクの下にあるISO認証等リンクをクリックします。また、図2に示すように、このリンクはページの冒頭付近にある評価/イニシアティブというタイトルの下にもあります。
  1. 最後に、下図に示すように、ISO認証のページが表示されます。

このページには、お客様が探されている具体的な情報の認証状況が表示されています。なお、必要なドキュメントが見つからない場合は、メーカーにお問い合わせいただき、資料の入手可否をご確認いただく必要があります。




オリジナル・ソース(English)