铁氧体片可以改善NFC和无线充电耦合?

作者: Digi-Key 工程师 David Lunsetter

运用了NFC(近场通信)、RFID(射频识别)或无线充电传输的器件都使用了线圈,当线圈彼此紧靠时,会产生磁力耦合,并使数据和/或电力在两个线圈之间传输。

图片来自TDK

通常,这些线圈需要安装在小型便携式组件中,这些组件将电路板、金属材料和电池紧密地结合在一起。当将线圈放置在这些环境中时,其产生的磁场不仅会在线圈之间实现耦合,还会耦合到周围的材料,从而导致电磁干扰、引起不必要的涡流并缩小使用范围。

一种解决方案是在线圈的背面放置一片高导磁材料。将这种材料放置在线圈和其他组件之间,可以改变产生的磁通场,从而缓解前述的不利影响,并实际改善了耦合场的范围。

图片来自3M

Digi-Key提供许多此类产品,包含在如下类别中:

适用于NFC、RFID和无线充电应用的Digi-Key高导磁铁氧体片

英文原文链接:Ferrite sheets to improve NFC and wireless power coupling?