NMO连接器/安装


#1

作者:Digi-Key工程师 Robert Fay

NMO型连接可能是移动安装天线上最常用的RF连接器之一。NMO的意思是“新摩托罗拉底座”,是摩托罗拉在几年前为其陆地移动无线电天线开发的标准配置。目前仍有许多不同的制造商在自己的天线上使用该标准配置。NMO连接器通过螺丝与天线连接到一起,也可以称为NMO底座。这两个术语都表示相同类型的连接。右图显示了NMO连接器的天线从底座上卸下后的样子。底座可以配置端接到后侧的同轴电缆或诸如N型或UHF的同轴连接器。中心的“按钮触点”连接到同轴电缆的中心导体,外部黄铜螺纹区域连接到同轴电缆的编织线。通常,底座由黄铜制成,且中心触点镀金。外圈的螺纹尺寸和间距为1 1/8”x 18。

image image

NMO底座有各种类型,唯一的不同之处在于NMO连接器在另一侧端接的方式。当我们从左向右看图时,您将看到一个用于直径为3/4英寸通孔的NMO底座,并连接一段同轴电缆。这将用于将天线安装在车辆的车顶上。在下部中心是一个底座,它将端接底部的N型母连接器。这将用于将天线安装在诸如控制箱之类的物品上。上面是一个磁性安装底座,右边是另一个带电缆的NMO底座。这个版本的独特之处在于它可以安装在直径为3/8英寸的孔中,面板厚度可达1/2英寸。我们稍后会仔细探讨下3/4和3/8英寸电缆的安装过程。这些只是NMO底座样式的几个示例。当天线正确安装在这些底座上时,该装置具有防水密封性,NMO底座可穿透金属底座。这是因为在黄铜螺母的下侧有一个橡胶O形密封环。当天线拧到NMO底座上时,也具有密封性。因此,该连接器具有防水性,并且可放于室外。

image

天线上NMO型底座的外观可根据不同制造商有所改变。然而,即使它们外观不同,也可将其与我们之前讨论过的任何NMO底座一起使用,因为他们都是NMO型底座。如上图所示,这些天线基座的中心触点不同。左侧的一个使用简单的“弹簧片”触点,将天线连接到NMO底座上的中心引脚。中间和右侧的天线使用弹簧式触点进行中心连接。弹簧式触点的优点是它们不太可能随着时间的推移而出现连接问题。我看到一些“弹簧片”触点经过几年的使用后出现变形和松散接触。
现在让我们来看看电缆的安装方式。正如我所提到的,当电缆安装正确时,这将使“外部”的NMO底座与金属板内侧的电缆或终端之间形成防风防雨的密封。NMO型电缆最实用的应用是将天线安装在车辆上。并且通常使用两种类型,我们将从最常见的类型开始,即3/4英寸NMO底座。此底座的名称说明了安装此底座所需的钻孔尺寸。通常在金属表面上用专用孔锯钻出3/4英寸的孔,如下所示。

image image

请注意,在这个孔锯齿的正上方,有一个“制动位”。该锯只能用于较薄的金属。这是有意设置的,因为当您在车顶上钻一个3/4英寸的孔时,您不希望意外地接触到内部的内衬。以下是钻孔时如何停止预设尺寸的侧视图。有几家制造商生产这种类型的孔锯,用于安装NMO型电缆底座。图示的孔锯是Ripley品牌,但Laird也生产这种孔锯。通常,这类孔锯的刀片可以更换,因此您无需更换整个装置。
3/4英寸孔底座电缆如左下图所示。右下图是3/8英寸孔底座,该底座用于较厚的材料。3/8英寸孔底座咬合的厚度可达约1/2英寸,所以可用于较厚的材料,如塑料或玻璃纤维。除了3/8英寸孔底座顶部的黄铜螺母外,底部还有一个可调节螺母,可以向上调节尺寸到材料顶或面板的底部。

image image

由于3/4英寸NMO底座的设计,它从车辆外部安装到内部直通钻孔。否则,首先将同轴电缆的裸端送入钻孔,然后准备好将底座滑入您制作的孔中。这样做的好处是它方便您将电缆接入车辆而后“固定”电缆时无需拉动内部部分。注意这里拧紧顶部螺母的方法,以便将其滑入孔中。底座保持一个像下图这样的小角度,这样你就可以将它移动到孔中。

image

3/4英寸孔底座的另一个特征是外螺纹区域的直径略大于3/4英寸。因此,即使将外部螺母从底座上卸下(如图所示),也不可能通过您钻出的孔落下。

image

该底座的底部有一个轻微的“齿状”的区域,实际上会嵌入金属中,这样当顶部螺母拧紧时,通常不需要使用活动扳手来固定中心区域以防止其旋转。

image

在3/8英寸孔底座上,必须安装在底部。3/8英寸的孔不足以在3/4英寸孔底座上完成安装。正如您在侧视点中看到的那样,底部螺母已经调整到适合更薄的底座材料。您可以看到底座表面的底座面厚度。同样在此底座上,在拧紧顶部黄铜螺母时无需握住底部螺母。底部螺母被设计成“嵌入”到底部,因此在拧紧顶部时它不会旋转。

image

根据天线制造商或型号的不同,有些需要在安装表面和天线底部之间放置一个额外的垫圈。通常,天线本身自带这些垫圈。垫圈紧密贴合在NMO底座上的外螺母周围。

image

这是NMO底座附加垫圈的成品。

image

最后,将天线拧到底座上。建议用扳手稍微拧紧天线。对于所示的天线,我只是在滚花镀铬件上使用了钳子,并在那一点处稍微锁紧。这将确保天线在高振动应用(如建筑或农业设备)中不会松动。

image

有些天线不需要单独的垫圈,因为天线底部有一个O形环。以下是NMO底座上所安装天线的示例。无论使用何种类型的天线,一旦安装天线,在钻孔处基本上形成双重密封。NMO底座(3/4或3/8尺寸底座)的顶部螺母底部有一个O形环垫圈,天线本身也有橡胶密封圈。因此密封性能非常好。想象一下车辆在大雨中高速行驶。正确完成安装后,此时不会有雨水泄漏。

image

当需要为户外应用安装天线时,NMO底座是一个很好的选择。无论是安装在车顶还是安装在室外控制箱顶部,该系统都能轻松提供多年的可靠使用。

image

适用的零件编号

连接器料号
931-1303-ND 931-1343-ND 931-1302-ND 931-1309-ND 931-1305-ND 931-1342-ND 931-1306-ND 931-1307-ND 931-1304-ND 931-1308-ND 931-1311-ND 931-1312-ND 931-1310-ND 931-1313-ND
CAB.V09 CAB.W05 CAB.V08 CAB.W09 CAB.V11 CAB.V05 CAB.V12 CAB.V13 CAB.V10 CAB.W08 CAB.W11 CAB.W12 CAB.W10 CAB.W13

英文原文链接:NMO Connectors / Mounting