怎样选择PLC(可编程逻辑控制器)


#1

作者:Digi-Key工程师 Joey Mulqueen

PLCs: https://www.digikey.com/products/en/industrial-controls-meters/controllers-programmable-logic-plc/814

电源电压

这是缩小PLC选择范围的最简单方法之一。“电压—电源”筛选条件中任何带有破折号的PLC均表示您需要单独购买电源模块,关于此类电源模块,可参见“相关产品”部分下各个PLC的产品详情页。这里的电压是指为PLC供电的电压,不一定等于您要控制的其他设备的电压或PLC的输出电压。

操作员界面

PLC需要某种输入来提供信息,以便根据您的编程确定要采取什么操作。这种输入可通过简易按钮、电位器、选择开关等装置进行,也可以使用像触摸屏HMI(人机界面)这样需要特定通信协议的高级设备。如果将PLC安装到制造完毕的机器中,则需要确认该机器当前使用什么类型的I/O和协议,并据此做出调整。

通信协议

目前这个领域所用的通信协议很多,而且还在一直增加和改善。点击以下链接,可查看我们系统中列出的部分协议及其简要说明。

I/O (输入和输出)

输入和输出指的是仅需要单一连接点(例如开关或简易传感器)的其他设备。这不同于连接至需要通信协议的复杂设备。

输入可以是数字输入,也可以是模拟输入。数字输入通常是开关(如启动按钮或限位开关),指示零件何时到达线路的末端。模拟输入具有变化信号,可用来测量温度或距离等。模拟输入的准确度取决于PLC的ADC。务必确认设备的输出在PLC的输入能力范围内,以免损坏PLC或设备。

输出用于控制设备或将信号发送到其他控制器。各类输出在具体情况下各具优势,以下是各类输出的简要说明。

输出类型

固态

常见形式为PNP或NPN晶体管输出。这点值得注意,因为它将决定PLC是源型还是漏型。此类输出的开关速度快于继电器输出,但是其电流能力更低,并限制为特定电压。

继电器

每个输出都使用多个触点,并标记为常开(NO)或常闭(NC)。输出在大部分时间是成对的,但是也可能有几个输出共用一个触点。由于触点与PLC是隔离的,因此继电器输出可控制以不同电压和更高电流运行的设备。

PWM/ 脉冲

PWM(脉冲宽度调制)输出是可变的,可用于控制电机等设备。确切的频率和脉冲宽度在编程中确定。在此输出中加入滤波电容即可用作模拟电压输出,但是可能不如模拟输出准确。脉冲输出类似于PWM输出,区别在于占空比和波形的形状。PWM输出具有方波和可调整的占空比,而脉冲输出具有固定占空比和梯形波形或s曲线波形。

数字

数字输出在启用后提供恒定电压。该电压取决于PLC,并且通常无法改变。该输出的电流能力并不是特别高,且电流通常流向指示灯或控制大型设备的继电器。

模拟

模拟输出基于电压或电流,范围参见规格书,通常为1 - 5V、0 - 10V、0 - 20 mA或4 - 20 mA。大多数模拟输出并不直接用于控制设备,而是将信号发送到其他控制器进行解释。

编程

另一项要考虑的因素是PLC的编程方式。大多数PLC都需要通过特定软件连接至计算机来进行编程。根据具体的软件,可确定要使用您较熟悉的语言还是某种特定语言。这样还可让您了解软件的功能,从而进一步简化某些任务。价格是另一个考虑因素,比如软件是否免费,是一次性购买还是订阅模式。

英文原文链接:Choosing a PLC (Programmable Logic Controller)