超越規格書:PLC 選型不可忽視的「軟性需求」解析

選擇 PLC(可程式邏輯控制器) 的 「軟性需求」

在選擇 PLC(可程式邏輯控制器)時,多數工程師會優先專注於資料表中的硬體規格(Hard Specifications),例如I/O數量、掃描時間或處理器性能。然而,在真實的工業環境中,真正影響長期成功的,往往是那些較難量化的軟性需求(Soft Requirements)

本文將從實務角度出發,探討 PLC 選型中常被忽略的人因與系統層面的關鍵因素。

PLC 生命週期中涉及的角色

PLC並非僅由單一角色使用,其生命週期涵蓋多種人員:

  • 系統整合商與機械設計師:負責 PLC 選型
  • 工程師 / 程式設計師 / 技術員:負責 PLC 程式開發
  • 現場工程師與技術員:執行系統導入與調校
  • 維護技術員:負責日常維修與故障排除
  • 工程團隊:進行後續修改與優化
  • 自動化工程師:導入遠端監控與工業 4.0 功能
  • 未來團隊:可能進行 PLC 汰換或升級

關鍵觀察
隨著時間推移(通常長達10~20年),人員更替幾乎不可避免,這對PLC選型產生深遠影響。

為什麼「軟性需求」比你想像更重要?

在工業自動化環境中,系統停機成本極高:

  • 生產停擺
  • 人工成本浪費
  • 原料損失
  • 客戶信任下降

每分鐘損失可能高達數百至數千美元。

因此,相較於 PLC 的初始成本,整體生命週期成本(Lifecycle Cost)才是關鍵決策因素

PLC選型的關鍵軟性需求

1. 工廠內PLC平台的一致性

在整個工廠中採用統一 PLC 品牌或系列,帶來多項優勢:

  • 維護人員只需熟悉單一系統
  • 軟體工具統一,降低學習成本
  • 備品管理簡化(模組、擴展卡共用)

建議:避免多品牌混用造成維護複雜性

2. 軟體生態與團隊能力匹配

PLC程式設計方式往往存在兩大流派:

傳統派 現代派
梯形圖(Ladder Logic) Python / C++ / Node-RED / MATLAB
易於維護 高度彈性
普遍技能 需進階能力

重點不是哪個「技術較好」,而是:

  • 是否符合你團隊未來10~20年的技能結構?
  • 若使用過於前衛的技術,未來維護成本可能激增。

3. 未來擴展能力(Scalability)

PLC 系統幾乎一定會擴展,例如:

  • 新增感測器或執行元件
  • 引入進階控制(PID、運動控制)
  • 整合遠端監控或IIoT

選型建議

  • 預留運算能力(CPU)
  • 預留記憶體空間
  • 支援模組擴展與網路通訊

換句話說:
「適度超規格設計」是合理策略

4. 修改成本極高(Long-term Change Cost)

考慮一個情境:

10年後,原始工程師已離職甚至退休,設備需要修改。

這時候會發生什麼?

  • 必須重新理解整套控制邏輯
  • 涉及開機、停機、錯誤處理等所有邊界條件
  • 風險極高

結論:

  • 工廠通常「避免更換PLC平台」
  • PLC壽命通常遠高於IT設備(可達數十年)

5. 教育與生態系支持(Ecosystem)

強大的PLC平台通常具備:

  • 廠商長期支援
  • 技職學校與大學教學
  • 豐富教材與文件
  • 線上社群與教學影片

這些因素直接影響:

  • 人才取得難易度
  • 維護效率
  • 長期可行性

結論:PLC選型本質是「風險管理」

核心觀點

PLC往往是基於「市場普及度」而選擇,而非單純技術優勢。

原因包括:

  • 降低未來淘汰風險
  • 確保零件供應
  • 維持維修生態系

實務案例:PLC的超長壽命

例如:

Rockwell Automation 的 SLC 500

  • 發表:超過30年前
  • 停產:約10年前
  • 現況:仍廣泛運行

關鍵點:

  • 二手市場仍可取得模組(如 1746-OV16)
  • 維修產業持續支援

代表:

即使PLC已停產,其生態系仍可維持數十年運作

總結

在 PLC 選型時,請務必考慮以下:

  • 工程團隊技能與未來人力結構
  • 工廠內平台一致性
  • 軟體與工具策略
  • 未來擴展與整合能力
  • 生態系與長期支援