이 글에서는 PLC 선택 시 참고할 수 있는 실무적 기준을 소개합니다. 이 글을 읽는 분들은 PLC에 대한 기본 지식을 갖추고 있다는 것을 전제로 설명하며, 네트워킹, IO-Link, 모션 제어와 같은 고급 주제는 다루지 않습니다.
이 글은 산업 자동화 및 제어에 대한 현장 가이드 시리즈의 일부입니다.
위치: Select It → PLCs
난이도:
엔지니어 - 난이도 설명 참조
저자: Aaron Dahlen | 전기공학 석사 | 시니어 애플리케이션 엔지니어, 디지키
최종 업데이트: 2026년 3월 06일
서론
수많은 사람들이 이 질문을 해왔습니다. 이 질문은 장비를 “고치는” 기술자의 사고방식에서 장비를 “구성하는” 산업 제어 전문가의 사고방식으로 나아갈 준비가 된 의욕적인 사람이 흔히 던지는 질문입니다.
개인적으로 산업 자동화 분야에 다른 경력 없이 곧장 진입한 사람은 거의 보지 못했습니다. 오히려 다양한 경험과 우연한 계기를 통해 이 분야에 진입하는 경우가 많습니다. 그리고 그런 사람들은 대체로 열정이 넘치고, 강한 추진력을 가지고 있으며, 저마다 흥미로운 이야기를 가지고 있습니다.
PLC 선택 시 중요한 것은 무엇인가요?
첫 PLC 프로젝트라면 다음과 같은 몇 가지 기본 원칙 지켜야 합니다:
같은 PLC 제품군 내에서 선택하기
- 현장을 둘러보고 이미 사용 중인 PLC와 동일한 제품군의 PLC를 선택하십시오. 이렇게 하면 기존에 축적된 현장 지식과 노하우를 활용할 수 있습니다. 디지키에서 동일한 제품군의 PLC를 취급하고 있을 가능성도 높습니다.
필요한 입출력(I/O) 수 파악하기
- 장비를 조사하여 다음 항목을 정리하십시오:
- 센서 개수
- 모터 스타터, 공압 솔레노이드 밸브, 패널 램프 등 액추에이터 개수 및 종류
안전 마진 확보하기
첫 프로젝트라면 실수할 수 있다는 점을 인정해야 합니다. 그렇기 때문에, 차라리 과하게 여유를 두는 것이 현명합니다. 예를 들어, 오차가 발생하면 새로운 PLC나 확장 모듈이 필요할 수 있기 때문에 I/O 계산에 부족함이 있기를 바라지는 않을 것입니다. 따라서 초기 계산한 I/O 수에 25%의 안전 마진을 추가합니다.
안전
마지막으로 매우 중요하지만 종종 간과되는 사항이 있습니다. 범용 PLC는 안전 등급이 아니며 기계를 정지시킬 수 있다고 믿어서는 안됩니다.
예를 들어, 비상 정지(E-Stop) 스위치를 일반 PLC 입력에 연결하는 방식은 허용되지 않습니다. 그 대신, 장비의 위험 수준에 적합한 페일 세이프 장치에 비상 정지 스위치를 연결해야만 합니다. 산업용 안전 릴레이를 소개하는 이 글을 확인해 보시기 바랍니다.
안전: 항상 조직 내 책임자와 협의하여 지역, 주, 연방 및 국제 규정을 모두 준수하는 안전 절차를 수립해야 합니다. 이 절차에는 기계 방호 장치 설치, 작업자의 인적 요인 분석, LOTO(잠금/표지) 규정 준수, 그리고 안전 관련 장비 구비 등이 포함되어야 하며, 이 외의 조치도 필요에 따라 추가되어야 합니다.
기술 팁: 현장에서는 하나 또는 많아야 두 브랜드의 PLC를 표준으로 지정하는 경우가 많습니다. 이는 개발자와 기술자의 간접비를 줄이기 위한 매우 실용적인 선택입니다. 예를 들어, 오므론 제품만 쓰는 현장이라면 오므론 PLC에 대한 교육과 소프트웨어 지원만 있으면 됩니다.
하지만 이러한 표준화가 늘 영구적인 것은 아닙니다. 실제로 OEM 업체들이 사용하던 PLC를 교체하는 사례를 종종 들을 수 있습니다. 구체적인 내막은 제외하더라도, 단순히 기술적인 고려만으로 결정되는 것은 아닙니다. 비용, 원활한 기술 지원, 단기 및 장기적인 수급 가능성, 그리고 기업의 평판까지도 복합적으로 작용합니다.
바로 이러한 순간에 디지키가 도움이 될 수 있습니다.
글을 맺으며
이 글이 도움이 되었다면, 이제 PLC를 어디에서 구매하면 좋을지 말씀드려도 될까요?
2026년 초 기준, 디지키에는 1,865종 이상의 PLC 제품이 준비되어 있습니다.
궁금한 점이 있다면 아래에 댓글을 남겨주시거나 디지키 테크포럼에 새로운 글을 작성해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
APDahlen
산업 제어 시스템에 대해 더 알아보기
이 글이 도움이 되셨다면, 다음 주제들도 함께 살펴보시기 바랍니다:
디지키 검색
- 전체 카탈로그: 산업 자동화 및 제어
관련 기초 자료
- Guide to Troubleshooting Industrial Control and Automation Equipment
- Ladder Logic vs. Structured Text: The Wrong Question
저자 소개
미합중국 해안경비대(USCG) 소령(LCDR)으로 전역한 Aaron Dahlen은 디지키에서 애플리케이션 엔지니어로 근무하고 있습니다. 27년간의 군 복무 동안 기술자 및 엔지니어로서 쌓아온 그 만의 전자 및 자동화에 대한 지식은 12년간의 교단을 통해 (상호 연계되어) 더욱 향상되었습니다. 미네소타 주립대학, Mankato에서 전기공학 석사(MSEE) 학위를 받은 Dahlen은 ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology, 미국 공학 기술 인증 위원회) 공인 전기공학 과정을 가르치고, EET(Electrical Engineering Technology, 전기공학 기술) 과정의 프로그램 조정관으로 일했으며, 군 전자 기술자에게 부품 수준의 수리에 대해 가르쳤습니다. 미네소타 주 북부의 집으로 돌아와 이런 류의 연구와 글쓰기를 즐기고 있습니다.