PMIC电源管理芯片在微处理器系统上的应用

#1

电源管理集成电路(PMIC)/监控器在系统控制,电池管理,接口,音频和其他特定应用中提供高度集成的电源管理解决方案。 PMIC有助于延长电池寿命并减少各种终端应用中的浪费功耗。

PMIC负责监控微处理器系统上的电源电压(或电流)水平,以确保它们不会过高或过低。 通常,大多数PMIC能够以高电平有效,低电平有效或高电平有效/低电平有效信号复位。

以下是使用DiodesAPC811 / 812系列与MCU配合使用的典型示例。

当PMIC检测到电源轨(Vcc)下降到一定水平时,监视器将发出复位(RESET)信号,然后该信号发送到由同一电源轨供电的MCU,以避免任何数据损坏或 电源低电平时传输不正确。
当电源电压恢复正常时,监视器也“取消”复位信号以初始化MCU一次。 还有一些监视器包括手动复位功能,例如上图的MR引脚,可用于通过外部复位开关复位MCU。

有关更多电源的技术信息,请参阅:

英文原文链接: How PMIC/ Supervisors works on microprocessor systems